DIN ray konnektörlü modüler muhafaza konsepti BC serisi modüler elektronik muhafazalar bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamalar için idealdir. Scheidl GmbH, Enerji Kontrolörü için BC muhafaza sistemini kullanıyor.

Enerji Kontrolörü için BC muhafazaları

Müşteri profili Scheidl GmbH

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren nispeten yeni bir şirket olan Scheidl GmbH, ısıtma sistemlerinin montajında kullanılan yenilikçi ölçüm ve kontrol teknolojilerinde uzmanlaşmış olup çalışmalarında yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine özel önem vermektedir. Enerji Kontrolörü, ısı ölçme, durum tespiti ve sayaç değerlerini kaydetme özellikleri sayesinde izleme sistemleri için bağımsız bir ölçüm veri kaydedici olarak da kullanılabilir.

Achim Scheidl ve Arno Friedrich

Achim Scheidl ve Arno Friedrich, kendi çözümleri için Phoenix Contact muhafazalarını kullanıyor.

Zorluk

Genel Müdür Achim Scheidl, "Isı ve enerji kaydetmeye yönelik bir cihaz olan ölçüm verileri kaydedici, karmaşık ısı sistemlerinin işlevlerini şeffaflaştırıyor" diyor ve devam ediyor: "Şu ana kadar, ayrıntılı ölçüm verilerinin elde edilmesi sorun yaratmadı. Sistemler basit ve enerji maliyetleri oldukça düşük." Yenilenebilir enerji türlerine yönelik olanlar başta olmak üzere yeni ısıtma sistemleri daha da karmaşıktır. Scheidl'nin açıkladığı gibi "Sistemleri, ancak elektrikli ve termal veriler uzun bir süre boyunca değerlendirildiği zaman tam olarak anlayabilirsiniz."

Enerji Kontrolörünün şu anki geniş kapsamlı fonksiyonlarını sunabileceği noktaya getirilebilmesi için önemli miktarda geliştirme çalışması yapıldı. Scheidl, geçmişe işaretle "İlk jenerasyonumuzda, muhafazaya bile bakmamış, yalnızca fonksiyonlara odaklanmıştık" diyor ve ekliyor: "Kablolarla birbirine bağlanmış farklı muhafazalarda gerçek bir parça karmaşası yaşanıyordu." Daha sonra yeniden tasarlamanın zamanı geldiğinde Scheidl tüm cihaz komponentleri için uygun bir muhafaza sistemi aramaya başladı.

Enerji kontrolörünün ana modülü

Enerji Kontrolörünün ana modülü Phoenix Contact'ın BC 107 muhafazasıdır.

Çözüm

Scheidl, "Phoenix Contact'ın BC elektronik muhafazaları sayesinde, tasarım özelliklerimize uyarlanabilecek temel ve genişletilmiş modüller için esnek bir sistem bulmuş olduk" diyor. 17,8 mm'den 161,6 mm'ye kadarki muhafaza genişlikleri farklı modüllerin aynı muhafaza tasarımıyla kolayca kurulabilmesini mümkün kılıyor.

PCB montaj alanının geniş olması, planlama ve geliştirme sürecindeki konfigürasyonu basitleştiriyor. Her üç mekânsal yönde bulunan tüm iç PCB kılavuzları, elektronik cihazların fonksiyonları zarar görmeyecek şekilde monte edilmiştir – PCB'ler DIN rayına paralel veya ortogonal olarak farklı pozisyonlarda takılıp çıkarılabilir.

"16 kutuplu bus konnektör, cihaz tasarımımız için kritik öneme sahiptir. Veri ve güç, seri veya paralel olarak rahatça iletilir. Kablolama işçiliği azalır" diye açıklıyor Scheidl.

Phoenix Contact'ın BC elektronik muhafazaları sayesinde, tasarım özelliklerimize uyarlanabilecek temel ve genişletilmiş modüller için esnek bir sistem bulmuş olduk.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Genel Müdür
İnternet üzerinden kombine ısı ve enerji santraline erişim sağlayan bir çalışan

Kombine ısı ve elektrik santraline internet üzerinden girilebiliyor ve ölçülen veriler Enerji Yöneticisinde saklanıyor.

DIN ray konnektörü, kombine ısı ve enerji santrali gibi nihai uygulamaya giden uzun yolculukta da önemli bir rol oynar.

Optimus Meine Energie GmbH Genel Müdürü Arno Friedrich, "İlave kablolama gerektirmeyen self-establishing (kendi kendine yerleşen) tipte cihazlar arası kontak özelliği ile Enerji Yöneticimizi daha kolay bir şekilde yapılandırabiliyoruz" diyor ve ekliyor: "Tesisteki hızlı montaj ve sonraki modül değiştirme işlemi bile topolojiyi bozmaya gerek kalmadan, kolayca elle yapılabiliyor."

Scheidl GmbH'nin müşterisi ve iş ortağı olan Optimus Meine Energie GmbH, Enerji Kontrolörünü Enerji Yöneticisinin merkezi bir komponenti olarak kullanıyor. Enerji Yöneticisi, örneğin Almanya'nın Regensburg kentindeki bölgesel enerji tedarikçisi Rewag'ın kombine ısı ve güç santrallerinde kullanılıyor. Böylece kombine ısı ve güç ile ısıtma sistemleri talebe göre ve koordineli bir şekilde kontrol ediliyor. İlgili bütün işletme verileri uzaktan erişim yoluyla okunabiliyor ve arıza durumunda, operatöre otomatik olarak derhal bilgi veriliyor. Bu ise, sistemi kontrol etmek için tesiste yapılacak zaman alıcı görevlendirme ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanılabilirliği arttırıyor.

DIN ray konnektörleri

DIN ray konnektörleriyle kolay modül değişimi

Optimus yalnızca montaj işlemini yönetmiyor, aynı zamanda komple paket ve operatör için enerji takibi yapıyor. Burada, modüler DIN raylı muhafaza konsepti önemli rol oynuyor.

Friedrich, "Bu modüler konsept ile Enerji Yöneticimizi her sistem için hassas bir şekilde yapılandırabiliyor ve işletme sırasında gereken değişiklikleri kolayca yapabiliyoruz" diyor ve ekliyor: "Operatörün herhangi bir zamanda ilave bir üniteye ihtiyaç duyması halinde, yapılacak tek şey Scheidl'in başka bir modülünü eklemekten ibarettir." Cihaz çalışırken parça takıp çıkarma özelliği bulunuyor. Bu durumda cihazın kapanması veya ilave bir yazılımın yüklenmesi gerekmiyor.

Bina otomasyonu için BC modüler elektronik muhafazalar

Ürünler BC modüler elektronik muhafazalar

BC serisi modüler elektronik muhafazalar bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamalar için idealdir. Kontrol panosu için DIN ray muhafazaları, modern tasarımları, opsiyonel dokunmatik ekranları ve membran tuş takımları, çok yönlü PCB bağlantı teknolojisi ve 8 veya 16 kut. DIN rayı konnektörleri ile etkileyicdir.

Sonuç

Bir ölçüm veri kaydedicisi, ayrıntılı ölçüm değerlerini kaydederek karmaşık ısıtma sistemlerinin işlevlerini şeffaf hale getirir. Bu özellikle yenilenebilir enerji kullanan modern ısıtma sistemleri için önemlidir.

Scheidl GmbH, Enerji Kontrolörünü geliştirdi ve Phoenix Contact'ın esnek BC muhafaza sistemini tercih etti. Bu muhafaza, modüllerin kolay kurulumunu ve değiştirilmesini sağlar ve kablolama işçiliğini azaltır.

Optimus Meine Energie GmbH bu Enerji Kontrolörünü, örneğin kombine ısı ve enerji santrallerinde kullanılan Enerji Yöneticileri için kullanıyor. Modüler konsept, Enerji Yöneticilerinin her sisteme kolayca uyarlanabilmesini sağlar.