Wetenswaardigheden
19-02-2024

Gelijkstroomnetten: de toekomst van energie-efficiëntie en sectorkoppeling Elektromobiliteit, solarinstallaties en accuopslag brengen een revolutie teweeg in de industrie.

Dr. Christian Helmig (links) en Dr. Martin Wetter (rechts)

In het kort

Gelijkstroomnetten spelen een doorslaggevende rol in de toekomst van de energie-efficiëntie en sectorkoppeling in de industrie. Dit artikel belicht het belang van elektromobiliteit, solarinstallaties en accuopslag voor de revitalisering van gelijkstroom in industriële toepassingen. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen bij Phoenix Contact en de toewijding van Dr. Martin Wetter en Dr. Christian Helmig , die al sinds hun studie worden gedreven door een fascinatie voor gelijkstroom. Het artikel bespreekt daarnaast de uitdagingen en kansen van gelijkstroomnetten in de industrie.

Het begin van een elektrische revolutie

De terugkeer van gelijkstroom in de industrie is nauw verbonden met elektromobiliteit, solarinstallaties en accuopslag. Deze technologieën spelen een doorslaggevende rol voor de energie-efficiëntie en het duurzame gebruik van beperkte natuurlijke hulpbronnen. Ze dienen als 'energetische bloedbaan' voor de sectorkoppeling. Bij Phoenix Contact zijn Dr. Martin Wetter en Dr. Christian Helmig als vooraanstaande experts de drijvende krachten achter de ontwikkeling van producten en oplossingen op dit gebied.

De passie voor gelijkstroom

De fascinatie van Dr. Martin Wetter en Dr. Christian Helmig voor gelijkstroom begon al tijdens hun studie. De experimentele lezingen in het hoogspanningslaboratorium wekten hun interesse voor deze technologie. Dit enthousiasme is gebleven tot op de dag van vandaag. Martin Wetter promoveerde zelfs op de leerstoel waartoe het laboratorium behoorde. En daar ontmoette hij ook Christian Helmig. Hun gedeelde passie voor gelijkstroom bracht hen uiteindelijk in 2023 weer bij elkaar, toen ze allebei bij Phoenix Contact op verschillende afdelingen aan gelijkstroomprojecten werkten.

Aan het einde van de basisstudie was er een experimentele lezing in het hoogspanningslaboratorium. "Ik besloot toen dat ik later met deze machines wilde blijven werken", vertelt Dr. Martin Wetter over het begin van zijn loopbaan. Zijn collega Christian Helmig voegt hieraan toe: "Ik keek al weken van tevoren uit naar de lezing. We hebben het echt laten knallen in de hoogspanningskooi."

De uitdagingen en vorderingen

Beide experts zijn het erover eens dat er nog steeds uitdagingen zijn die overwonnen moeten worden. Er zijn nog steeds producten en systeemcomponenten nodig om de gelijkstroomtechnologie compleet te maken. Hoewel veel componenten al 'DC ready' zijn, moeten gebieden zoals het netmanagement nog worden verbeterd. Een actieve regeling voor belastingsmanagement is nodig en hoewel de serierelease nog op zich laat wachten, wordt er al gewerkt aan de regelalgoritmes.

Partnerschap om standaarden te bepalen

Phoenix Contact ziet zichzelf niet alleen als hardwarefabrikant voor gelijkstroomnetten, maar ook als partner voor het ontwerp. De nauwe samenwerking in overkoepelende onderzoeksprojecten, ook met concurrenten, bewijst hoe toegewijd het bedrijf is bij het stimuleren van de gelijkstroomtechnologie in de industrie. Deze toewijding maakt deel uit van een hoger doel, namelijk het technologische leiderschap van Duitsland waarborgen op de wereldwijde automatiseringsmarkt. Bedrijven bepalen wereldwijd standaarden, benadrukken beide experts.

We zetten ons samen in voor een technologisch leiderschap van Duitsland op de wereldwijde automatiseringsmarkt. Dit zijn de bedrijven die de wereldwijde normen bepalen.

Christian Helmig en Martin Wetter

De toekomst van de gelijkstroomtechnologie

Hoewel er nog enkele hindernissen zijn op weg naar het wijdverspreide gebruik van DC-grids, is de toekomst veelbelovend. Planbureaus en adviseurs spelen een cruciale rol, omdat er momenteel maar weinig experts zijn die over gelijkstroom kunnen adviseren. Phoenix Contact wil niet alleen hardware voor gelijkstroomnetten maken, maar ook als partner voor het ontwerp fungeren om de ervaringen in de omgang met DC-grids te delen en de acceptatie van deze toekomstige technologie te bevorderen. Dr. Martin Wetter zit zelfs in het bestuur van de Open Direct Current Alliance, die zich sterk maakt voor een uitgebreide invoering van gelijkstroomtechniek met focus op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en CO₂-neutraliteit.

Hoe meer mensen erover praten, des te meer aandacht ervoor is en des te meer er geïnvesteerd wordt in deze technologie van de toekomst. Gelijkstroomtechnologie is een belangrijk puzzelstukje in de energietransitie.

Martin Wetter

Auteur: Thorsten Sienk

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen