"Energy Management Service – On-Premises"能源管理软件

能源管理软件

菲尼克斯电气能源管理软件和服务专为能源经理需求量身定制,助力实现符合ISO 50001标准要求的能源数据监测和分析。依托丰富功能挖掘节能潜力,制定相应节能措施,进而节省成本。

本地可视化和分析,不受地点限制

“Energy Management Service - On-Premises”能源管理软件是本地电能监测的理想解决方案。系统经预配置,功能直观灵活,可提供信息丰富的可视化服务以及能源数据分析。“基于Proficloud.io的能源管理服务”是一项智能服务,可摆脱位置限制。

Energy Management Service - On-Premises
基于Proficloud.io的能源管理服务
Energy Management Service - On-Premises

基于Proficloud.io的能源管理服务

电能监测解决方案 本地电能监测符合ISO 50001标准,独立于外部服务器/互联网连接。 根据ISO 50001标准,为您提供不受位置限制的能源和功率数据监测服务
访问 将EMpro测量设备连接到EPC,并直接分析和可视化数据 将支持物联网的EMpro电能监测设备直接连接到Proficloud.io
功能和监测 利用直观且可定制的功能监测和分析能源数据 使用Proficloud.io上的其他服务,并从基于云的数据采集中获益
可访问性 Energy Management Service - On-Premises,可预配置在边缘PC机上,支持订购 在Proficloud.io中注册您的EMpro电能监测设备,并在商店中预订服务
有关Energy Management Service - On-Premises的更多信息 有关基于Proficloud.io的能源管理服务的更多信息

Energy Management Service - On-Premises:您的本地电能监测系统


优势

  • 根据ISO 50001标准进行有效的电能监测和潜在节能检测
  • 可扩展的独立系统,一次性许可费用,免费更新
  • 预配置完整系统,配备自动设备检测和配置向导
  • 通过控制面板和能源报告进行透明监测
  • 开放式系统,适用于个性化EnPI以及燃气和水等其他形式能源

优势详解

屏幕上的Energy Management Service - On-Premises
屏幕上的电能监测软件
屏幕上的电能监测软件
屏幕上的电能监测软件
屏幕上的电能监测软件
屏幕上的Energy Management Service - On-Premises

根据ISO 50001标准设计本地电能监测系统。通过图形表示、图表、评估、报告、公式编辑器、警报功能以及计算关键数据,以揭示潜在的节约机会。借助这种方法,可提高能源效率,并享受政府补贴。

屏幕上的电能监测软件

享受长期成本效益:可一次性购买5、10、20、50和100个数据点的许可证,无任何重复费用。Energy Management Service - On-Premises无需访问互联网,可确保最大程度的安全性。这意味着您的数据会在公司内部保持机密性和安全性。借助免费且以使用为导向的更新,您还可从不断提高的能源数据分析价值中受益。

屏幕上的电能监测软件

请接收菲尼克斯电气为您量身定制的系统,包括测量设备、边缘PC机、已安装的电能监测软件及附件组件。连接后,测量设备会自动在网络中被识别, 从而减少配置工作量。Energy Management Service - On-Premises并不要求专门使用菲尼克斯电气测量设备。您还可通过数据记录仪或PLCnext Control系列的控制器集成第三方硬件。

屏幕上的电能监测软件

借助饼图、柱状图、折线图和桑基图创建个性化仪控制面板和报告,以此分析能源数据。将自身的数据点划分为八个层次,上至楼宇网络,下至单个测量点。如果超出定义的特征值,系统将发出警报,并根据需要通过电子邮件发送警报。

屏幕上的电能监测软件

创建自身关键数据(EnPI),并使用公式编辑器进行计算。外部或旧的能源数据可以CSV文件格式导入,以便纳入计算。仅需下载过去几个月或几年的报告,并与他人共享即可。

系统拓扑结构


Energy Management Service - On-Premises系统由EMpro测量设备组成,这些设备通过交换机连接到EPC。通过REST API或Modbus/TCP进行集成十分简单。
该系统还可集成任何Modbus/RTU和M-Bus测量设备。数据通过数据记录仪经Modbus/TCP传输到EPC,并显示在能源管理服务中。
凭借灵活的开放式架构,菲尼克斯电气的系统已做好充分准备,可轻松应对未来的升级和调整需求,例如云服务和楼宇管理系统等。

交互式图像映射:系统拓扑结构作为基于Energy Management Service - On-Premises软件电能监测的应用示例
边缘计算
适用于边缘计算的PLCnext Control,将经过验证的工业PC机的坚固性与开放的PLCnext Technology相结合。它可实现智能物联网边缘解决方案,在接近源头的地方处理大量数据,并更迅速地做出响应。预装软件和图形界面可简化物联网应用的创建。
有关边缘计算的更多信息
边缘计算
EMpro多功能电能监测设备
EMpro电能监测设备可测量能源数据,并将其传送到更高级别的控制和管理系统。借助基于Web的安装向导,可轻松配置和集成设备。利用罗氏线圈的简单直接连接和多种实用功能。
有关EMpro电能监测设备的更多信息
EMpro多功能电能监测设备
模块化PLCnext Control
菲尼克斯电气Axiocontrol系列PLC基于PLCnext Technology,可提供不同性能等级的产品,坚固耐用。该系列产品支持高级语言和常规IEC 61131-3语言编程。 PLC可通过Axioline和Inline IP20 I/O系统模块进行扩展。
有关PLCnext Control的更多信息
模块化PLCnext Control
适用于所有形式的能源
该系统适用于所有形式的能源。为了识别和实现效率潜力,还可使用相应的传感器记录热能、燃气和其他能源的数据。
适用于第三方硬件
Energy Management Service - On-Premises并不要求专门使用菲尼克斯电气测量设备。用户可自由选用设备。使用数据记录仪或控制器(例如PLCnext Control)将第三方硬件连接到电能监测系统。
用于计费的EMpro电能表
用于计费的电能表可实现精确的能源数据计费。EMpro交流电能表可记录四个象限的所有重要电气参数。EMpro直流电能表可直接测量高达650 A/1,000 V 直流电的电流和电压。测量数据可通过标准通信接口提供。
有关EMpro电能表的更多信息
用于计费的EMpro电能表

设置个性化电能监测系统就是如此简单


手持EMpro电能表的人

根据您的需求配置合适的全套系统。菲尼克斯电气提供多种测量设备和其他附件以供选择。如此,您便可放心收到适配您需求的系统。
请接收菲尼克斯电气为您准备的系统套件,包括边缘PC机(EPC)、已安装的能源管理软件及附件组件。

能源管理软件功能


控制面板和显示

使用饼图、柱状图、折线图和桑基图创建自定义控制面板,分析能源数据并揭示潜在的节能效果。将自身的数据点划分为八个层次,上至楼宇网络,下至单个测量点。

Energy Management Service - On-Premises饼图
Energy Management Service - On-Premises中的条形图
Energy Management Service - On-Premises中的折线图
Energy Management Service - On-Premises中的桑基图
Energy Management Service - On-Premises中的树形结构
Energy Management Service - On-Premises饼图

饼图可帮助您直观地了解不同设备和工艺的能耗比例。

Energy Management Service - On-Premises中的条形图

例如,条形图可用于比较不同部门和地点的能耗情况。

Energy Management Service - On-Premises中的折线图

折线图是跟踪特定时间段内能耗曲线的理想选择。

Energy Management Service - On-Premises中的桑基图

桑基图是展示系统内能源流的实用选择。

Energy Management Service - On-Premises中的树形结构

您可以使用多个测量点的数据,并通过树形结构分别显示。例如,可将不同部门和地点的能耗结合起来,并跟踪特定时间段内的能耗历史。

关键数字、报告和警报生成

该系统可创建和计算EnPI、导入外部能源数据、下载报告及生成警报和电子邮件通知。

Energy Management Service - On-Premises:关键数据生成截图
Energy Management Service - On-Premises:消耗报告截图
Energy Management Service - On-Premises:碳排放报告截图
Energy Management Service - On-Premises:比较报告截图
“Energy Management Service - On-Premises”软件中的警报屏幕
Energy Management Service - On-Premises:关键数据生成截图

Energy Management Service - On-Premises可自行生成并对比关键数据(EnPI)。软件为此内置了实用的公式编辑器工具。该工具支持计算或合并多个关键数据和能源数值。第三方或旧有性能数据可以CSV文件格式通过导入功能导入软件,并合并至计算或对比数据中。

Energy Management Service - On-Premises:消耗报告截图

贵公司能源使用情况的报告是该软件的重点。所有可用的数据点均可用各种表格和图表来表示。例如,您可将每日和每月的消耗量以表格的形式结合热图显示出来,并通过电子邮件定期发送给您。

Energy Management Service - On-Premises:碳排放报告截图

利用输入的关键数据和能源数据创建碳排放报告。碳排放量可通过计算模块根据您的各项关键数据来确定,然后用表格和图表显示出来。
减少并了解您的生态足迹,同时遵守必要的法规。

Energy Management Service - On-Premises:比较报告截图

创建简单的表格和显示屏,并在其中比较生产系统和楼宇部件。应定期对类似的机器和办公区域的能耗进行比较,以发现缺陷并挖掘潜在的节能潜力。通过最新比较的自动报告,可轻松分析数据。

“Energy Management Service - On-Premises”软件中的警报屏幕

一旦违反定义的特征值,系统就会发出警报。这样,用户便能及时了解到能耗过高或存在缺陷的情况。系统可根据要求通过电子邮件发送所有报告和通知。

在平板电脑和屏幕上使用Energy Management Service - On-Premises

用户管理

Energy Management Service - On-Premises兼具图形化显示功能和简便的用户管理。为系统的不同用户定义不同的权限,并确定允许其进行哪些设置和查看哪些信息。

智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册