您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

通过REST编程接口集成数据

应用开发期间正在使用笔记本电脑的程序员

在数字化世界中,Web服务是推动企业发展的重要因素。现场设备配有REST编程接口,可便捷提供数据,这是打造端到端应用架构的重要前提条件。

两人在厂房内探讨数据集成要求

数据可用性 现代企业的应用程序开发

完善的数据可用性对于打造面向未来的端到端应用架构而言必不可少。同时,应用程序开发人员还必须在更短时间内完成数据集成。而从现场设备获取数据自身也是一项挑战。该过程旨在将数据从现场设备完整集成至上级软件应用程序中。工业现场设备通过不同通信协议实现数据传输。REST API就是其中之一。

REST、API和JSON标志

REST、API和JSON定义 ("{}")

REST或“具象状态传输”是广泛应用于IT领域的通信架构。该易用型接口架构支持各类常见互联网协议。数据则通过超文本传输协议 (HTTP) 传输。

API是应用程序编程接口 (Application Programming Interface) 的缩写。

大括号{}表示内容,其屏蔽方式与JavaScript编程语言对象相同 (JSON: JavaScript Object Notation),例如 代表一个序列号对象。

两人边看平板电脑边讨论问题

通过REST集成数据 实现便捷,一致表示

常规编程库默认通过HTTP查询集成数据。此外,许多开发者已从其他软件项目中了解REST架构的工作方式,这也加快了实施速度。同时,JavaScript (JSON) 信息对象一致表示法的普及度也在稳步提升。

通过在现场设备中使用HTTP、REST和JSON,便无需掌握工业通信协议相关专业知识或采用相关注册表。