您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

基于物联网的能源管理

显示在笔记本电脑上的Proficloud.io用户界面

菲尼克斯电气推出基于物联网的能源管理方案,兼具工业物联网、尖端测量技术和不断发展的智能服务优势。 例如,能源管理经理可轻松获取测量数据、自动存储数据,还能随时随地访问能源和电力数据。

挑战


能源管理和气候保护

在资源匮乏的时代,不断上涨的能源价格、愈发重要的气候保护、全面的能源管理是当今企业面临的核心问题之一。
减少碳排放、提高生产过程的透明度以及评估制成品的具体碳排放量,这些都对能源管理负责人提出了全新挑战。
为了基于当前形势制定正确的能源效率措施,必须收集、监测、分析和评估能源数据。为满足能源管理标准ISO 50001要求,需要精确定制且易于集成的电能监测。

实现碳中和的四个步骤
能源管理标准ISO 50001

参考ISO 50001标准和客户可能提出的问题

许多公司遵循国际标准ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018),并据此实施能源管理体系。该标准将能源管理体系描述为提高能源相关性能的系统方法,为通过认证的公司带来了额外成本效益。
为评估实施的能源效率措施是否成功并持续监测过程,能源管理经理需要制定正确的关键绩效指标 (KPI) 或能源绩效指标 (EnPI)。
在进行管理审查或内外部审计时,这些关键数据表明了能源管理的实施效果,以及政府和/或规范要求是否得到满足。

能源管理经理在办公桌旁

数据采集和分析的挑战 如今能源管理经理是如何工作的?

能源管理经理必须始终掌握公司内部的流程和资源消耗情况。与此相关的测量数据部分从分布式数据源(电能监测设备)处手动收集并导入,例如通过CSV文件导入能源数据收集系统。
分析和评估通常使用自行创建的MS Excel电子表格,随后从中创建所需的图表。管理经理还会使用其他软件工具,用于数据的图形化处理。
当下典型拓扑结构涵盖诸多必须互联的测量点。安装或扩展标准系统,常常需要耗费大量精力和具备丰富的复杂网络专业知识。这需要训练有素的人员,并且可能会产生高昂的系统维护成本。
记录和处理所需测量变量需要哪种软件及硬件系统?这需要什么样的IT基础设施?

基于物联网的能源管理


基于云的数据采集

具有物联网功能的测量设备(智能设备)可使用即插即用的方式,通过以太网接口和MQTT协议直接连接到云平台。在云端环境中,测量设备可通过设备管理服务快速、轻松地集成到新系统或现有系统中。选定的测量值将自动传输并存储。能源管理经理可通过智能服务立即访问数据并直接使用。传统工业网络(例如Modbus或PROFINET)的复杂配置现在已成为过去。

基于物联网的能源管理拓扑结构

基于物联网的能源管理拓扑结构与EMpro应用(适用于云的以太网)

基于物联网的能源管理优势

  • 测量设备具有物联网功能,通过简单的即插即用方式即可集成到云系统,无需复杂网络的专业知识,即可快速获得测量数据
  • 数据可直接自动存储至Proficloud.io,因此无需维护内部IT资源或具备大量的IT知识
  • 随时随地访问能源和电力数据,跨站点报告生成更快速
  • 自动进行定期安全更新,确保数据安全性始终处于先进水平
  • 依托物联网平台(云环境)和智能服务的动态发布周期,持续快速获取新功能

智能服务


EMpro电能监测设备和基于Proficloud.io的能源管理服务

基于Proficloud.io的能源管理服务

电能监测、管理、分析:基于Proficloud.io的智能能源管理服务以能源经理用户为中心,并按照他们的需要量身定制。服务设计简单直观,在电能和电力数据可视化领域提供了一系列灵活功能,用于监测、分析和评估数据。
因此,基于Proficloud.io的能源管理服务根据国际标准ISO 50001:2018(能源管理体系 – 要求及使用指南),在PDCA循环(计划、实施、检查、行动)的检查步骤中为能源管理经理提供相应支持。

优势

  • 系统不仅包括直观的菜单导航,还可将数据自动传输至Proficloud.io,使用非常便捷
  • 支持目标明确的可视化,随时随地实现针对性能源和电力数据概览
  • 持续以用户为中心进行开发,不断提高能源管理的价值
  • 通过TLS加密,在设备和云端之间实现安全通信
  • 通过设备管理,清晰展示应用状况