电能监测:目标导向型能源管理的基础
能源监控的优势
- 可靠、连续记录测量变量,随时了解相关数据
- 快速、轻松地满足DIN EN ISO 50001的要求,获得政府资金
- 生产过程注重环保,依据能源数据确定保护有限资源的方法
- 并行记录运行和设备数据,实现过程优化
- 对能源消耗进行智能管理,节约成本
ISO 50001能源管理标准
根据ISO 50001标准引入复杂EnMS能源管理系统是使用PDCA循环迭代改进能源相关性能的系统方法的一部分。PDCA代表迭代式系统方法的各个阶段:计划、执行、检查和处理。
全面的能源监控支持能源管理团队在检查阶段可靠、连续地记录测量变量。
基于物联网的能源管理——通往未来之路
基于物联网的能源管理系统结合了工业物联网、尖端测量技术和不断发展的智能服务的优势。
具有物联网功能的测量设备(智能设备)可以使用即插即用的方式,通过以太网接口和MQTT协议直接连接到云平台。在云环境中,测量设备可以通过设备管理服务轻松快速地集成到新系统或已有系统中。从此时开始,选定的测量值将自动传输并存储。能源管理经理可通过智能服务立即访问数据并直接使用。
REST编程接口
现场设备配有REST编程接口,可便捷提供数据,这是打造端到端应用架构的重要前提条件。REST或“具象状态传输”是广泛应用于IT领域的通信架构。该易用型接口架构支持各类常见互联网协议。数据则通过超文本传输协议 (HTTP) 传输。通过在现场设备中使用HTTP、REST和JSON,便无需掌握工业通信协议相关专业知识或采用相关注册表。
MID计量器具指令
该MID指令为测量设备的销售和调试制定了通用于欧盟范围的统一标准。其中着重描述了对设备稳定性、重复性和标识的要求。MID(计量器具指令)是计费的统一依据。这项统一标准涉及制造过程中的初始校准、产品上市和初始调试。随后,产品适用国家法规规定的校准有效期和重新校准费用。MID电能表可用于私人住宅、商业和轻工业中的有功用电量计费。