您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

基于物联网的制造业能源管理

在玻璃墙前开会做笔记的人员

改善能源效率需要团队的努力。然而,为了能够在合理范围内激励并促使各相关方参与其中,必须以清晰易懂的方式呈现能耗情况。具有物联网功能的EMpro电能监测设备结合基于物联网Proficloud.io能源管理服务的直观、灵活特性,有助于轻松收集云数据,实现精准可视化。

挑战


生产过程中的生产车间

能源数据透明度有助于制定措施

提高每个装配组在主动生产期间、待工期间、生产结束后以及周末时段的能耗数据透明度。

主动时间和被动时间内产生的能耗

  • 主动时间与被动时间内产生的能耗对比
  • 确定被动时间内的能耗比例

不同装配时间内的能耗

  • 对比装配组在不同装配时间内的能耗与相应生产数据

每件制成品的能耗

  • 生产件数与能耗 (kWh) 的比较
  • 每件制成品的能耗(单件碳排放量)

优化开机管理

  • 识别峰值负载
  • 制定开机管理优化措施

解决方案


控制柜中具有物联网功能的EMpro电能监测设备

具有物联网功能的电能监测设备将数据直接自动传输至Proficloud.io

EMpro电能监测设备具有物联网功能,可直连云端 数据自动传输至Proficloud.io

为了能够更清晰地显示各个装配组的能耗,菲尼克斯电气在布隆伯格生产基地配备了具有物联网功能的EMpro电能监测设备。电能监测设备通过以太网接口以即插即用的方式直连物联网云环境,将测量数据自动传输至菲尼克斯电气的Proficloud.io平台。

单个生产区域内设有不同的装配组。每个装配组又有多个生产设施。生产区总计安装了72台设备。

基于物联网的能源管理优势

  • 具有物联网功能的EMpro电能监测设备可通过即插即用方式,使用以太网接口直连物联网云环境,进而轻松、快速地改装电能监测装置
  • 能源经理无需具备编程或必要的专业知识,即可轻松收集能源数据,并立即以图形方式将其可视化
  • 跟踪能源数据和关键数值可以提高生产效率
  • 通过能源数据的完全透明化,持续改进过程,从而挖掘效率潜力

数据自动传输至Proficloud.io 系统拓扑结构基础图

制造业能源管理系统拓扑结构

基于物联网的能源管理应用示例

用户正在PC机上使用基于Proficloud.io的能源管理服务

基于Proficloud.io的能源管理服务

基于Proficloud.io的能源管理服务以能源管理专业人员为核心,按其需求量身定制服务。服务设计简单直观,在电能和电力数据可视化领域提供了一系列灵活功能,用于监控、分析和评估数据。
因此,基于Proficloud.io的能源管理服务根据国际标准ISO 50001:2018(能源管理体系 – 要求及使用指南),在PDCA循环(计划、实施、检查、行动)的检查步骤中为能源经理提供相应支持。

摘要


EMpro和基于Proficloud.io的能源管理服务

系统化整体解决方案,实现面向未来的能源管理

搭配使用具有物联网功能的EMpro电能监测设备,基于Proficloud.io的能源管理服务为数字化能源管理提供了整体系统解决方案。
该系统结合了工业物联网、尖端测量技术和不断发展的智能服务的优势。
数据可自动传输至Proficloud.io,高易用性和直观菜单导航则显著提高了能源管理经理的工作效率。专用可视化功能可提供针对性概览。