时间段支持自定义。此外,两个数据流还可在同一图表中进行对比。服务提供高级可视化工具,如热图、流线图、桑基图和帕累托图,助力深入分析能耗和能效数据,带来全新视角体验。
能源管理服务可以随着贵公司的规模一同扩展。需要能源管理服务专业许可证。额外的100个许可度量值。数据未压缩。精确到分钟。
能源管理服务可以随着贵公司的规模一同扩展。需要能源管理服务专业许可证。额外的100个许可度量值。数据未压缩。精确到分钟。
能源管理服务订阅许可证。需要能源管理服务专业许可证。能源管理服务定制设置需要定制许可证,反之亦然。客制化解决方案的运行和维护。
使用能源管理服务的整个功能范围。无限的数据存储和可用性。包括100个许可度量值。用户数量不限。年度订阅。无限使用各种功能。
能源管理服务可以随着贵公司的规模一同扩展。需要能源管理服务专业许可证。额外的50个许可度量值。数据未压缩。精确到分钟。
客制化能源管理服务设计草案。需要能源管理服务专业许可证。能源管理服务定制设置需要定制许可证,反之亦然。公司徽标、配色方案和URL均可以定制。
能源管理服务可以随着贵公司的规模一同扩展。需要能源管理服务专业许可证。额外的200个许可度量值。数据未压缩。精确到分钟。
了解适合概念验证 (PoC) 的能源管理服务。用户数量不限。测试期1年。
基于Proficloud.io的能源管理服务是一项智能服务,可提供电能监测、管理和分析功能。该服务可根据能源经理的需求量身定制,并提供理解能源数据的管理功能。基于这种理解,可进行优化以提高能源效率和性能。这些改进可直接促进绿色足迹和成本节约。
优化能源管理,尤其要符合国际标准 ISO 50001 的要求
采用系统化整体设计和直观菜单导航,使用非常便捷
直观的可视化选项,实现精准概览
轻松设置简单易懂的控制面板
能源和性能数据监测不受地点与时间限制,可优化工作流程
使用具备工业物联网功能硬件时,可将数据自动传输至Proficloud.io
时间段支持自定义。此外,两个数据流还可在同一图表中进行对比。服务提供高级可视化工具,如热图、流线图、桑基图和帕累托图,助力深入分析能耗和能效数据,带来全新视角体验。
通过可自由配置的警报规则和各种通知渠道,及早发现问题并发出针对性通知。
依托自动计算和详细报告,对成本和环境影响进行透彻分析。
通过集成气象数据,以及根据供暖和制冷度日调整能耗数据,实现更精确的数据分析。
支持多种文件格式和自动化过程,轻松实现数据迁移并兼容其他系统。
通过定制化报告模板和详细分析功能,实现定制化报告,助力性能评估。
能源管理服务推出全新预测功能,可直接在现有软件解决方案中实施基于数据的能耗预测。通过机器学习模型分析历史能耗数据、产量和季节性影响因素,从而精准预测未来发展趋势。
预测结果支持可视化显示,置信区间可自由选择,直观反馈预测质量。由此即可及早发现潜在的超量能耗,估算成本趋势,并采取针对性控制措施。
对于希望战略性提高能效并遵循ISO 50001标准进行记录的公司而言,这是一项明显的附加优势。
支持DIN EN ISO 50001:2018标准:
详细的定制化报告工具,助力企业满足认证要求,遵守能源管理标准。
符合BAFA要求的软件(德国):
符合资格标准并提供资格证明,即可获得资助和财政支持。
如果您所在国家/地区提供类似的资助或认证方案,请告知我们。我们也很乐意在当地申请认证。
权限和角色管理系统功能全面,可精确分配控制面板、数据流和各个小组件的访问权限。系统还可根据地点分配权限。通过勾选和拖放实现管理,操作十分简便。
依托这一灵活设计,您亦可为自有客户提供能源管理服务。智能服务还可根据客户的企业形象(CI)进行调整。
电能监测设备安装在公司的生产设施中,用于获取能耗数据。这里使用的是Proficloud.io工业物联网平台,该平台可提供适用于综合数据分析的智能能源管理服务。
例如,能源管理服务可实现以下三种应用。
通过持续监测能耗,可分析单个机械设备和系统的能耗,并对设备之间的数据进行比较。如此便能发现潜在的节能潜力,并优化能源使用。
能源管理服务助力公司确定每个生产零件的相关成本。通过将能耗数据与生产记录相结合,公司可精确了解每个生产零件的产出情况。
通过分析能耗数据,可识别耗能过多的机械设备。这有助于避免峰值负载,并提高整体生产效率。
硬件可通过EMpro电能监测设备、支持工业物联网的电能监测设备和PLCnext 技术连接到能源管理服务。EMpro电能监测设备可获取精确的能源数据,并将其传输至Proficloud.io,以实现实时监测。PLCnext 技术可通过开放式架构集成和控制各种设备,包括第三方设备。这种组合可为能源管理提供灵活高效的解决方案。
Proficloud.io工业物联网平台的第一步是将硬件集成到免费的设备管理服务中。该服务为智能服务,其中集成的硬件可为进一步的智能服务提供数据。
设备管理服务还可为菲尼克斯电气和第三方设备提供标准化且不依赖于应用的设备信息,几乎实时更新,以实现设备管理和监测。用户可监控已注册设备的健康状态,远程执行固件更新,并使用交互式地图可视化设备状态。
此外,DMS Basic插件还可为设备管理服务提供扩展功能。该插件允许用户远程执行特定PLCnext设备的应用更新,创建设备组,及使用自定义卡在组内自由放置设备等。其还包括一个通知系统,用于通知单个设备的状态变化,并可向Proficloud.io外的单个收件人发送电子邮件通知。该Basic插件还能为可本地集成到Proficloud.io的设备实现自动、安全的固件更新。
作为Energy Management Service - On-Premises智能云服务的附加选项,On-Premises软件是实现本地电能监测的理想解决方案。将EMpro监测设备连接至PC机,并直接分析和可视化数据。通过直观的定制化功能,即可监测和分析能源数据。Energy Management Service - On-Premises软件操作直观,可预配置到边缘PC机(EPC),支持与附件一同订购。