Wetenswaardigheden ·
28-06-2024

Sectorkoppeling vereist end-to-end communicatie Een interview met Martin Müller van Phoenix Contact over het gebrek aan standaarden en verder kijken dan de horizon van de veldbuswereld.

Martin Müller, specialist voor industriële communicatie bij Phoenix Contact

In het kort

Van de beruchte veldbusoorlogen via specifieke Ethernet protocollen naar echt gestandaardiseerde communicatie op basis van wereldwijde standaarden – het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Kan het op de middellange termijn echt wat worden met de huidige ontwikkelingen? Met communicatie die geen onderscheid meer maakt tussen waar het uiteindelijk voor gebruikt wordt? Dus één kabel voor alle toepassingen? Martin Müller gebruikt hiervoor de term 'convergente netwerken'. In een interview met Thorsten Sienk legt de Phoenix Contact-veteraan voor veldbussen en co. uit waarom deze zo belangrijk zijn voor het koppelen van zeer verschillende sectoren.

Interview

Thorsten Sienk:
INTERBUS, PROFIBUS, CANopen: ik kan me tijden herinneren dat er hele vakbladen vol stonden met veldbussystemen. Rond de eeuwwisseling had de automatiseringsbranche het gevoel dat ze meer tijd besteedde aan de ontwikkeling van communicatiemodules dan aan de eigenlijke machinefuncties. Ze maakten het begin van veldbussen mee en ook wat later in de media bekend werd als de veldbusoorlog. Waarom al deze moeite?

Martin Müller:
Wat we later de veldbusoorlogen noemden, kwam pas echt op gang in het begin van de jaren negentig. De behoefte aan communicatie tussen besturingen en de sensoren en actoren in het veld is in wezen voortgekomen uit een tastbare bron van leed: de parallelle bedrading van sensoren met machinebesturingen en reusachtige kabelbomen. De ontwikkeling van veldbussen beloofde enorme besparingen en werd gesubsidieerd door de overheid in een zogenaamd gezamenlijk project. Op dat moment was PROFIBUS al gespecificeerd, waarbij Phoenix Contact betrokken was en dat later nauw verbonden werd met Siemens.

Thorsten Sienk:
*In mijn herinnering stond Phoenix Contact echter voor INTERBUS

Martin Müller:
Ja. We waren commercieel succesvol met INTERBUS S. S staat voor snelheid. Er was ook een variant C, die we als 'Communication' samen met Intel en Digital Equipment ontwikkelden. In het begin was er ook nog INTERBUS P als een aftakking van PROFIBUS. Uiteindelijk was alleen de INTERBUS S commercieel succesvol voor Phoenix Contact.

Thorsten Sienk:
Zonder al te veel achterom te kijken. Waarom heeft de automatiseringsbranche later besloten om afscheid te nemen van de klassieke veldbussen en in plaats daarvan Ethernet te gebruiken?

Martin Müller:
Het voordeel van Ethernet was vooral de mogelijkheid om meer verschillende informatie met één kabel te verzenden. In het verleden konden dit drie kabels voor de communicatie zijn: klassieke veldbus, communicatie voor veiligheidstechniek en tot slot Ethernet voor de netwerkkoppeling van intelligente subsystemen. Niemand wilde nog twee of drie kabels naast elkaar gebruiken. Dit was het begin van systemen zoals CC-Link, Ethercat, Powerlink, Sercos3 en ook PROFINET.

Thorsten Sienk:
Maar ook hier schuilt er achter elke naam een automatiseringsfabrikant die het systeem aanstuurt. Zou het niet slimmer zijn geweest om de ervaring die is opgedaan met het naast elkaar bestaan van veldbussen te gebruiken om eindelijk effectief een wildgroei aan protocollen te voorkomen? Collega's van de vakpers voorspelden toen al een tweede veldbusoorlog. Individuele bewapening in plaats van een gemeenschappelijk pact: heeft de branche niets geleerd?

Martin Müller:
Als ik terugkijk naar de tijd vóór de klassieke veldbussen, was de concurrentie tussen de verschillende systemen in die tijd gebaseerd op het simpele feit dat er geen gestandaardiseerde communicatie was. Er was dus behoefte om iets te ontwikkelen. Dit resulteert in differentiatie van concurrenten op de markt. Uw vraag is uiteindelijk gerechtvaardigd door de introductie van realtime Ethernet – wetende dat de lopende zaken afhankelijk zijn van de verschillende communicatiesystemen voor de bedrijven. Dit geldt zowel voor de veldbussen als voor de verder ontwikkelde Ethernet-protocollen.

We hebben nieuwe systemen en convergente netwerken nodig voor de sectorkoppeling.

Martin Müller - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Hoofd Automation Infrastructure
Martin Müller, specialist voor industriële communicatie bij Phoenix Contact

Thorsten Sienk:
Maar is dat nog duurzaam? In termen van begrip is het communicatiekanaal slechts een middel om een doel te bereiken, om informatie van A naar B te krijgen. Hebben we hier uiteindelijk universele normen nodig?

Martin Müller:
We hebben vooral nieuwe systemen en convergerende netwerken nodig. Hier verwijs ik naar technologieën uit commercieel gebruik die we ook in de industrie kunnen gebruiken. Ze moeten dienovereenkomstig worden gespecificeerd.

Thorsten Sienk:
Dat betekent de wereld samenvoegen?

Martin Müller:
Precies, en wel tot een convergent netwerk waarin verschillende technologieën worden gebruikt. Bijvoorbeeld TSN, als bekabeld Ethernet voor realtime. TSN, of Time Sensitive Network, werd oorspronkelijk ontwikkeld voor audio- en videobroadcasting, maar kan ook worden gebruikt voor tijdkritieke taken in industriële toepassingen, zoals motion control. Dan is er 5G voor toepassingen die draadloze telecomnetwerken vereisen of WLAN 6 en 7 op het gebied van licentievrije, draadloze overdrachtstechniek. Single Pair Ethernet, kortweg SPE, is weer zeer geschikt voor communicatie over de laatste meters.

Thorsten Sienk:
Alles is dus al klaar voor de nieuwe gestandaardiseerde wereld van industriële communicatie.

Martin Müller:
Precies. Als we de bovenstaande voorbeelden samenvatten, zijn er nu al technologieën die op basis van standaarden alles kunnen waarmaken waarvoor we in het verleden industriespecifieke oplossingen hebben geïmplementeerd en op de markt hebben gebracht.

Thorsten Sienk:
Waar staan we op dit moment?

Martin Müller:
De vraag is niet zozeer waar we staan, maar waar we zouden moeten staan.

Thorsten Sienk:
Waar zouden we dan moeten staan?

Martin Müller:
Waar we al zijn in de privésfeer. Als gebruiker maak ik me geen zorgen over welke technologieën mijn smartphone gebruikt. Deze maakt al gebruik van draadloze telecomnetwerken en hopelijk ook 5G, bluetooth en NFC voor betalingen. Het maakt me niet uit welk merk ik gebruik als ik wil bellen. Een Google-telefoon communiceert met een iPhone op dezelfde manier als met een Android-toestel.

Thorsten Sienk:
Uitgaande van de hypothese dat een goed functionerende sectorkoppeling krachtige end-to-end communicatie vereist: wat doet Phoenix Contact om dit te bereiken?

Martin Müller:
We zijn actief betrokken in de relevante gebruikers- en standaardisatiecommissies en investeren niet alleen tijd maar ook geld. We zijn overtuigd van de voordelen van sectorkoppeling en zetten ons volledig in om de All Electric Society te promoten. Daarom zijn we actief betrokken en wachten we niet tot anderen iets voorbereiden dat we dan overnemen. Dit gaat zo ver dat we niet alleen werken aan technische oplossingen, maar vooral mensen ervan overtuigen dat de weg naar een wereld die zijn energiebehoefte op de lange termijn volledig uit hernieuwbare energie haalt, de juiste is. We communiceren dus niet alleen op machineniveau, we overtuigen de mensen ook. Dat is in ieder geval ons langetermijndoel.

We hebben informatie nodig voor sectorkoppeling.

Martin Müller - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Hoofd Automation Infrastructure
Martin Müller, specialist voor industriële communicatie bij Phoenix Contact

Thorsten Sienk:
U gaat dit jaar met vervroegd pensioen. Achter u ligt dan 36 jaar bij Phoenix Contact en een even lange carrière die wordt gekenmerkt door industriële communicatie. Ik wil niet eens vragen hoe het is om professioneel los te laten. Maar: wat wilt u op het gebied van communicatie in een geëlektrificeerde wereld?

Martin Müller:
In het begin had ik het over convergente netwerken. Ik zou graag zien dat we ze sneller ontwikkelen en gebruiken. Als ik terugkijk, hebben we industriële communicatie op veel gebieden al heel lang nodig. In een commerciële omgeving, bijvoorbeeld in de telecommunicatie, zijn de mensen gewend aan een sneller tempo.

Thorsten Sienk:
Kan de jongere generatie in hun rol als 'digital natives' de taak op zich nemen om de remmen los te gooien en gas te geven?

Martin Müller:
Ik kan me dat goed voorstellen, vooral omdat deze generatie niet goed begrijpt waarom we zoveel verschillende communicatiesystemen in de industriële automatisering gebruiken. Het vasthouden aan bestaande activiteiten kan op lange termijn niet als zinvol worden beschouwd. Met het oog op de wereldwijde klimaatuitdagingen moeten we ons nog meer richten op het feit dat een doorstroommeter bijvoorbeeld de doorstroom meet en niet hoe ik hem aangesloten krijg. Wat hier telt is dus de functie en niet de verbinding. We hebben informatie nodig voor sectorkoppeling. De weg is slechts het middel.

Thorsten Sienk:
Martin Müller, bedankt voor het interview. Ik denk dat de branche u zal missen

Auteur: Thorsten Sienk

E-mail:

Whitepaper Single Pair Ethernet Een essentiële technologie in de digitalisering van onze wereld

Meer informatie over:

  • Technologische basisprincipes Single Pair Ethernet
  • Prestatiegebieden en toepassingsbereik
  • Advies- en servicecompetentie uit één bron

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen