Nyt sikkerhedsrelæ til eksplosionsfarlige områder

19.03.2026
Sikkerhedsrelæ PSR-MC35-EXI

Phoenix Contact udvider sin sikkerhedsportefølje yderligere med det nye sikkerhedsrelæ PSR-MC35-EXI. Produktet muliggør sikker drift i krævende industrimiljøer. Den er specielt udviklet til brug i farlige områder i zone 2. Enheden har også IECEx- og ATEX-godkendelse og opfylder derfor internationale sikkerhedskrav.

Sikkerhedsrelæet fungerer pålideligt under udfordrende forhold. Et lakeret printkort beskytter mod korrosion. Det udvidede temperaturområde op til +60 °C gør det muligt at bruge den i mange procestekniske anvendelser. Det skal understreges, at det tilsluttede materiel endda kan bruges i zone 0 (gas) og zone 20 (støv).

Den kompakte konstruktion sparer plads i styretavlen. Grundet brugen af gennemprøvet relæteknologi er husets bredde kun 17,5 mm. Samtidig opfylder relæet sikkerhedskrav op til SIL 3 og PL e. Til fleksible installationskrav fås produktet med enten en skrue- eller Push-in tilslutning.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management