As relações físicas e os conhecimentos eletrotécnicos sólidos na área da proteção contra sobretensão para produtos de alta qualidade.
Tecnologia de proteção contra sobretensão A Phoenix Contact é uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias. As várias décadas de experiência e a investigação fundamental intensa formam a base da nossa competência tecnológica.
A par do desenvolvimento e da produção de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias, a nossa experiência em investigação fundamental também nos ajuda a desenvolver sistemas de medição para eventos com descargas atmosféricas. As bases para a proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas, bem como informações sobre o nosso sistema de medição de descargas atmosféricas podem ser encontrados nas seguintes áreas.
A nossa competência
Todo o processo de produção baseia-se em excelentes conhecimentos técnicos.
As melhores soluções para cada aplicação.
Produtos fáceis de instalar para um manuseamento simples.
Produtos testados para máxima segurança.
Máxima precisão no produto.
Máxima qualidade dos produtos graças a um controlo final completo.
Um exemplo de inovação: a evolução do centelhador
Os centelhadores são os componentes mais eficientes que existem nos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. Têm a capacidade de dissipar correntes muito altas de forma segura. O desenvolvimento abrangia desde centelhadores abertos e de sopro até centelhadores encapsulados. Mas ainda havia um problema. A elevada corrente consequente.
Em 2015, a Phoenix Contact introduziu pela primeira vez no mercado um centelhador ímpar que elimina as correntes consequentes. Este novo centelhador é extremamente eficiente e, graças à ausência de correntes consequentes, é também o centelhador de maior longevidade.
Áreas de aplicação
Proteção contra sobretensão em grandes distribuições de energia principais
Proteção contra sobretensão em grandes distribuições de energia principais
A proteção contra sobretensão na alimentação do edifício tornou-se, entretanto, padrão. Em edifícios residenciais isto pode ser facilmente implementado, visto que geralmente não há proteção adicional do dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias devido ao tamanho do fusível de backup.
Isto parece ser diferente em grandes distribuições de energia principais. Fusíveis de backup inferiores a 315 A são raros - logo, é necessário um fusível de backup para o dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias. Este fusível de backup custa espaço, dinheiro e valioso comprimento de cabo. No entanto, neste caso, espaço e custos são problemas menores. O que se torna rapidamente crítico é o comprimento de cabo. Informe-se aqui sobre as bases técnicas e a nossa solução.
Proteção contra sobretensão conforme NFPA 79
A NFPA 79 (Norma Elétrica para Máquinas Industriais) obriga à utilização de equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) em máquinas com circuitos de segurança para o mercado norte-americano.
A edição que é válida é decidida pelo estado federal, no qual a máquina é operada. Assim, há diferentes edições válidas por toda a América do Norte. Por isso, é aconselhável ter sempre em consideração a última edição.
Descubra aqui quais os requisitos obrigatórios para máquinas elétricas que decorrem da NFPA 79 para a utilização de dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias (SPD).
Proteção contra sobretensão para habitações
Proteção contra sobretensão para habitações
Nos edifícios residenciais privados, a proteção contra sobretensão também começa na alimentação do edifício. Dependendo das condições ambientais, deve considerar alguns pontos ao selecionar os dispositivos de proteção adequados. Neste parágrafo pode descobrir quais são, bem como conhecer as bases para selecionar os dispositivos de proteção adequados para edifícios residenciais.
Proteção contra sobretensão para edifícios industriais
Proteção contra sobretensão para edifícios industriais
A escolha dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias adequados para instalações industriais diverge da proteção contra sobretensão para edifícios residenciais. Tensões mais elevadas, diferentes condições ambientais e a proteção dos cabos de dados e sinais exigem produtos mais potentes. Pode encontrar aqui uma seleção da proteção contra sobretensão para edifícios industriais, bem como informações adicionais.
Proteção contra sobretensão para sistemas de videovigilância
Proteção contra sobretensão para sistemas de videovigilância
Já não é possível imaginar tecnologia de comando de tráfego, controlos de acesso ou a monitorização de áreas da instalação sensíveis sem sistemas de videovigilância. Descubra aqui como pode proteger os seus sistemas de câmaras contra danos provocados por raios e sobretensões.
Laboratório de impulso e de alta corrente
Laboratório de impulso e de alta corrente
Eficiente, competente e acreditado
Numa área de 1300 m², a Phoenix Contact opera um laboratório moderno, eficaz e acreditado, especialmente dedicado a testar os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. Aqui são recriados, entre outros, eventos de interferência para saber como ocorrem no caso de descargas atmosféricas, ocorrências de comutação ou descargas eletrostáticas.