Proteção contra sobretensão para sistemas de telecomunicações

No caso de dúvidas sobre a proteção dos sistemas de telecomunicações da rede fixa e móvel, utilize este formulário de contacto para entrar diretamente em contacto com o nosso especialista Marcus Denker.


Sistema de telecomunicações perante o cenário de uma cidade

Aumento da disponibilidade

Uma medida importante para aumentar a disponibilidade é garantir o fornecimento de energia. Uma falha da fonte de alimentação provocada por eventos transitórios é evitada eficazmente através da aplicação consistente de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas e sobretensões transitórias. Por isso, entretanto, a proteção contra sobretensão é obrigatória em muitos países.

Mesmo na área de infraestruturas críticas, como, por ex., na tecnologia de telecomunicações, a utilização de uma proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão é estritamente necessária para aumentar a disponibilidade. Mas a proteção contra descargas atmosféricas e sobretensões também deve ser tida em consideração em todos os tipos de edifícios residenciais e funcionais no ambiente privado, comercial ou industrial.

Proteção contra sobretensão de sistemas de telecomunicações

Num centro de dados é processada uma grande quantidade de informações provenientes de diversos elementos da rede e localizações. Estes são, por um lado, dados das estações de rede móvel, mas também todas as informações de nós da rede fixa, que garantem não apenas a comunicação verbal, mas também a comunicação de dados. Uma falha num centro de dados, ou seja, num centro informático de um operador de telecomunicações, pode ter graves consequências. No caso de falha são afetados inúmeros clientes.

Quais são os desafios para a Telefónica?

A nova geração de comunicações móveis 5G irá criar aplicações totalmente novas nas áreas da Internet das Coisas e da digitalização. Atualmente já vemos possibilidades de aplicação muito específicas na área da condução conectada e no ambiente industrial. Isto exige muito das nossas redes de comunicação, mas, acima de tudo, exige um elevado nível de fiabilidade.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

A par da estrutura redundante na fonte de alimentação, também as respetivas medidas de proteção contra sobretensão e descargas atmosféricas são implementadas em todas as unidades relevantes no decurso da alimentação. Isto ajuda a enfrentar o desafio acima mencionado e garante a disponibilidade nas operações de comunicação móvel e fixa.

De seguida são analisados em detalhe os locais sensíveis do ponto de vista da instalação de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão.

Alimentação com proteção contra sobretensão instalada e barramentos

Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias na alimentação e monitorização com ImpulseCheck

Alimentação

Aqui, no ponto de transferência do fornecedor de energia para o centro de dados, um dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 assegura a proteção necessária. A capacidade de descarga desta classe de dispositivos consegue lidar de forma segura com correntes de descarga de até 100 kA, desviando-as para a terra. Como a proteção da alimentação é essencial, o dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (SPD) é protegido adicionalmente com um ImpulseCheck. O sistema de assistência para proteção contra sobretensão ImpulseCheck deteta danos prévios do SPD e comunica o estado dos dispositivos de proteção à sala de comando.

Distribuição principal com dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special e monitorização

Distribuição principal no centro de dados: proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão com dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special

Distribuição principal

Na distribuição principal são reunidos os cabos da alimentação e da fonte de alimentação de emergência. Como, nesta parte do sistema, também podem ocorrer elevadas correntes de descarga e sobretensões, é usada uma combinação compacta de equipamentos (dispositivo de proteção combinado tipo 1+2 special) composta por dispositivo de proteção contra corrente do raio e proteção contra sobretensão. Neste ponto sensível da alimentação, para controlar o estado do dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias é utilizado adicionalmente um ImpulseCheck.

Quadro de comando com régua de bornes e dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias instalado

Dispositivos de proteção combinados tipo 1+2 para proteger a fonte de alimentação de emergência contra sobretensões

Fonte de alimentação de emergência

Se, ao contrário do que seria de esperar, a fonte de alimentação principal falhar, arranca a fonte de alimentação de emergência. Um acumulador a bateria maior efetua a alimentação durante o período de tempo até estar operacional o gerador a diesel integrado. Isto acontece de forma totalmente automática. Naturalmente, esta alimentação redundante também está protegida contra sobretensões.

Nesta situação de aplicação especial é excluída a possibilidade de interferência direta da corrente de descarga nas peças do gerador, no entanto são improváveis correntes de descarga parciais nesta área. Também a comutação de operação normal para operação com energia de emergência acarreta risco de acoplamentos de sobretensão. Para minimizar este risco é aplicado um dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 1+2.

Sala bem iluminada com vários armários de servidores

O coração de qualquer centro de dados – a sala dos servidores

Sala de servidores

O espaço mais importante de qualquer centro de dados é a sala dos servidores. Uma falha do servidor significa a falha da rede de sinalização remota. Visto que tanto a comunicação móvel como de rede fixa são processadas através deste servidor, aqui é absolutamente necessária a proteção contra sobretensões

Geralmente, os servidores são operados com tensão contínua de 48 V. A proteção dos cabos de alimentação nas salas de servidores é realizada com proteção contra sobretensão do tipo 2 para aplicações de corrente contínua.

Grandes armários de climatização para refrigeração de salas de servidores

A climatização é um dos temas mais sensíveis num centro de dados

Climatização

Outro dos componentes importantes no centro de dados é a climatização. Uma falha do sistema de ar condicionado provoca um grande aumento da temperatura na sala dos servidores. Como consequência, os servidores poderiam desligar-se ou, no pior dos casos, alguns racks de servidores poderiam falhar devido a sobreaquecimento. Aqui, as falhas antes de sobretensões são evitadas com a proteção contra sobretensão do tipo 2. Os dispositivos de proteção do tipo 2 desviam sobretensões até uma corrente de pico de descarga máxima de 40 kA. O nível de proteção dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias é de, no máximo, 1,5 kV. Dependendo da estrutura da fonte de alimentação do sistema de ar condicionado são aplicados produtos para uma a três fases.

Conclusão

Por infraestrutura crítica entende-se instalações ou sistemas gerais muito importantes para a manutenção de funções económicas, sociais e comerciais. Uma falha ou avaria de uma destas funções tem graves consequências sobre o bem-estar da população.
Os exemplos aqui apresentados referem-se à proteção de um centro de dados da Telefónica Deutschland. No entanto, o exemplo escolhido mostra que é necessário ter em consideração diversas indústrias para garantir a disponibilidade dos serviços disponibilizados na operação da rede móvel e fixa.