Tecnologias inovadoras para centrais elétricas

Confie nas soluções inteligentes e fiáveis para processos eficientes na sua central elétrica.
Central hidroelétrica com eclusas e barragem
Engenheiro em frente a instalações na central elétrica

Futuro energético desafiante

A mudança no nosso panorama de produção de energia com o constante crescimento de produtores e instalações de acumulação descentralizados desafia-nos a satisfazer os requisitos de um fornecimento de energia seguro e, ao mesmo tempo, limpo. As centrais elétricas convencionais são cada vez mais substituídas por fontes de energia renováveis. A razão para tal é a mudança climática e outras questões de sustentabilidade ambiental. No entanto, muitos tipos de centrais elétricas ainda não desapareceram completamente da nossa paisagem de produção de energia. A rede necessária de diferentes tecnologias de centrais elétricas requer processos eficientes e fiáveis.

Tecnologias de centrais elétricas Os nossos produtos podem ser utilizados em vários tipos de centrais elétricas.

Central elétrica a gás natural iluminada ao anoitecer
As centrais elétricas a gás são flexíveis e rapidamente reguláveis, o que as torna um complemento ideal para as energias renováveis. No futuro, deverão ser alimentadas a hidrogénio verde, mas a procura de gás natural importado continuará elevada até 2030.
Central elétrica a carvão no nevoeiro com o sol em segundo plano
As centrais elétricas a carvão revolucionaram a produção de energia desde o século XIX. Estão a enfrentar desafios devido ao surgimento de energias renováveis e à crescente consciência ambiental. Por isso, no futuro é prevista uma diminuição da utilização do carvão.
Central hidroelétrica com barragem ao pôr-do-sol
As centrais hidroelétricas utilizam a energia da água há 3500 anos. Atualmente, são uma pedra angular da energia renovável, mesmo que as tecnologias nelas instaladas sejam convencionais. Mesmo assim, as alterações climáticas, secas e chuvas fortes ameaçam a sua fiabilidade.
Central nuclear junto a um rio
As centrais nucleares têm fornecido energia com baixo teor de carbono desde a década de 1950, mas apresentam riscos, como acidentes e resíduos nucleares. Muitos países estão a planear a eliminação progressiva das centrais nucleares, mas utilizam-nas como reserva de emergência. Os novos reatores e a fusão nuclear podem moldar o futuro.
Central elétrica a petróleo junto a rio ao pôr-do-sol
As centrais elétricas a petróleo produzem eletricidade através da combustão de petróleo bruto. Outrora a principal fonte, hoje são frequentemente centrais elétricas de reserva. Nos países produtores de petróleo, continuam a assegurar a carga de base. As energias e tecnologias alternativas e sustentáveis, como as células de combustível, determinarão o seu futuro.

Uma rede de energia elétrica estável precisa de soluções que reagem de forma inteligente e funcionam fiavelmente mesmo sob condições adversas. Com décadas de experiência e tecnologias inovadoras, garantimos a máxima disponibilidade da sua instalação – hoje e no futuro.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, especialista em produção de energia em centrais elétricas

Vantagens Com as nossas soluções

Lâmpada de sinalização verde numa instalação
Cablagem de réguas de bornes no quadro de comando
Distribuição de energia na central elétrica através de fibra ótica e conectores
Captura portátil de códigos de barras portátil para a marcação em centrais elétricas
Lâmpada de sinalização verde numa instalação

A disponibilidade da instalação, como figura chave importante, determina a eficácia da sua central elétrica. Os valores baixos podem ser causados por paragens não planeadas ou outras razões e ter um impacto negativo nos seus custos.

Assegure a elevada disponibilidade constante da sua instalação e evite falhas não planeadas: os sistemas de teste, fontes de alimentação, sistemas de comando e de controlo remoto da Phoenix Contact cumprem o mais elevado padrão de qualidade, garantindo, assim, uma excelente disponibilidade da instalação.

Cablagem de réguas de bornes no quadro de comando

A otimização do processo como objetivo de cada central elétrica: processos harmoniosos, qualidade melhorada e custos reduzidos são as consequências positivas que impulsionamos em conjunto consigo.

Asseguramos o planeamento, a configuração e a instalação fáceis de ligações elétricas. Planifique e configure as réguas de bornes de forma rápida e conveniente. Beneficie das nossas soluções para uma cablagem simples e segura. Assim, otimiza e acelera os seus processos.

Distribuição de energia na central elétrica através de fibra ótica e conectores

Os setores e as indústrias ligados em rede e digitalizados serão cada vez mais importantes no futuro. Um excelente intercâmbio de dados e informações, tanto dentro como fora da sua central elétrica, só pode ser efetuado desta forma.

As tecnologias inteligentes recentes, baseadas em anos de experiência de desenvolvimento, asseguram uma transmissão e um processamento rápidos e fiáveis dos seus dados. Num mercado energético em constante mudança, pode observar fiavelmente os dados da sua instalação em qualquer momento e em qualquer lugar.

Captura portátil de códigos de barras portátil para a marcação em centrais elétricas

Nas centrais elétricas, com as grandes quantidades de cabos, fios e outros componentes eletrónicos ou eletromecânicos, é muitas vezes difícil estar a par de tudo. Uma identificação adequada e compreensível é, portanto, essencial.

Uma identificação profissional ajuda a evitar os erros operacionais: assegure um funcionamento perfeito, graças a uma instalação e manutenção simples. Os nossos sistemas de marcação cumprem todos os requisitos e são particularmente adequados para a manutenção de centrais elétricas.

Contacto

O seu contacto Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Terei muito prazer em apoiá-lo no caminho rumo à rede digital de energia elétrica do futuro.