Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

K+S introduz sistema de identificação da central elétrica Numa mina de potássio com central elétrica própria, a K+S introduziu o sistema de identificação KKS – com know-how de sistema da Gabo IDM e placas de marcação da Phoenix Contact. Desta forma, não só se registou uma melhoria substancial da visão geral da instalação, como também um aumento claro da segurança dos processos e da segurança no trabalho.

Marcação da instalação em uma máquina na central elétrica da empresa

Perfil do cliente

Enquanto empresa internacional de matérias-primas, a K+S processa e refina matérias-primas minerais para utilização nos setores da agricultura, alimentação, segurança rodoviária e indústria. Era necessário introduzir um novo sistema de identificação para uma mina de potássio.

Aplicação

Uma vez que a operação da mina e a preparação do sal bruto envolvem um consumo intensivo de energia, é operada uma central elétrica combinada de gás e vapor com uma potência térmica nominal de 116 MW. Até à introdução do KKS, existia uma grande variedade de tipos de marcação e documentação. Eram muitos os argumentos a favor de uma identificação e documentação padronizadas e abrangentes de todas as partes da instalação e todos os equipamentos com base no sistema de identificação de centrais elétricas normalizado KKS. Em primeiro lugar, tratava-se de aumentar a fiabilidade operacional e melhorar a segurança e saúde ocupacional.

Devido à mudança de construtores das instalações, ao longo das décadas foi-se formando um sistema misto complexo. A identificação e documentação da instalação não eram uniformes. A troca de um grupo ou cabo pode provocar ferimentos graves em pessoas e danos sérios na instalação. Além disso, a manutenção e reparação deveriam tornar-se mais fáceis e a operação da central elétrica mais segura.

Christian Berghausen, Diretor da central elétrica
Christian Berghausen (K+S) e Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen da K+S (esquerda) e Hans Karl Preuss da Gabo IDM

Identificação da instalação da K+S

Solução

Como trabalho preliminar, a Gabo IDM coordenou a transferência de toda a documentação das instalações e das estruturas de dados existentes para o sistema de gestão de instalações AVIS, desenvolvido pela própria empresa. "Através de uma análise real da documentação técnica da instalação existente, foi então verificado que normas e especificações já estão a ser respeitadas", explica o gerente Hans Karl Preuss da Gabo IDM. "Tendo em consideração a ampla conformidade pretendida, foram preparadas as diretivas necessárias." Todos os passos do processo foram sucessivamente discutidos e implementados com Berghausen e a sua equipa.

Após estes trabalhos preliminares intensivos foram digitalizados todos os planos finais. As identificações antigas foram transpostas para o novo sistema de identificação conforme o KKS. Para assegurar a transparência da conversão do sistema antigo para o novo foi instalada uma base de dados adicional. No total foram, então, criadas mais de 4800 placas de identificação de instalações da Phoenix Contact. Para isso foi usado o sistema de marcação TOPMARK LASER, o qual assegura um processo laser especial para uma boa legibilidade e grande resistência.

As placas de marcação criadas na Phoenix Contact em Blomberg foram então completadas com as cores de meios adequadas e montadas na fábrica, utilizando suportes de fixação. Além disso, nas tubagens de água e gás, o meio e o sentido do fluxo foram identificados em detalhe.

Com o nosso projeto KKS conseguimos melhorar consideravelmente a visão geral da instalação e aumentar bastante a segurança dos processos. As nossas expetativas foram totalmente cumpridas, tanto ao nível técnico como cronológico.

Christian Berghausen , Diretor da central elétrica

Produtos


Kontakt (ptpt)
Imagem da família MARKING SYSTEM

Descubra ainda mais sistemas de impressão

Saiba mais sobre as nossas impressoras da família MARKING system. Graças às diferentes tecnologias de marcação, irá encontrar a solução ideal para a sua aplicação. O menu de controlo uniforme e simples permite um manuseamento intuitivo.