Informamos os nossos clientes que o escritório de Sintra e o armazém estarão encerrados no dia 29 de junho, por motivo de feriado municipal. Neste dia, não haverá expedições. Obrigada pela sua compreensão.
Soluções inteligentes para todas as áreas de produção
Para se manterem competitivos, os sistemas e processos de produção, especialmente na indústria automóvel, devem estar sempre a um nível tecnologicamente elevado. Isto significa: o grau de automatização, a complexidade e a ligação em rede devem estar no seu máximo. Confie em nós como um parceiro de confiança com competências tecnológicas e serviços abrangentes para aumentar a sua eficiência de produção, melhorar a sustentabilidade e reforçar a segurança cibernética na sua produção automóvel.
Da aquisição de dados à inteligência artificial
Desde ligação de redes e automação seguras até à inteligência artificial
Há muitas décadas que uma das nossas principais indústrias tem sido a produção automóvel, para a qual continuamos a desenvolver diariamente soluções para a digitalização, ligação em rede e automação segura. A ligação em rede inteligente de todos os sistemas com normas modernas de comunicação e segurança, bem como a colaboração segura entre homem e máquina, são essenciais. Beneficie da nossa experiência e torne os seus processos de produção mais resistentes e seguros contra as paragens das instalações. Torne a sua fábrica mais inteligente através da avaliação de dados apoiada por IA e crie processos de produção mais flexíveis através de uma melhor utilização dos seus dados, para atuar de forma mais económica e sustentável a longo prazo.
Componentes e serviços fiáveis são a base para a elevada segurança funcional das suas instalações e processos de produção.
Os nossos controladores permitem direcionar com flexibilidade o fluxo de materiais na produção e reagir rapidamente às mudanças nos mercadores voláteis.
A segurança dos seus dados é essencial. As nossas soluções de segurança 360° certificadas pela TÜV, em conformidade com a norma IEC 62443, garantem a prevenção de paragens da fábrica devido a sabotagem e, consequentemente, a perda de dados, bem como a proteção constante da sua produção automóvel.
Orientações de sustentabilidade, regulamentos ecológicos, desempenho da pegada de carbono - melhore o seu impacto ambiental connosco. Ser económico e ecológico utilizando as tecnologias mais recentes.
A indústria automóvel global está a mudar, marcada por novas tendências tecnológicas que moldam todas as áreas de produção. Uma infraestrutura sempre segura e uma interligação inteligente de todas as instalações através de modernos padrões de comunicação são alguns dos requisitos no âmbito de uma Fábrica Inteligente. Graças à inteligência artificial e uma gestão de dados eficiente é possível combinar objetivos económicos e ecológicos.
Digitalização das suas instalações de produção
Criar valor acrescentado com soluções imediatamente disponíveis
Infraestruturas crescentes e o nível de digitalização cada vez maior oferecem as melhores condições para criar um maior valor acrescentado com os dados existentes da sua instalação, por exemplo, aumentos de produtividade. Pré-requisito é, entre outros, o correto manuseamento dos seus dados, bem como redes protegidas contra acessos não autorizados. Para isso, a Phoenix Contact testou e verificou na sua própria produção soluções adequadas, oferecendo atualmente com o Proof-of-Concept diversas soluções para o futuro digital da sua Fábrica inteligente (Digital Factory).
A digitalização como estímulo - casos de utilização da indústria automóvel
Nas nossas décadas de atividade, já implementamos inúmeras aplicações numa vasta gama de atividades para clientes de renome. Deixe-se impressionar pelos nossos casos de utilização na produção automóvel.
Na construção de carroçarias, são aplicadas as mais diversas variantes de carroçaria, se possível sem interrupção nem influência do tempo de ciclo. A nossa solução de automação com capacidade específica de comunicação garante o fluxo de informação ideal para uma elevada produtividade, flexibilidade e qualidade na produção. Os produtos de rede e os controladores da Phoenix Contact funcionam de acordo com as normas de tecnologia da informação conhecidas. Isso é particularmente vantajoso para a integração nos processos de engenharia e garante a saída rápida dos produtos.
Elevada produtividade e tempos de ciclo através da comunicação em tempo real no controlador
Elevada capacidade de integração e independência graças às normas abertas na comunicação industrial
Integração simples da solução de automação no seu processo de engenharia através de interfaces abertas
A unidade de prensagem é um investimento significativo a longo prazo. Tem a tarefa de prensar e puncionar, a alta velocidade e com precisão, peças para carroçarias em chapas de diferentes materiais. Além dos requisitos físicos relativamente à resistência a vibrações, as soluções técnicas exigem um elevado nível de fiabilidade e, sobretudo, de segurança na comunicação. A Phoenix Contact oferece-lhe segurança de dados graças a soluções comprovadas de segurança conforme a norma IEC 62443 e conceitos de manutenção remota, bem como soluções individuais para a segurança de máquinas.
Segurança contra falhas graças a produtos robustos com elevada resistência a choques e vibrações
Comunicação segura através de conceitos de segurança de TI de acordo com a norma IEC 62443
Conceitos de manutenção económicos e eficientes com o apoio de soluções digitais para o acesso descentralizado ao sistema
Segurança de máquinas graças a um conceito de segurança independente de controladores e de redes
Em muitas áreas, o transporte, o tratamento e a pintura têm de ser realizados de forma ininterrupta e altamente automatizada. Durante o processo de pintura, são utilizadas imensas substâncias nas mais diversas condições ambientais. A transparência dos dados e uma tecnologia industrial de comunicação flexível constituem uma condição prévia para a qualidade e a aplicação eficiente destes materiais. A tecnologia de automação da Phoenix Contact é um apoio importante tanto para estas tarefas extensas como para a tecnologia de processos.
Processos fiáveis graças a redes de comunicação flexíveis
Procedimentos ininterruptos graças a conceitos redundantes de controlador, de fonte de alimentação e de rede
Ótimas parametrizações sustentáveis para pinturas de elevada qualidade
Durante toda a produção automóvel, os materiais certos devem estar disponíveis na hora certa para os processos de fabrico certos. Precisamente devido à variedade de modelos, surgem as mais elevadas exigências em termos de disponibilidade e de processamento da informação nos sistemas em movimento. As soluções da Phoenix Contact permitem uma engenharia económica da visualização e a operacionalidade seletiva dos processos logísticos. As nossas soluções de digitalização apoiam o transporte fiável de materiais.
Engenharia económica graças a um assistente de visualização seletivo
Comutação de acionamentos com baixo desgaste e perdas reduzidas
Poupança nos custos de instalação através de soluções de digitalização adaptáveis
Produção economizadora de espaço graças à integração da tecnologia de automação descentralizada na geometria do sistema
Rápidas colocações em funcionamento através de interfaces abertas e da parametrização simples
Na montagem final, a carroçaria e o grupo motopropulsor são agrupados no chamado "casamento". Operadores e máquinas trabalham em conjunto para montar também bancos, o habitáculo, rodas e discos. Finalmente, é posto à venda um automóvel pronto já testado. As soluções de automação da Phoenix Contact permitem uma ergonomia e a operação corretas durante instalações manuais. Garantem processos de logística e de montagem precisos com fluxos de informação rápidos e fiáveis.
Manutenção simples e armazenamento de peças de reposição através do uso de produtos padrão
Qualidade graças ao suporte visual dos processos de montagem
Pré-processamento económico dos dados nos controladores regulados pelo processo
Soluções para a indústria automóvelYouTube
Soluções para todas as áreas de produção
A interligação da segurança e de processos flexíveis é uma condição essencial para o sucesso da produção. No processo de produção completo, as soluções de automação robustas, abertas e consistentes são objeto de procura. É particularmente importante assegurar uma comunicação segura, a segurança funcional das máquinas, um diagnóstico completo, bem como uma elevada disponibilidade e velocidade de processamento.
Parceiro da indústria automóvel - a nível mundial
A indústria automóvel exige disponibilidade global e serviço mundial. A Phoenix Contact tem locais de produção e filiais em mais de 140 países em todo o mundo. Os nossos peritos estão estreitamente ligados em rede para além das fronteiras nacionais e estão em constante intercâmbio com os nossos clientes, parceiros, assim como com a comunidade científica e redes do setor como a PNO.
Somos um parceiro da indústria automóvel.
"Os grandes projetos do setor automóvel não são frequentemente implementados num único país, mas são geridos por várias equipas de projeto internacionais do lado do cliente e da Phoenix Contact. A minha função é assegurar uma comunicação fluida para que todas as partes interessadas tenham sempre uma noção clara do estado atual do projeto."
"A formação regular no local com as equipas técnicas é uma das minhas atividades preferidas. A troca personalizada de conhecimentos diretamente nas instalações do cliente sobre produtos, soluções e novas tecnologias é muito importante para mim, de modo a poder responder diretamente a questões e desafios."
"Para um projeto com o nosso cliente Audi, pude contribuir com os meus conhecimentos técnicos como engenheiro de soluções diretamente no local, no México. A comunicação aberta na língua local, o acompanhamento direto dos projetos no local e o intercâmbio personalizado com as pessoas na fábrica são, na minha opinião, essenciais para o sucesso de um projeto."
"Para responder aos desafios da inovadora indústria automóvel, os produtos devem ser sempre feitos à medida das necessidades individuais. É-me particularmente importante envolver os nossos clientes em todas as fases de desenvolvimento, de modo a podermos implementar diretamente o feedback."
"Na minha função como Key Account Manager para o setor automóvel, sou o primeiro ponto de contacto para a comunicação entre o cliente e a Phoenix Contact. O serviço e um intercâmbio baseado na parceria e na confiança estão na vanguarda deste objetivo."
i87d5.oit0md
Produtos potentes para a produção automóvel
Da experiência de muitos anos e do conhecimento dos requisitos específicos resultam soluções industriais convincentes baseadas em produtos excelentes.
Estes produtos são combinados de forma inteligente em sistemas para múltiplas funções, como o controlo, a monitorização remota ou o registo de valores de medição. Com o know-how da indústria, a experiência de vários anos e a consideração dos requisitos específicos resultam ótimas soluções industriais.