Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Acoplamento sectorial

Com o acoplamento sectorial, os fluxos de energia podem ser ligados entre si para lá das fronteiras das indústrias e vistos de forma integral. O objetivo consiste em disponibilizar energia suficiente em todo o lado – no momento certo e no local certo.
Duas pessoas com vestuário de proteção e um plano de construção

Fornecimento de energia com o máximo nível de eficiência

No acoplamento sectorial, os aspetos de produção, distribuição, armazenamento e consumo de energia são vistos como um sistema integrado. Para tal, sectores individuais trocam energia entre si, de modo a esta estar disponível na forma certa onde é necessária. O registo e a avaliação de dados de consumo e produção de energia permitem um controlo ideal do fluxo de energia.

Isto significa que os sectores têm de estar ligados em rede tanto na tecnologia de potência como também em termos de comunicação. Aqui, protocolos de comunicação padronizados dentro de diferentes redes possibilitam a comunicação necessária, livre de limites de sistema. O princípio do acoplamento sectorial funciona tanto em pequena escala, p. ex., dentro de uma empresa, como também além da empresa. A Phoenix Contact disponibiliza produtos, soluções e serviços para a eletrificação, interligação e automatização dos sectores de energia, indústria, infraestrutura e mobilidade.

Vantagens

  • Fornecimento de energia sustentável
  • Produção eficiente em termos de recursos
  • Otimização integral para a proteção do clima
  • Armazenamento da energia renovável produzida
  • Fluxos consistentes de dados e de informação
  • Tudo se conjuga – para um mundo sustentável

Ligue-se aos nossos especialistas

"Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre a All Electric Society e o acoplamento sectorial."
Vista exterior da E-Mobility GmbH em Schieder

Os edifícios são capazes de ainda mais Acoplamento de energia solar, produção, acumuladores de bateria e E-mobility

Hoje em dia, os edifícios oferecem muito mais do que um simples teto – são o local onde o acoplamento sectorial é posto em prática. O edifício inteligente combina de forma útil a energia solar, a tecnologia de controlo, a produção, o acumulador de bateria e também as estações de carregamento. Para este efeito, a Phoenix Contact desenvolve as soluções adequadas e liga as estações de carregamento à instalação fotovoltaica, a ventilação e a iluminação à gestão energética ou a produção ao acumulador de bateria. O conjunto funciona de forma bidirecional. Assim, os veículos elétricos também se tornam acumuladores de energia temporários e alimentam o edifício. Isto é sustentável e inteligente ao mesmo tempo.

Infraestrutura da produção em Schieder

Produções com mais pré-controlo Acoplamento de acumuladores de bateria, controlo de produção e mercado de energia

O segredo está na combinação - e também na quantidade. Se criar uma ligação entre o edifício e a produção, posso harmonizar muito bem a oferta e a procura. Qual é a necessidade de energia subjacente a uma ordem de produção? Será que vale a pena começar já a pensar no futuro próximo e carregar atempadamente o acumulador de bateria? Será que, para esse feito, devo usar uma instalação fotovoltaica própria ou comprar eletricidade da rede pública quando o quilowatt-hora é barato?

É a interligação e, sobretudo, a digitalização que dão as respostas corretas a estas questões. O trabalho recompensa. Os sectores associados são sustentáveis e, ao mesmo tempo, económicos.

Instalações da fábrica

Manter a energia no processo Limitar perdas com acumuladores, conjuntos de máquinas menos transformações

Deixemos a energia simplesmente onde deve estar no processo de produção. Utilizamos o acoplamento sectorial para prevenir eficazmente as perdas. Cada quilowatt-hora que não tem de ser produzido poupa dinheiro e é bom para o clima global.

Isto pode ser alcançado, p. ex., com um conjunto de edifícios, acumuladores de bateria e máquinas de produção. Essencialmente, este acoplamento consiste em usar a fonte de energia certa no local certo e no momento certo. E se também acoplarmos este conjunto a um acumulador de bateria e usarmos corrente contínua, então nada se perde através da transformação constante e da energia de travagem desperdiçada. Este é o nosso caminho para a All Electric Society.

Pessoa com tablet em frente a um sistema de transporte autónomo

Encher os acumuladores com a logística Usar AGV como acumuladores para a gestão de carga

Já nos habituámos a sistemas de transporte autónomo que realizam tarefas de intralogística nas fábricas de forma completamente autónoma. Os chamados AGV (veículos de transporte autónomo) encontram o seu caminho de forma automática e recarregam a sua bateria de forma autónoma no final do seu turno.

A que nos devemos habituar agora: os AGV podem fazer muito mais do que a intralogística. Porque o seu acumulador de energia tem um grande potencial para a gestão temporária de picos de carga em toda a fábrica. A nossa ideia: considerar cada acumulador de energia utilizado como um fornecedor – ou seja, como a fonte para a rede de energia dos sectores acoplados. Isto leva-nos mais longe no caminho para uma All Electric Society.

Cruzeiro no mar

Navio e porto e muito potencial Hidrogénio para Power-to-X e aplicações de energia móvel

No oceano: extensões intermináveis, e uma vez chegado ao porto, há uma súbita falta de espaço – especialmente para os cruzeiros. Está a crescer a resistência aos gigantes brancos. Os habitantes de cidades portuárias populares estão literalmente fartos das emissões dos geradores de eletricidade a gasóleo. Estes são necessários para manter as operações hoteleiras dos cruzeiros quando o motor principal está parado junto ao cais.

Mas há outra forma: quando se acopla tecnologia de processos, eletrólise e a navegação, o resultado são células de combustível. É aqui que o hidrogénio renovável é usado como fonte da eletricidade a bordo. As células de combustível não produzem gases de escape – e isso torna a indústria dos cruzeiros um pouco mais limpa.

Vista aérea de uma cidade

Infraestruturas: a sua utilização com energias renováveis Instalações fotovoltaicas e eletrólise acopladas em produtores de energia móveis

Todos os conhecemos: geradores a gasóleo malcheirosos que fornecem eletricidade em estaleiros de construção ou em áreas exteriores. Os geradores de emergência também continuam a funcionar a gasolina ou com outros combustíveis fósseis. Quão sustentável pode ser o mundo se, em vez disso, usarmos células de combustível móveis – e produzirmos o hidrogénio necessário com a energia excedente de parques solares ou eólicos?

O acoplamento de instalações fotovoltaicas com eletrólise a partir da tecnologia de processos torna a infraestrutura mais sustentável. E este acoplamento sectorial já é tudo menos um sonho do futuro, mas uma realidade tangível. Por exemplo, no funcionamento da rede das empresas ferroviárias, as células de combustível transportáveis estão a substituir cada vez mais o gasóleo para a alimentação de energia de emergência.

Plataforma offshore

Hidrogénio torna as energias renováveis sustentáveis Instalações fotovoltaicas, tecnologia de processos e transportes acoplados para uma logística sustentável

O que fazer à energia eólica e solar quando não é necessária no momento? E como é que os navios e os aviões podem tornar-se verdadeiramente regenerativos para as viagens de longo curso?

A solução: usar o excedente de energia eólica e solar para a eletrólise da água – e utilizar o hidrogénio produzido no processo para sintetizar depois valiosos E-Fuels. O acoplamento sectorial de energia fotovoltaica ou eólica, da tecnologia de processos e transportes oferece um potencial de desenvolvimento inovador, especialmente para regiões com muito vento ou sol. Transformamos a energia solar e eólica em energia química – e assim a tornamos durável. Isto abre o caminho a rotas logísticas limpas no ar ou no oceano.