Factos interessantes
19.02.2024

Redes separadas DC: o futuro da eficiência energética e do acoplamento sectorial A E-mobility, os sistemas de energia solar e os acumuladores de bateria revolucionam a indústria.

Dr. Christian Helmig (à esquerda) e Dr. Martin Wetter (à direita)

Versão resumida

As redes separadas DC desempenham um papel decisivo no futuro da eficiência energética e do acoplamento sectorial na indústria. Este artigo analisa a importância da E-mobility, dos sistemas de energia solar e dos acumuladores de bateria para a revitalização da corrente contínua em aplicações industriais. São analisados os desenvolvimentos da Phoenix Contact e o trabalho dedicado do Dr. Martin Wetter e do Dr. Christian Helmig, que, desde a faculdade, são movidos por um fascínio pela corrente contínua. O artigo também discute os desafios e oportunidades oferecidos pelas redes separadas DC na indústria.

O início de uma revolução elétrica

O regresso da corrente contínua à indústria está intimamente ligado à E-mobility, aos sistemas de energia solar e aos acumuladores de bateria. Estas tecnologias desempenham um papel decisivo na eficiência energética e na utilização sustentável de recursos limitados. Servem de "corrente sanguínea de energia" para o acoplamento sectorial. Na Phoenix Contact, o Dr. Martin Wetter e o Dr. Christian Helmig, na qualidade de especialistas de renome, estão a impulsionar o desenvolvimento de produtos e soluções nesta área.

A paixão pela corrente contínua

O fascínio do Dr. Martin Wetter e do Dr. Christian Helmig pela corrente contínua começou já na faculdade. As aulas experimentais no laboratório de alta tensão despertaram-lhe o interesse por esta tecnologia. Este entusiasmo acompanha-os até hoje. Martin Wetter chegou mesmo a concluir o seu doutoramento no departamento a que pertencia o laboratório, onde também conheceu Christian Helmig. A paixão comum pela corrente contínua acabou por uni-los novamente em 2023, quando ambos trabalharam em projetos de corrente contínua em diferentes unidades de negócios da Phoenix Contact.

"Depois dos primeiros semestres houve uma aula experimental no laboratório de alta tensão. Foi então que decidi que mais tarde queria continuar a trabalhar com estas máquinas", afirma Dr. Martin Wetter. O seu colega Christian Helmig acrescenta: "Há semanas que esperava ansiosamente por esta aula. Fizemos experiências muito interessantes na gaiola de alta tensão."

Os desafios e os progressos

Ambos os especialistas concordam que ainda há desafios que têm de ser ultrapassados. Ainda são necessários produtos e componentes do sistema para completar a tecnologia de corrente contínua. Embora muitos componentes já estejam "DC ready", há áreas que têm de ser melhoradas, como a gestão de rede. É necessária uma regulação ativa para a gestão de carga e, embora o lançamento da série ainda esteja pendente, já se está a trabalhar nos algoritmos de regulação.

Parceria para definir de normas

A Phoenix Contact não se vê apenas como fabricante de hardware para redes separadas DC, mas também como parceiro para a conceção. A estreita colaboração em projetos de investigação abrangentes, também com concorrentes, é a prova do compromisso da empresa em promover a tecnologia de corrente contínua na indústria. Este compromisso faz parte de um objetivo mais vasto, nomeadamente o de assegurar a liderança tecnológica da Alemanha no mercado global da automação. As empresas estabelecem normas a nível mundial, sublinham os dois especialistas.

Empenhamo-nos em conjunto na liderança tecnológica da Alemanha no mercado global da automação. São as empresas que estão a estabelecer os padrões globais.

Christian Helmig e Martin Wetter

O futuro da tecnologia de corrente contínua

Embora ainda existam alguns obstáculos no caminho para o uso generalizado das redes de corrente contínua, o futuro é promissor. Os gabinetes de planeamento e os consultores desempenham um papel crucial, uma vez que atualmente há poucos especialistas que podem aconselhar sobre corrente contínua. A Phoenix Contact pretende não só fabricar hardware para redes separadas DC, mas também atuar como parceiro para a conceção, de modo a partilhar experiências na gestão de redes de corrente contínua e promover a aceitação desta tecnologia do futuro. O Dr. Martin Wetter faz ainda parte do conselho de administração da Open Direct Current Alliance, que está empenhada no estabelecimento abrangente da tecnologia de corrente contínua, com foco na conservação de recursos e na neutralidade de CO₂.

Quanto mais se fala no assunto, mais as pessoas tomam consciência dele e mais investem nesta tecnologia do futuro. A tecnologia de corrente contínua é uma peça importante do puzzle da transição energética.

Martin Wetter

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:
Webinar gratuito a pedido
Redes elétricas DC: do conceito à realidade

Todos falam sobre o tema de corrente contínua. Mas como é que a tecnologia funciona na prática? Qual é o potencial de poupança? Que obstáculos existem e como podem ser ultrapassados? Tobias Lüke, especialista da Phoenix Contact, explica os princípios e descreve a implementação com exemplos específicos.

Registar agora
Tobias Lüke, especialista em corrente contínua da Phoenix Contact

Ligue-se aos nossos especialistas

"Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre a All Electric Society e o acoplamento sectorial."

Outras contribuições