22.02.2024

Com toda a energia eólica contra o cibercrime A Phoenix Contact tem soluções de segurança eficazes para proteger aerogeradores e outros produtores de energia renovável contra o cibercrime.

Aerogerador na paisagem

Versão resumida

Quando o fornecimento de energia é atacado, não tem de haver logo um apagão total - mesmo os aerogeradores remotos estão já interligados e são um alvo lucrativo para os piratas informáticos. Como membro da equipa de assistência de segurança da Phoenix Contact, é aqui que Hauke Kästing se vê como um parceiro de luta para fabricantes de instalações, investidores e operadores de aerogeradores: é preciso encontrar em conjunto as formas certas para proteger o aerogerador contra o cibercrime.

Com o mGuard, a Phoenix Contact tem um router com uma firewall integrada no programa. A tecnologia por si só não oferece uma proteção suficiente. Por conseguinte, os serviços da Phoenix Contact consistem principalmente em apoiar os clientes com uma análise de segurança abrangente a 360°. Em particular no caso dos sistemas existentes, é importante esclarecer que opções de atualização estão disponíveis para as instalações antigas e como a automação existente pode ser atualizada da forma mais eficaz possível. Todo o processo é independente do fabricante.

Hauke Kästing em frente a um aerogerador

Especialista em segurança industrial: Hauke Kästing

Prejuízos de biliões devido a ciberataques

As perdas económicas globais causadas pelo cibercrime são enormes – mais de um bilião de USD só em 2020, como revelou o estudo "The Hidden Costs of Cybercrime" da McAfee, uma das empresas líderes em proteção online. Se, inicialmente, a atividade dos piratas informáticos se centrava na tecnologia da informação tradicional dos escritórios, o campo de atividade alarga-se agora cada vez mais à automação.

E isso pode ter consequências graves. Hauke Kästing junta-se à Phoenix Contact para proteger aerogeradores e outros produtores de energia renovável com soluções de segurança eficazes contra o cibercrime. Deste modo, Kästing é uma das pessoas da Phoenix Contact que torna a ação sustentável mais segura. Proteção contra ataques criminosos. Ainda jovem, Kästing subiu a Hohe Asch em Extertal – a colina que, a 371 m acima do nível médio do mar, está predestinada para captar energia eólica. Foi aqui em Lipper Bergland que em 1998 entrou em funcionamento o primeiro aerogerador comunitário, com um grande espírito pioneiro. Com uma altura de mastro de 77 m, a instalação construída pela Nordex é uma anã em comparação com as máquinas atuais. Na altura, a potência era de 600 kW e atualmente é de 3,5 MW. Desde 2020 que duas novas instalações mais recentes da Enercon estão em funcionamento acima de Blomberg.

Produzir e proteger a eletricidade valiosa

Na altura, Hauke Kästing ainda estava fascinado com a energia eólica em geral, mas hoje em dia o técnico de rádio e televisão concentra-se em tornar os aerogeradores seguros. Atualmente, a segurança na produção de energia renovável já não pode ser reduzida à fiabilidade operacional local. Kästing é especialista em segurança de TI no Competence Center Services da Phoenix Contact. A crescente interligação das instalações e a integração comunicativa de parques eólicos inteiros implica uma nova ameaça: o cibercrime.

Quando o vento sopra, a energia flui – sem carvão, gás ou petróleo. Os aerogeradores são um verdadeiro trunfo para a transição energética – e também uma ótima forma de ganhar dinheiro. Mas tudo isto só funciona se estiverem a rodar. Com o estado atual da tecnologia de automação, o principal objetivo consiste em aumentar a eficiência. Tal funciona, p. ex., através de ajustes totalmente automáticos das pás e da nacele com a ajuda de acionamentos elétricos. A sua tarefa: manter a cabeça do moinho de vento de forma ideal no vento – ou removê-la completamente se quando o vento sopra demasiado forte. O que aconteceria se pessoas não autorizadas, criminosos, alterassem os limites de intervenção no controlador, sem que alguém se apercebesse, ou desativassem os dispositivos de paragem automáticos?

Com o mGuard temos um router com uma firewall integrada no programa. A tecnologia por si só não oferece, de longe, uma proteção suficiente.

Hauke Kästing, Especialista em segurança de TI
Aerogerador num campo de cereais

Energia eólica ou moinhos de vento que moem cereais: ambos os casos são importantes para o abastecimento básico das pessoas

De uma solução isolada para uma instalação interligada

"Os primeiros aerogeradores eram claramente soluções isoladas e, consequentemente, resistentes ao cibercrime", afirma Hauke Kästing, olhando para trás. "Quando algo não funcionava, alguém tinha de ir ao local." Hoje em dia, por outro lado, as instalações modernas interligadas não enviam apenas registos de erros, dados operacionais ou alarmes. Na verdade, também abrem a possibilidade de otimizar o funcionamento através de acesso remoto. Os piratas informáticos têm agora o caminho livre para causar danos ou até para chantagear os operadores através da instalação de ransomware e respetiva paralisação das instalações. Ransom é a palavra inglesa para resgate.

Como membro da equipa de assistência de segurança da Phoenix Contact, é aqui que Hauke Kästing se vê como um parceiro de luta para fabricantes de instalações, investidores e operadores. É preciso encontrar juntos as formas certas para proteger o aerogerador contra o cibercrime. "Com o mGuard temos um router com uma firewall integrada no programa. A tecnologia por si só não oferece, de longe, uma proteção suficiente", diz o pai de família. Por conseguinte, os serviços da Phoenix Contact consistem principalmente em apoiar os clientes com uma análise de segurança abrangente a 360°. Em particular no caso dos sistemas existentes, é importante esclarecer que opções de atualização estão disponíveis para as instalações antigas e como a automação existente pode ser atualizada da forma mais eficaz possível. Todo o processo é independente do fabricante.

Investir na segurança contra o cibercrime

Para Hauke Kästing, as pessoas na cadeia de valor são igualmente importantes. "De que serve a melhor firewall se o pessoal de serviço ter um vírus informático, p. ex., ao transferir uma atualização de firmware num hotel e depois instala o ficheiro infetado no dia seguinte diretamente na instalação após a firewall?" Para se levar a segurança realmente a sério, também tem de assumir a confiança e a responsabilidade dos seus empregados. De acordo com Kästing, os ataques de piratas informáticos são sempre bem preparados e planeados com bastante antecedência. E com um olhar preocupado para a guerra na Ucrânia, o esforço por uma maior autonomia energética e a expansão das "energias renováveis": a segurança é cada vez mais importante. "O interesse está a crescer de forma notória e temos assistido a um aumento considerável de pedidos de informação desde o outono de 2021. O tema está a começar a interessar as pessoas. A situação de ameaça existe – por muito triste que isso seja."

Por isto, vale a pena investir na segurança contra o cibercrime. No entanto, para o nativo da pequena aldeia de Eschenbruch, em Lippe, também há uma paixão pessoal por detrás disso, que tem as suas raízes na sua infância. Hauke Kästing, de 50 anos, vem de uma família de agricultores. "O meu irmão tomou conta da exploração", diz e compara a energia eólica aos moinhos de vento que moem os cereais. "Em ambos os casos, estamos a falar de um abastecimento básico das pessoas – com alimentos ou energia elétrica."

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Ligue-se aos nossos especialistas

"Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre a All Electric Society e o acoplamento sectorial."

Outras contribuições