Água limpa para o Lago de Constança Solução inovadora para água limpa no Lago de Constança e monitorização eficiente das bombas.
Versão resumida
A Phoenix Contact está a ajudar a cidade de Constança a manter o Lago de Constança limpo, usando uma solução inovadora chamada "PumpMonitor". Este produto permite o funcionamento económico e sustentável da infraestrutura da água na estação central de tratamento de águas residuais, especialmente das bombas.
A Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz opera a maior estação central municipal de tratamento de águas residuais da região do Lago Constança. A área de cobertura abrange várias cidades e municípios, incluindo Kreuzlingen, na Suíça.
26 estações de bombagem ao longo de quase 300 quilómetros
Para transportar as águas residuais para a estação de tratamento de águas residuais, é necessário ultrapassar grandes distâncias e diferenças de altura na rede de esgotos com quase 300 km de comprimento. Existe um total de 26 estações de bombagem, sendo particularmente crítica a estação de bombagem de admissão da estação de tratamento de águas residuais. A disponibilidade constante das bombas é essencial e, ao mesmo tempo, estas devem funcionar de forma eficiente em termos energéticos.
Na estação central de tratamento de águas residuais da Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz estão em funcionamento 26 estações de bombagem
O estado das bombas sob controlo
É aqui que a Phoenix Contact entra em jogo. A empresa desenvolveu o "PumpMonitor", uma solução inovadora para monitorizar o estado e a eficiência das bombas. O sistema analisa indicadores mecânicos, hidráulicos e elétricos para fornecer informações sobre o estado individual de cada bomba. Determina também o consumo de potência ideal em relação à quantidade de águas residuais bombeadas e apresenta os resultados em forma de um semáforo. Com o PumpMonitor, os operadores podem monitorizar o estado das bombas em tempo real e desenvolver estratégias eficientes de manutenção.
Um semáforo para a água limpa
O uso do PumpMonitor permite que os colaboradores da Entsorgungsbetriebe (empresa de eliminação de resíduos) planeiem e executem os trabalhos de manutenção de uma forma mais específica. Isto permite evitar tempos de paragem desnecessários e torna a manutenção mais eficiente. Ao mesmo tempo, o a operação das bombas é mais eficiente em termos energéticos, o que não só poupa custos como também protege o ambiente.
Novos desafios, como a diminuição dos lençóis freáticos, o aumento da poluição, os microplásticos e as intempéries cada vez mais frequentes fazem aumentar as exigências. As soluções Smart Water da Phoenix Contact representam um novo nível de transparência, eficiência e preservação dos valiosos recursos hídricos.
A limpeza do Lago de Constança é de grande importância. Com o inovador "PumpMonitor", a Phoenix Contact contribui para que o lago continue a ser um destino de férias idílico. Esta tecnologia mostra como a combinação de conhecimentos de engenharia e tecnologia moderna pode ajudar a resolver problemas ambientais e, ao mesmo tempo, obter vantagens económicas.
Ligue-se aos nossos especialistas
Outras contribuições
Redes de campus 5G
Exemplos de aplicações industriais para a comunicação de banda larga sem fios.
Acumuladores de energia ligam sectores
A importância de uma tecnologia de ligação inovadora para a operação segura de acumuladores de energia e para a implementação da All Electric Society.
Gestão da entrada de energia 2.0
A Phoenix Contact oferece uma solução certificada para instalações fotovoltaicas.