Automação de edifícios
A digitalização deve servir as pessoas. Especialmente onde vivem e trabalham. É por isso que interligamos os edifícios e o comércio diretamente com as suas necessidades individuais. Como é isto possível? Dados. Dados. Dados. Eles são a base para esta interação. Com os dados, executamos a automação do progresso e libertamos o potencial dos edifícios inteligentes, onde vivemos com mais conforto e trabalhamos de forma mais eficiente. Isto possibilita a interação inteligente de pessoas e edifícios.
Interligação inteligente de todos os trabalhos graças à automação global de edifícios
Building Intelligence
Os edifícios inteligentes estão cada vez mais ligados em rede. É assim ainda mais importante que tenha um parceiro com uma abordagem global – desde o nível de campo, passando pela automação de edifícios, até à gestão e operação de edifícios. Quer seja um eletricista, um integrador de sistemas, um projetista, um arquiteto ou um construtor: só a interação de todos os envolvidos torna possível a construção e operação de edifícios eficientes, inteligentes e sustentáveis. É por isso que juntamos tudo o que deve estar junto: automação global de edifícios e uma estrutura BIoT inteligente na qual tudo se junta. Automação, monitorização de energia, aquisição de dados e a conectividade segura de sistemas, instalações e componentes. O que é que ganha com isso? É muito simples: custos operacionais reduzidos, maior conforto do utilizador.
Planeamento integral de edifícios como alicerce de um edifício inteligente
O alicerce de cada edifício inteligente: planeamento integral de edifícios
Ao construir edifícios inteligentes deve planear-se integralmente desde o início. Apenas a interligação global de toda a infraestrutura resulta, em última análise, numa maior eficiência dos edifícios. Para tal, deve ser colocada uma clara ênfase na interação harmoniosa de todos os trabalhos, mesmo antes da fase de planeamento. O resultado: operação de edifícios sustentável e eficiente em termos energéticos, bem como conceitos de utilizador individuais e orientados para as necessidades. Bom para si – e para o meio ambiente.
Interligação inteligente de equipamento técnico de edifícios
Automação inteligente para hoje, amanhã e depois de amanhã
A tecnologia deve segui-lo, e não o contrário. É por isso que a nossa estrutura BIoT permite a integração sem problemas de todo o equipamento técnico de edifícios – incluindo sistemas de terceiros na plataforma. Porque se o futuro está aberto, todas as interfaces também o devem estar. A nossa plataforma não só é eficiente e segura, como também é flexível e expansível de forma modular. Assim são criados os edifícios que evoluem em conjunto consigo.
Resumo das vantagens
Os edifícios digitalizados aumentam a satisfação do utilizador e a produtividade
Automatização global tornada simples: uma plataforma aberta e flexível para todas as aplicações e todos os processos
Poupar custos e explorar potenciais: controlar, avaliar e processar de forma adaptada todos os dados de todos os trabalhos
Proteger os investimentos a longo prazo: atualização e upgrade a qualquer altura durante a operação, fácil expansão modular
Aumentar a eficiência energética: redução das emissões de CO2 com o objetivo de neutralidade de CO2
Aumentar a atratividade do mercado: conforto do utilizador elevado, custos operacionais reduzidos
Conceber em conjunto a mudança digital
Inteligente, digital, inovador
Para que os edifícios possam ser operados de forma eficiente e sustentável, é necessária uma rede global e inteligente. No nosso e-paper, mostramos-lhe como conseguir exatamente isso através da digitalização da automação de edifícios.
Tudo a partir de uma única fonte – para o seu edifício inteligente
Quer um edifício inteligente? Precisa então de um parceiro com uma abordagem global – desde o nível de campo até à comunicação e gestão global. Uma vez concebido e sempre atual. Com mais de 60.000 produtos oferecemos-lhe exatamente isso – contacte-nos.
Experimentar agora virtualmente as soluções da Internet das Coisas para edifícios!
Conheça o nosso edifício inteligente
Explore o Industry Solution Center da Phoenix Contact em Bad Pyrmont numa visita panorâmica de 360°. Mova-se virtualmente através do edifício e obtenha uma ideia das possibilidades oferecidas pela nossa gestão de edifícios baseada na Internet das Coisas.
O termo automação de edifícios abrange todo o equipamento para o controlo, a regulação e a monitorização de sistemas técnicos complexos de edifícios e para a aquisição de dados operacionais.
Somos o seu parceiro ideal. Com o objetivo: tudo está interligado. No entanto, isto só é possível se deixarmos para trás as estruturas clássicas da automação de edifícios. Já não estamos a falar exclusivamente dos níveis de campo, automação e gestão, mas sim da integração de todos os ofícios. E isso ao longo de todo o ciclo de vida de um edifício. Hoje em dia, a automação de edifícios significa edifícios interligados de forma integral, uma operação sustentável e eficiente de edifícios e um elevado fator de bem-estar para as pessoas que vivem e trabalham nestes edifícios. Para tal, temos produtos, soluções e os nossos peritos.