Integração no sistema Melhor em conjunto: um quadro BIoT inteligente e automação global.

Integrador de sistemas da tecnologia de edifícios em frente de um quadro de comando

Todo o mundo fala sobre edifícios inteligentes. E quando se trata da implementação, muitas vezes dá-se o segundo passo antes do primeiro. A chave para a operação eficiente de edifícios reside na integração do sistema. Só é possível poupar energia e automatizar de forma sustentável se todos os trabalhos comunicarem uns com os outros. A nossa estrutura baseada em BIoT Emalytics permite-lhe fazer exatamente isso: a interligação inteligente de todos os sistemas, todas as instalações e todos os componentes do equipamento técnico de edifícios (ETE).

Integrador de sistemas da tecnologia de edifícios em frente de um ecrã

Interligação eficiente de todos os trabalhos do equipamento técnico de construção (ETE)

Implementação eficiente de projetos Integração perfeita de todos os trabalhos – quer se trate de edifícios novos, quer de edifícios existentes

Diferentes protocolos e gateways – conhecemos muito bem os seus desafios. É por isso que desenvolvemos uma estrutura BIoT inteligente que não só recolhe os dados de todos os trabalhos para um formato uniforme, mas também fornece a plataforma ideal para automatizar com mais eficiência. Desta forma, simplificamos imediatamente e de forma significativa a engenharia.

Resumo das vantagens Reduzir o esforço, ganhar segurança de processos

  • Integração, engenharia, visualização, relatórios e análises
    Simples, compreensível e claramente agrupado numa única ferramenta

  • Ligação sem problemas de todos os protocolos comuns do equipamento técnico de edifícios
    Desde a eletricidade, o aquecimento e a ventilação até ao ar condicionado (AVAC)

  • Integração eficiente, quer se trate de edifícios novos, quer de edifícios existentes
    Com Emalytics, a estrutura modular escalável BIoT

  • Consideração dos mais elevados padrões de segurança da tecnologia da informação,
    Máxima disponibilidade da instalação com redes robustas e imunes a interferências

  • Instalação rápida e fácil de atualizações durante a operação
    Upgrade (patch) ou atualização de firmware e software controlada remotamente

Inteligente, digital, inovador
Gestão de edifícios com Emalytics

Para que um edifício seja mais do que a soma dos seus trabalhos, equipamentos e sistemas, necessita de uma visão global e de uma interligação inteligente. Oferecemos ambos os fatores combinados numa plataforma central: a nossa estrutura inteligente de BIoT Emalytics.

Mais sobre Emalytics
Controlador para a automação de edifícios e o sistema de gestão de edifícios

Comece já agora

Na nossa série de vídeos "Emalytics Hacks" mergulhamos no mundo técnico da plataforma. Aprenda diretamente com os nossos desenvolvedores como é fácil conceber os seus projetos com Emalytics e elaborar dashboards conforme as suas ideias.

Adaptar facilmente as funções do edifício durante a operação

Descubra como é fácil e rápido criar aplicações e, através de redes de comunicação, incluir informações de todos os trabalhos do equipamento técnico de edifícios (ETE), tais como da fachada, das áreas da tecnologia de fornecimento (tecnologia de aquecimento, ventilação e ar condicionado, bem como eletrotécnica, etc.) na otimização da operação do edifício. Enquanto na automação clássica de edifícios é muito moroso, devido às muitas gateways, adaptar as funções de vários trabalhos, a Emalytics Automation concentra-se na comunicação contínua. Beneficie de uma tecnologia de edifícios interligada de forma inteligente.

Implementar mudanças na automação de edifícios simultaneamente e ao vivo

Tem também o desafio de conceber um edifício com várias pessoas ao mesmo tempo e implementar diferentes trabalhos e funcionalidades do equipamento técnico de edifícios? Com a função de engenharia ao vivo, pode facilmente implementar, juntamente com vários colegas, aplicações prontas a funcionar imediatamente. Aprenda como reduzir o seu esforço e ganhar segurança de processos.

Implementação de visualizações no edifício de forma simples e baseada na web

A estrutura de visualização baseada no browser Emalytics View oferece-lhe uma caixa de ferramentas abrangente para criar a sua visualização de edifícios individual. Saiba como elaborar facilmente painéis individuais para a exibição, a avaliação e a gestão de alarmes e mensagens. Crie os seus próprios KPI utilizando os dados existentes de trabalhos e das diferentes propriedades.

Tudo a partir de uma única fonte – para o seu edifício inteligente

Quer um edifício inteligente? Precisa então de um parceiro com uma abordagem global – desde o nível de campo até à comunicação e gestão global. Uma vez concebido e sempre atual. Com mais de 60.000 produtos oferecemos-lhe exatamente isso – contacte-nos.