Quadro de marshalling compacto na central elétrica reversível com sistema de bombagem da Schluchseewerk A Schluchseewerk AG, com as suas cinco centrais elétricas reversíveis com sistema de bombagem, é um dos mais importantes intervenientes na área das centrais hidroelétricas do Alto Reno. Ao modernizar as instalações de distribuição elétrica, era necessário otimizar também o manuseamento do sistema de quadros de marshalling. Assim, optou-se pelo sistema de quadros de marshalling PTRV da Phoenix Contact.

Foto do interior da central elétrica reversível de Waldshut
Central hidroelétrica

Perfil do cliente

Fundada em 1928 e atualmente sedeada em Laufenburg, a Schluchseewerk AG é uma das maiores operadoras de centrais elétricas com sistema de bombagem na Europa. Em conjunto, as cinco centrais elétricas com sistema de bombagem atingem uma potência de 1862 Megawatt. A porção regenerativa proveniente de afluentes naturais é, anualmente, de até 400 milhões de watt/hora.

Aplicação

É a partir de Kühmoos, na região de Hotzenwald, que a maquinaria das cinco centrais elétricas com sistema de bombagem é controlada e todos os tanques e barragens do Reno são geridos. Aqui encontra-se a instalação de distribuição elétrica de 220/380 kV de 1966/67, através da qual a energia das centrais elétricas de Säckingen e Wehr é introduzida na rede elétrica europeia interligada.

Uma vez que a tecnologia de controlo em Kühmos já se encontra em funcionamento há cerca de 20 anos, a taxa de erros começou a aumentar. Além disso, tornava-se cada vez mais difícil encontrar peças de substituição para componentes avariados. Por esse motivo, era necessário instalar uma nova tecnologia de controlo. O responsável pela tecnologia elétrica nestas operações foi Dietmar Kastner, chefe do departamento de eletrotécnica, área de ativos. A partir do seu gabinete na sede, em Laufenburg, foram planeadas e coordenadas as medidas de remodelação e construção.

O objetivo das medidas de modernização era solucionar o dilema das peças de substituição e colocar os sistemas em conformidade com as mais recentes tecnologias.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Chefe do departamento de eletrotécnica na área de ativos
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Sistema de quadro de marshalling PTRV no quadro de comando

Solução

Até agora, a ligação dos sinais ao quadro de marshalling era extremamente dispendiosa devido à tecnologia TERMI-POINT®. Sem uma ferramenta especial que só funcionava com ar comprimido não era possível realizar a ligação. Se não existisse uma ligação de ar comprimido, era necessário adquirir primeiro um compressor.

Isso fazia com que, devido ao formato e peso da ferramenta especial, o manuseamento no local fosse difícil e moroso. Como consequência, havia cada vez mais contactos dobrados e, por isso, curto-circuitos entre os pontos de ligação.

Depois de os técnicos analisarem diversos sistemas de quadros de marshalling, a Schluchseewerk AG optou pelos bornes de marshalling PTRV da Phoenix Contact. Em comparação com as alternativas, destaca-se especialmente o formato compacto do sistema. Além disso, oferece outras vantagens: graças às inserções coloridas, o utilizador pode adaptar as marcações aos seus processos operacionais ou representar as normas relativas a cores de condutores, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, no sistema de quadros de marshalling. Os bornes estão equipados com uma abertura de teste de 2,3 mm para que possam ser utilizadas pontas de medição padrão para a verificação.

Montagem do sistema de quadro de marshalling PTRV

Graças ao formato compacto do sistema PTRV, foi possível reduzir em aproximadamente 35% a necessidade de espaço no quadro de comando face à solução anterior. Assim, não são poupados quadros de comando, mas a Schluchseewerk AG tem significativamente mais espaço de reserva para expansões futuras. Graças à moderna tecnologia de ligação push-in dos bornes, foi possível reduzir consideravelmente a necessidade de espaço na montagem no local. Falhas como contactos dobrados ou curto-circuito entre os contactos ficam assim excluídas, graças à estrutura do sistema. A segurança para o pessoal no local é aumentada consideravelmente pela proteção de choque dos bornes. Agora, também é possível ligar sinais com um potencial de até 250 V – o que dantes não era possível por razões de segurança.

Kontakt (ptpt)
Quadro de marshalling PTRV 8

Descubra ainda mais quadros de marshalling

Os bornes de marshalling PTRV compactos destinam-se ao marshalling claro de sinais no campo da automação. A cablagem de um grande número de condutores é simplificada através de níveis configuráveis individualmente por cores. Em conjunto com a cablagem frontal, evita-se assim erros durante a ligação.