Manutenção preventiva com proteção contra sobretensão
No caso de dúvidas sobre a proteção dos sistemas de telecomunicações da rede fixa e móvel, utilize este formulário de contacto para entrar diretamente em contacto com o nosso especialista Marcus Denker.
Manutenção preventiva
No entanto, para a Telefónica Deutschland GmbH & OHG, a aplicação de uma proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão ainda não era suficiente. Para aumentar a disponibilidade da instalação, damos mais um passo em frente com a monitorização dos dispositivos de proteção e da instalação em tempo real.
O sistema de assistência para proteção contra sobretensão – ImpulseCheck
Entretanto, é agora padrão uma janela de estado nos dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão para a proteção da rede. No entanto, a carga real nos modos de proteção individuais não pode ser determinada a partir de uma visualização simples. No pior dos casos, a indicação hoje ainda mostra verde e muda para vermelho (com defeito) após o próximo evento de sobretensão. Agora é estritamente necessário substituir a ficha de proteção porque já não há proteção e o sistema é diretamente afetado no caso de um novo surto de sobretensão. O ImpulseCheck mede eventos transitórios nos cabos sob tensão. Os resultados da medição são transmitidos para PROFICLOUD pela Phoenix Contact, onde são analisados ou interpretados. O ImpulseCheck acede aos resultados da Proficloud e pode transmitir estes para o respetivo dispositivo de monitorização, como, por ex., a tecnologia de controlo de edifícios. Isto significa que é possível, a qualquer momento, consultar o estado atual dos dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias instalados. Os danos prévios são detetados e o "State of health" é visível na cloud ou no equipamento através de um sinal amarelo. O amarelo aqui significa que foi atingida a capacidade de descarga prescrita do dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias. O dispositivo de proteção ainda funciona, mas é recomendada a sua substituição.
Além da monitorização dos dispositivos de proteção, o ImpulseCheck também oferece um panorama da instalação. Com base nas avarias eletromagnéticas, medidas por sensores nos cabos sob tensão, é possível tirar conclusões sobre o estado da instalação.
ImpulseCheck com sensores nos cabos sob tensão
Qual é a vantagem para a Telefónica?
A proteção contra sobretensão está instalada em todas as localizações da Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG. Além disso, em áreas sensíveis, nas quais é necessário um funcionamento fiável, os SPD são monitorizados com o ImpulseCheck. Os dados recolhidos de todos os ImpulseChecks instalados são enviados para a tecnologia de controlo de edifícios (GLT) no centro de dados através de Modbus/TCP.
Também podemos acoplar o ImpulseCheck aos nossos sistemas já existentes e, assim, através da tecnologia, recolher dados e avaliar e monitorizar estes a longo prazo. Adicionalmente, na abordagem baseada na cloud, beneficiamos de outros desenvolvimentos da Phoenix Contact nesta área.
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
O sistema de assistência deteta, por um lado, a carga dos dispositivos de proteção, permitindo assim um planeamento melhor dos pedidos de assistência. Por outro lado são visíveis e podem ser corrigidas anomalias na instalação antes de ocorrer uma falha.
Investimento no futuro
Independentemente do tema "Área de aplicação do ImpulseCheck no contexto da elevada disponibilidade", existe ainda outro projeto numa localização clássica da rede móvel. Esperamos usar o ImpulseCheck para obter mais dados sobre a queda de raios numa torre de comunicações com móveis 60 metros de altura. Com que frequência isto acontece? Como é a distribuição de energia no sistema? Esta foi também a razão para usar o ImpulseCheck não só na área da alta disponibilidade, mas também no ambiente clássico das comunicações móveis.
Torre de comunicações móveis da Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG
Devido à sua altura e estrutura metálica, as torres de comunicações móveis são particularmente suscetíveis a avarias atmosféricas, por ex., quedas de raios. Por isso, em pontos de comunicações móveis selecionados, além da proteção da alimentação para garantir o funcionamento, também os componentes das torres de transmissões são ligados aos sensores do ImpulseCheck.
O objetivo destas medições é obter informações sobre a distribuição das correntes do raio nas torres de comunicações móveis. A partir dos dados adquiridos é possível criar conceitos de proteção ainda melhores para os sistemas de comunicações móveis.