A equipa imbatível – para uma elevada disponibilidade da instalação

A proteção contra sobretensão e as fontes de alimentação complementam-se na perfeição para garantir uma elevada disponibilidade da instalação. Saiba mais sobre o assunto nesta página ou no nosso e-paper.
Proteção contra sobretensão e fonte de alimentação como peças de um puzzle sobre um fundo escuro

Cada instalação precisa de componentes bem coordenados entre si. Apenas assim é possível garantir uma elevada disponibilidade da instalação, mesmo no caso de uma elevada carga de compatibilidade eletromagnética. A Phoenix Contact tem uma equipa imbatível que evita falhas de produção indesejadas e dispendiosas.

Imagem de produto da fonte de alimentação QUINT POWER

Fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração

Fonte de alimentação como cerne de cada instalação industrial

Uma fonte de alimentação de 24 V deixa de ser imprescindível para o controlo e a monitorização de uma instalação elétrica. Mesmo os equipamentos de automação simples utilizam as vantagens dessa alimentação. Por isso, para manter o controlo sobre a instalação, é muito importante uma alimentação estável de 24 V.

Fotografia do produto Proteção contra sobretensão PLUGTRAB PLT-SEC

Proteção contra sobretensão do tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC com tecnologia de ligação push-in

A proteção contra sobretensão também aumenta a disponibilidade da instalação

Tendo em conta a elevada influência na disponibilidade da instalação, a fonte de alimentação de 24 V está entre as peças da instalação elétrica que necessitam de uma proteção especial. Uma proteção contra sobretensão do tipo 3 para proteção direta da fonte de alimentação é, assim, um investimento importante para a disponibilidade da instalação. Para garantir a melhor proteção, é necessário utilizar componentes de proteção contra sobretensão e de fonte de alimentação coordenados entre si.

Proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER do tipo 3 enquanto peça de puzzle

Uma equipa imbatível formada por proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER

Uma equipa imbatível

A coordenação perfeita da proteção contra sobretensão monofásica PLUGTRAB PLT-SEC de segunda geração e das fontes de alimentação QUINT POWER de quarta geração proporciona a máxima proteção da sua instalação, mesmo com condições ambiente extremas.

Vantagens

  • Uma proteção da fonte de alimentação até dez vezes maior contra sobretensões
  • O dobro da vida útil esperada da fonte de alimentação
  • Elevada segurança de planeamento graças à promessa de 5 anos de garantia

Maior capacidade

Distribuição simétrica da energia no caso de se verificar uma sobretensão

Capacidade de condução de corrente

A utilização de componentes de proteção contra sobretensão coordenados permite uma distribuição simétrica da energia no caso de se verificar uma sobretensão.

Proteção até dez vezes superior:

Graças à utilização do dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias do tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC da segunda geração, a fonte de alimentação QUINT POWER de quarta geração é dez vezes mais resistente a picos de corrente do que sem esta proteção.

O dobro da vida útil esperada:

A comparação com produtos não coordenados demonstra: a nossa combinação de proteção contra sobretensão PLT-SEC da segunda geração e fonte de alimentação QUINT POWER da quarta geração duplica a vida útil esperada da fonte de alimentação.

Informações adicionais

Sujeitámos os componentes a verificações. Aqui pode descarregar os resultados da verificação de coordenação.

Estamos convencidos com a nossa equipa
Promessa de garantia

Se, apesar da aplicação desta combinação, a sua fonte de alimentação QUINT POWER de quarta geração sofrer um dano, nos primeiros cinco anos após a compra terá direito à substituição gratuita.

Carregar condições de garantia
Proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER
Fonte de alimentação QUINT POWER

Fontes de alimentação QUINT POWER

Jogar em equipa: fonte de alimentação QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Boost estático e dinâmico
  • Monitorização funcional preventiva
  • Soluções personalizadas a partir de 1 unidade
Proteção contra sobretensão PLT-SEC

Proteção contra sobretensão PLT-SEC

Jogar em equipa: proteção contra sobretensão PLT-SEC

  • Proteção para dispositivos finais
  • Certificação internacional
  • Indicação de estado e contacto de sinalização remota
  • Encaixável e verificável

A equipa imbatível para uma elevada disponibilidade da instalação

Uma equipa perfeita: homem segura homem a escalar numa parede de escalada
Proteção contra sobretensão PLT-SEC e fonte de alimentação QUINT POWER YouTube