Segurança de máquinas A segurança de máquinas é um elemento central na construção de máquinas moderna. Protege as pessoas, garante os processos de produção e cumpre os requisitos legais. A Phoenix Contact oferece-lhe soluções integradas para a segurança funcional: em conformidade com as normas, escaláveis e preparadas para o futuro.

Paragem de emergência na vedação de segurança
Image Map interativo: Segurança funcional no fabrico de máquinas
Configuração ideal das funções de segurança
Configuração económica e conforme com as normas das funções de segurança para uma operação segura da máquina.
Configuração ideal das funções de segurança
Apoio integral em todas as questões de segurança
Apoio competente durante o ciclo de vida de segurança completo de uma máquina, desde o planeamento à operação.
Apoio integral em todas as questões de segurança
Documentação contínua
Uma documentação contínua e conforme com as normas é o pré-requisito para uma proteção legal comprovável.
Documentação contínua
Rápida colocação em funcionamento e fora de funcionamento
Uma configuração ideal das funções de segurança leva a uma maior rapidez na colocação em funcionamento e fora de funcionamento da máquina.
Rápida colocação em funcionamento e fora de funcionamento
Planear máquinas em segurança e conforme com as normas
Uma revisão rigorosa da segurança é o pré-requisito para a configuração ideal das funções de segurança. Com isto, reduz consideravelmente as despesas com a montagem e a colocação em funcionamento.
Planear máquinas em segurança e conforme com as normas

Resumo de produtos

Para aplicações de segurança funcional no fabrico de máquinas, a Phoenix Contact oferece uma ampla seleção de produtos SIL certificados.

Saiba mais sobre histórias de sucesso e exemplos de aplicação

Com décadas de experiência, produtos inovadores e uma rede global, a Phoenix Contact é o seu parceiro de confiança para a segurança de máquinas na construção de máquinas. Acompanhamo-lo desde a análise de risco e seleção de componentes adequados até à colocação em funcionamento e validação das suas funções de segurança.

Porque é que a segurança de máquinas é crucial

Num ambiente industrial cada vez mais automatizado, a proteção fiável de máquinas e sistemas é essencial. As nossas soluções para a segurança de máquinas ajudam-no a cumprir os requisitos legais, como a diretiva Máquinas, a EN ISO 13849-1 e a EN 62061 e, ao mesmo tempo, aumentam a sua produtividade.

  • Proteção de pessoas e máquinas
  • Cumprimento das normas jurídicas
  • Minimização dos tempos de inatividade
  • Aumento da disponibilidade da instalação

Segurança normalizada: pode ser utilizado em todo o mundo

A Phoenix Contact apoia-o na implementação de normas de segurança internacionais. Os nossos produtos e soluções podem ser utilizados em todo o mundo e cumprem todos os requisitos relevantes para a exportação das suas máquinas.

Normas suportadas:

Os requisitos para a segurança de máquinas variam muito a nível internacional. Este é um fator decisivo para as empresas de construção de máquinas com uma orientação global.

Mapa-mundo
Mapa-mundo
Mapa-mundo
Mapa-mundo

Na Europa, a base é a diretiva Máquinas. Esta define os requisitos básicos de segurança que são especificados em normas harmonizadas. A sua utilização é voluntária, mas oferece vantagens jurídicas. Não é necessária certificação oficial, sendo suficientes a marcação CE e uma declaração de conformidade do fabricante. Um organismo notificado só deve ser envolvido no caso de produtos de risco. Os novos requisitos do Regulamento Máquinas 2023/1230 devem ser implementados até 27 de janeiro de 2027.

Mapa-mundo

Nos EUA, aplicam-se as normas OSHA, que se destinam principalmente aos operadores, mas também impõem indiretamente requisitos aos fabricantes. As normas ANSI e UL não são juridicamente vinculativas, mas são frequentemente exigidas por contrato. Não há fiscalização do mercado, mas é necessária uma marca de teste de um NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) para a colocação em funcionamento.

Mapa-mundo

A China adotou muitas normas internacionais, mas estas nem sempre estão atualizadas. A certificação CCC só é obrigatória para determinados componentes. A segurança de máquinas é influenciada principalmente pelos controlos aduaneiros e pelas normas regionais.
O Japão transpôs normas internacionais como a ISO 13849-1 e a IEC 62061 para as normas JIS nacionais. Para os construtores de máquinas europeus, isto significa que não existem obstáculos técnicos adicionais aquando da exportação.

FAQ

Perguntas frequentes sobre a segurança de máquinas

1. O que é a segurança de máquinas na construção de máquinas?
A segurança de máquinas engloba todas as medidas técnicas e organizativas que servem para evitar ou minimizar os riscos causados pelas máquinas. As pessoas, as máquinas e os processos devem ser protegidos de acordo com os requisitos legais, como a diretiva Máquinas.

2. Qual é a diferença entre a segurança funcional e a segurança de máquinas geral?
Segurança de máquinas é o termo genérico para todas as medidas de proteção. Segurança funcional refere-se especificamente a funções de controlo relacionadas com a segurança, por exemplo, a paragem segura de um motor em caso de paragem de emergência.

3. Como é que integro a segurança de máquinas na minha construção?
Realize uma avaliação dos riscos logo na fase de construção. Com base nesta análise, as funções de segurança adequadas são definidas e implementadas com componentes certificados. Ferramentas como o SISTEMA ou o Pascal ajudam na validação.

4. Como é que posso provar a eficácia das minhas medidas de segurança?
A validação em conformidade com a norma EN ISO 13849-2 ou EN 62061 comprova a eficácia. Trata-se de verificar se as funções de segurança implementadas cumprem os requisitos. A documentação, os protocolos de ensaio e, se aplicável, a certificação TÜV fazem parte da comprovação.