Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Comutador de porta de segurança

Monitorização inteligente de portas de segurança Ligação em série segura de vários comutadores de portas de segurança

Em máquinas, os equipamentos de segurança são sempre necessários quando não é possível reduzir os perigos a um nível aceitável por meio das medidas de construção. Caso seja necessário intervir no processo de fabrico, são instalados protetores de isolamento móveis, como por exemplo portas, tampas ou capotas de proteção. Se os colaboradores abrirem a porta de segurança para fins de operação ou serviço, é necessário desativar as funções móveis e potencialmente perigosas. Para monitorizar a posição da porta de segurança, é utilizada uma unidade de bloqueio, composta por interruptores e componentes de monitorização seguros.

Interruptor de segurança sem contacto PSRswitch

Monitorização de equipamentos de proteção separadores

Uma prática comum ao estruturar sistemas técnicos de segurança é a ligação em série lógica de vários interruptores de portas de segurança, em que um único relé de segurança ou um controlador lógico programável de segurança assume a avaliação da segurança. Quando se trata da ligação em série lógica de dispositivos de bloqueio com contactos mecânicos redundantes, é possível que um erro isolado não seja detetado. Desta forma, é previsível que sejam abertas várias portas de segurança ao mesmo tempo ou, durante a eliminação de avarias, numa determinada sequência. Caso se proceda deste modo, o erro isolado de um contacto de comutação permanece por detetar, o que, em determinadas circunstâncias, pode levar a um encadeamento de vários erros e a um evento perigoso. Durante uma ligação em série, dever-se-á, portanto, levar em conta o grau de cobertura de diagnóstico máximo DC, em conformidade com DIN EN ISO 13849-1.

Ligação em série de interruptores de portas de segurança

Ligação em série lógica, com o mesmo nível de segurança

O PSRswitch é um interruptor de segurança eletrónico, com codificação RFID e sem contacto, num formato compatível. Graças à inteligência integrada, a par de um aparelho de análise compatível, o interruptor assegura também segurança e proteção contra manipulação em caso de ligação em série. A ligação em série lógica, mantendo o mesmo nível de segurança, é executada por meio de duas entradas e saídas seguras. As saídas podem ser ligadas diretamente às entradas do interruptor que vem a seguir na cadeia. Os possíveis erros no switch ou na cablagem (erro Stuck-at) são imediatamente detetados e exibidos aos utilizadores para a sua rápida localização e resolução. Como resposta à crescente pressão dos custos, em caso de cablagem de campo, uma ligação M12 de 8 polos efetuada diretamente no equipamento possibilita um conceito de cablagem SAC contínuo do sensor aos módulos I/O seguros, através de distribuidores. Para simplificar a cablagem, é possível executar um circuito de início (botão Reset) diretamente no switch, o que dispensa a necessidade de longos caminhos de cabos para o quadro de comando.

Interruptor de segurança sem contacto PSRswitch com tecnologia de transponder RFID

Elevada segurança contra manipulação

Há muito que a tecnologia de transponder RFID já faz parte da tecnologia de sensores segura, assegurando a este nível a troca codificada de dados entre sensores e atuadores. Por este motivo, os equipamentos PSRswitch, com três sensores diferentes e um atuador universal, põem em prática dois níveis de codificação da DIN EN ISO 14119. Os sensores Unicode e Fixcode, que apresentam um nível de codificação elevado, distinguem-se pela impossibilidade de programar outros atuadores no sensor Fixcode depois de o primeiro atuador ter sido programado. O sensor Multicode tem um nível de codificação mais baixo e aceita todos os atuadores. Switches deste tipo devem ser selecionados e instalados de maneira que não possam ser manuseados de outra forma. Para tal, podem ser instalados, por exemplo, fora do alcance do utilizador ou numa posição oculta.

Sistema de interruptor de segurança inteligente com IO-Link

Diagnóstico inteligente através de IO-Link

O diagnóstico do modo de comutação dos sensores nas portas tem demonstrado ser útil para assegurar uma elevada disponibilidade durante o funcionamento. Se a cablagem for convencional, uma abordagem deste tipo pode, muitas vezes, ser apenas trabalhosa ou nem ser passível de implementação. As informações restringem-se maioritariamente a estados operacionais simples como, por exemplo, "porta aberta" ou "porta fechada". Perante este contexto, o PSRswitch oferece um conceito de diagnóstico contínuo, que é transferido ao controlador por relés de segurança compatíveis com a função de gateway IO-Link integrada. Cada sensor monitoriza de forma permanente os estados operacionais, bem como as entradas e as saídas seguras. Se uma porta for aberta ou se se detetar um erro de cablagem, as saídas de segurança são desligadas de imediato e os dados de diagnóstico são transferidos ao relé de segurança através de uma linha paralela. O relé de segurança, que está simultaneamente configurado como IO-Link-Device, encaminha os dados de processo para serem exibidos a um mestre IO-Link ou como mensagem de aviso no visor da máquina.