Identificar e eliminar glutões da eficiência na construção de quadros de comando
Será que os glutões da eficiência já se tornaram algo normal no seu dia-a-dia?
Segunda-feira de manhã na construção de quadros de comando. A tarefa parece ser clara, mas, mesmo assim, o processo fica paralisado porque faltam ferramentas, os materiais não estão disponíveis e as informações não coincidem. Em vez de processos claros, surgem atrasos, esforços de coordenação e soluções improvisadas.
São pequenas interrupções que ninguém questiona realmente. Mas é precisamente aí que reside o problema. Pois o que, isoladamente, quase passa despercebido, acaba por se acumular ao longo do dia, do trabalho e em toda a produção: tempos de procura, deslocações desnecessárias, etapas de trabalho duplicadas e informações pouco claras travam a criação de valor. A estas perdas silenciosas chamamos glutões da eficiência. O problema é que a maioria dos glutões da eficiência são invisíveis e já se tornaram parte integrante do nosso quotidiano há muito tempo. No entanto, quem os identifica consegue eliminá-los de forma específica, muitas vezes já com pequenas alterações e soluções adequadas.
Glutões da eficiência típicos na construção de quadros de comando
Quando os percursos consomem tempo Glutões da eficiência entre percursos de deslocação, percursos de manuseamento e procura de materiais
A peça não está no lugar certo, a ferramenta necessária está em falta ou está do outro lado da oficina. Então, corre-se, apanha-se, procura-se. Mais do que uma vez por dia. 82% das empresas dedicam-se à montagem em oficina. Ao mesmo tempo, 64% dos construtores de quadros de comando não utilizam métodos Lean. As consequências são, em geral, tempos de procura excessivos, movimentos desnecessários, processos interrompidos e falta de concentração no trabalho propriamente dito. O que parece durar apenas alguns segundos acaba por se traduzir, ao longo do dia, em perdas reais de eficiência, devido a muitos pequenos deslocamentos evitáveis e ao fornecimento desorganizado de materiais.
Quando a informação é um obstáculo Glutões da eficiência: entre o papel, a desorganização de dados e as rupturas de suportes
Dados em falta, informações desatualizadas, gestão manual de dados ou documentação em papel: em vez de trabalhar, passa-se o tempo a procurar, a comparar e a pedir esclarecimentos. 88% dos construtores de quadros de comando ainda utilizam papel na produção; apenas 12% trabalham de forma totalmente digital. Ao mesmo tempo, em 88% das empresas, os dados dos clientes são recebidos em formato PDF, sendo que os dados de engenharia propriamente ditos constituem a exceção. A consequência: descontinuidades nos suportes, duplicação de trabalho, confusão com as versões e perda de tempo devido à falta de informações, à falta de clareza ou à dispersão das mesmas.
Quando os movimentos manuais se tornam uma fonte de erros Glutões da eficiência entre o trabalho árduo, os subprocessos e a perda de precisão
Na construção de quadros de comando, as tarefas manuais marcam o dia a dia, desde a montagem das calhas metálicas, passando pela confeção dos condutores, até à cablagem. 86% dos construtores alemães de quadros de comando trabalham com um baixo nível de automatização e apenas 14 % utilizam sistemas de assistência. O que parece ser uma série de gestos rotineiros acaba por se traduzir, no dia a dia, em perdas de tempo significativas. Ao mesmo tempo, as tarefas repetitivas aumentam a probabilidade de erros e provocam flutuações na qualidade. Muitas discrepâncias passam despercebidas, mas conduzem frequentemente a retrabalhos demorados e dispendiosos.
As nossas soluções contra glutões da eficiência
Muitos glutões da eficiência podem ser eliminados mais rapidamente do que se pensa. Com estruturas claras, locais de trabalho bem concebidos e a disponibilização adequada da informação. Esta seleção de produtos apresenta pontos de partida concretos para eliminar, na prática, os glutões da eficiência.
Sistema de local de trabalho para a montagem
Sistema de local de trabalho para a cablagem
Impressora de cartões a jato de tinta UV eficiente
Impressora para identificação automatizada
Réguas de bornes com Push-X Technology
Adaptador para calha metálica RailFIX
Software para a construção de quadros de comando
Ferramentas automáticas para a montagem de condutores
Locais de trabalho que incomodam qualquer glutão da eficiência Estruturado, ergonómico, eficiente
Juntos contra glutões da eficiência
Consultoria de processos na construção de quadros de comando
No dia-a-dia, os glutões da eficiência vão-se infiltrando por todo o lado e acabam muitas vezes por se tornar um hábito. Embora, à primeira vista, pareçam pequenos, no seu conjunto resultam em grandes perdas. É precisamente aqui que entra a nossa consultoria de processos. Juntos, identificamos, nas suas instalações, as ineficiências evidentes e ocultas. Não nos limitamos a analisar as etapas individuais do trabalho, mas sim a interação entre os colaboradores, os materiais e as informações. Com base nisso, desenvolvemos consigo soluções personalizadas que se adaptam à sua produção. Nesse contexto, vale a pena ter em conta que mesmo pequenas mudanças podem trazer grandes ganhos de eficiência. É por isso que otimizamos os seus processos passo a passo – em conjunto, de forma prática e com aplicação imediata.