Consultoria de processos Em conjunto, concebemos e otimizamos os seus processos na construção de quadros de comando ao longo de toda a cadeia de valor. Como seu parceiro, apoiamo-lo com métodos orientados para a prática e soluções desenvolvidas individualmente para uma maior eficiência.

Dois homens estão numa sala de produção e olham juntos para um tablet

Otimização de processos ao longo da cadeia de valor

Cada etapa do processo na cadeia de valor da construção de quadros de comando
detém o potencial de otimização – desde o planeamento e a engenharia do projeto,
passando pela logística, montagem e marcação das réguas de bornes, até à cablagem e colocação em funcionamento do quadro de comando.

Com a nossa estratégia de otimização a longo prazo e baseada em parcerias, analisamos a sua necessidade individual de ação e abordamos desafios que vão desde a escassez de trabalhadores qualificados e a redução de custos até ao aumento da eficiência e da produtividade.

Vantagens

  • Desenvolvimento e implementação de conceitos com base em parcerias para obter êxitos rápidos, sustentáveis e mensuráveis
  • Equipa experiente de especialistas para otimização desde o local de trabalho individual até ao processo de produção completo
  • Abordagens de soluções individualmente escaláveis para a consideração de processos (digitais) e meios de produção até ao produto utilizado
  • Capacitação dos trabalhadores através da formação para garantir uma competência metodológica sustentável na empresa
Dois homens estão num flipchart e explicam o tema do fluxo de materiais a outras pessoas

Conceito de aconselhamento metódico e baseado em parcerias

A nossa abordagem em parceria oferece serviços de consultoria individuais para otimizar a cadeia de processos na construção de quadros de comando, recorrendo a métodos "Lean Production" orientados para a prática. Estes garantem poupanças significativas graças a alterações no processo que podem ser rapidamente implementadas com um reduzido esforço financeiro.

A consultoria de processos baseia-se em anos de experiência com os métodos "Lean Production" e inclui uma carteira abrangente de atividades de consultoria e formação de colaboradores. Para associar os nossos conhecimentos metodológicos aos conhecimentos processuais dos colaboradores, é-nos muito importante que realizemos as atividades consigo e com os colaboradores. Desta forma, não só damos novos impulsos em conjunto, como também alcançamos resultados sustentáveis e duradouros a longo prazo.

Métodos de otimização de processos

Diagrama para mapeamento do fluxo de valor
Dois funcionários numa oficina 5S
Exemplo de planeamento de fábrica com o software visTABLE®
Os trabalhadores constroem um local de trabalho de acordo com o método Cardboard Engineering
Homem da gestão da produção junto a um quadro
Uma pessoa equipa uma régua de bornes de acordo com as instruções do software de assistência ao trabalhador
Diagrama para mapeamento do fluxo de valor

O fluxo de materiais e dados, desde o planeamento até à entrega do quadro de comando acabado, é analisado em pormenor em conjunto consigo e o potencial de otimização é visualizado.

Dois funcionários numa oficina 5S

Juntamente com os seus funcionários, concebemos a oficina de acordo com os princípios dos 5S e desenvolvemos um processo para aumentar a transparência e a estrutura.

Exemplo de planeamento de fábrica com o software visTABLE®

O planeamento de fábrica inclui o desenvolvimento conjunto de um layout de produção individual otimizado em termos de fluxo de materiais para aumentar a eficiência, a flexibilidade e a adaptabilidade.

Os trabalhadores constroem um local de trabalho de acordo com o método Cardboard Engineering

Com base numa análise de todas as etapas de fabrico e no âmbito do método Cardboard Engineering, os seus colaboradores concebem os postos de trabalho como protótipos com a nossa formação e simulam o processo de fabrico. Em seguida, apoiamo-lo na realização de locais de trabalho inovadores e personalizados.

Homem da gestão da produção junto a um quadro

Apoiamo-lo na introdução de um sistema de comunicação regular diária com os funcionários, tanto na oficina como nos escritórios – como elemento fundamental para o processo de melhoria contínua.

Uma pessoa equipa uma régua de bornes de acordo com as instruções do software de assistência ao trabalhador

Os nossos especialistas aconselham-no sobre a gestão de artigos e interfaces para garantir a coerência dos dados até à produção.

Duas pessoas de pé numa área de produção de eletrónica a olhar para um tablet

Configuração de processos digitais

Com base na análise de todas as etapas de produção, os seus colaboradores concebem os fluxos de processos digitais em conjunto com os nossos especialistas, em estreita coordenação com o fluxo de produção. Em seguida, apoiamo-lo na realização de processos digitais inovadores e personalizados. Integramos interfaces de aplicações existentes e futuras e colmatamos eventuais lacunas com soluções desenvolvidas individualmente.

A combinação do conhecimento dos colaboradores, de métodos "lean" práticos e de uma perspetiva externa é a chave para uma otimização sustentável dos processos.

Christoph Marten, Especialista em metodologia Lean
Christoph Marten

O seu parceiro desde a verificação rápida até à implementação e mais além

Desde a primeira inspeção à sua empresa, analisamos o potencial que a sua engenharia e produção oferecem para otimizar a sua produção de quadros de comando. Numa verificação rápida, registamos e analisamos em conjunto a situação atual.

O nosso serviço de aconselhamento não termina com uma recomendação de otimização. Em conjunto, desenvolvemos soluções, implementamo-las e garantimos que os resultados não são alcançados apenas a curto prazo. O nosso objetivo é estabelecer os sucessos da otimização nos seus processos de uma forma sustentável.

Otimização sustentável do processo em três passos

Duas pessoas passam pela produção do quadro de comando
Funcionários na otimização de processos na construção de quadros de comando
Verificação de sustentabilidade na otimização de processos
Duas pessoas passam pela produção do quadro de comando

Juntamente consigo, examinamos e analisamos a cadeia de processos, desde a entrada de encomendas até ao processo de fabrico na oficina e à entrega, e identificamos áreas de ação. Com base na verificação rápida, podemos desenvolver consigo uma abordagem adequada para a otimização do processo.

Funcionários na otimização de processos na construção de quadros de comando

Numa análise aprofundada do estado atual, examinamos os processos e as estruturas dos produtos. Com base nesta análise, é desenvolvido um conceito de otimização utilizando princípios "lean" e soluções digitais. Juntos, transformamos o conceito em soluções reais e implementamo-las na sua empresa.

Verificação de sustentabilidade na otimização de processos

Após a implementação das medidas de otimização de processos, planeamos os passos seguintes para verificar se a eficácia das medidas se mantém sustentável durante um período de tempo mais longo.

Brochura Otimização de processos na construção de quadros de comando
Conceber e otimizar processos em conjunto

Desde a engenharia até à produção – auxiliamo-lo a organizar a sua construção de quadros de comando de forma tão eficiente quanto possível. Descubra na nossa brochura como os nossos peritos têm trabalhado com clientes selecionados para conceber e otimizar de forma sustentável os seus processos.

Descarregar agora
Cinco pessoas numa oficina a conversar