工业自动化和智能制造的快速发展,对于保证从主控制柜到配套控制系统、从现场级模块控制单元到控制电缆及线束等设备之间稳定可靠高效的连接提出了更高要求。
对于这一命题,我们从未停止探索。菲尼克斯电气重磅推出新一代E.FOX S 10高效智能剥线机,助力实现高质量导线预处理,为系统高质量接线提供绝佳的前提保障。
工业自动化和智能制造的快速发展,对于保证从主控制柜到配套控制系统、从现场级模块控制单元到控制电缆及线束等设备之间稳定可靠高效的连接提出了更高要求。
对于这一命题,我们从未停止探索。菲尼克斯电气重磅推出新一代E.FOX S 10高效智能剥线机,助力实现高质量导线预处理,为系统高质量接线提供绝佳的前提保障。
在科技迅猛发展的今天,电子设备的可靠性与稳定性已成为我们共同关注的焦点。
菲家ESSENTIAL系列全新产品意选二极管正式发布!这款产品以其卓越的性能和众多优势,将为您的系统带来前所未有的保障与体验。
菲尼克斯电气的新品中基于Push-X连接技术的分断接线端子XTVMEA 6与RailFIX DIN导轨适配器是机械连接的可靠伙伴。 为设备架构筑牢稳定根基,确保信息准确无误地流淌,成就不同设备间的完美互联。
在当今世界,面对气候变化和能源危机的双重挑战,直流微网技术正迅速崛起,成为我们迈向绿色未来的关键一步。菲尼克斯电气,作为电气连接和自动化领域的领导者,正站在这股创新潮流的前沿,积极推动直流微网技术的发展。
在本届工博会上,菲尼克斯电气中国公司高级副总裁邢震先生和工业器件与工业电子事业群市场总监林涛先生,携手为全球观众揭晓了一款革命性新品——智能直流转换开关。这款于中国开启全球首发之旅的创新产品,以其卓越的性能和紧凑的设计,立即成为了全场焦点,吸引了众多行业内外观众的目光。
菲尼克斯电气新一代国标交流充电枪,采用一体式筒状结构,使用优质坚固的材料,打造符合现代审美的外观,实现符合人体工学的新颖设计。在保持菲尼克斯一贯的高品质前提下,新一代交流充电枪外形纤细,用料精简,重量更轻。产品不仅可节省资源,还易于装配和操作。
时间即是成本。接线作业是电子设备组装运维的基础工作,在人工成本和维保成本越来越高的今天,接线流程效率的提升所带来的收益都是直观显著的。
随着科技的快速发展,机械制造设备越来越纷繁复杂,而电源的稳定供应一直是不变的重点。
简单易用,坚固防护的设计理念让新一代的意选电源成为基础供电需求中的最优选择,为基础供电提供了安全可靠的平台。
随着设备小型化,功能趋异化,对于电源的要求也越来越多。更小的体积,更简化的功能,更可靠的质量,都是客户不断追求的目标。
全新第三代 TRIO系列电源产品于2023年4月在汉诺威展会上正式发布。
在设备小型化发展趋势中,设备面板缩小同时要求连接器结构尺寸下降。
如何让连接器尺寸跨重量级向冗余功率性能搏击的需求下,菲尼克斯电气推出全新6,35mm 针间距 SPC 4 大电压直插式弹簧连接器,可跨针间距尺寸实现最高1000V的电气绝缘。
现代社会电气化、数字化、智能化程度越来越高,菲尼克斯电气对赋能全电气社会(AES)、技术创新成就宜居未来进行了深刻理解及最佳实践。
值此百年华诞之际,菲尼克斯电气秉持“怀·百年激情,领·技术创新”的信念,持续研发和扩充产品线。为保障电气设备供电质量及免于电磁干扰,2022年全新推出电磁兼容滤波器EMI Filter,提供高频电磁干扰洁净滤除方案,保障系统安全可靠运行。
自动化设备对稳定供电的要求正越来越高。无论是生产过程中的三相电机,还是大型工程中的电力设备,监视继电器正扮演着越来越重要的角色,一旦发生电力故障,监视继电器就能立即检测出来。这提高了系统可用性,节省停机或维修产生的高额成本。
菲尼克斯电气秉持“怀.百年激情,领.技术创新“的信念,持续研发和扩充产品线,2022-2023年新推出一款电子式断路器CAPAROC系列,继续完善设备断路器产品线,强化电子式断路器的核心地位。
在智能制造和数字化生产不断深入的今天, 我们对PCB连接器的要求也越来越高,既要求高精度下的稳定和可靠连接,还要求快速度下的高效率和低成本。 作为PCB连接器最常用连接方式之一的压接,因其连接更加可靠,抗震性能优良,适用于全自动化线束预处理等优势,很好地兼顾了精度和速度的需求,已在工业领域被广泛应用。