全球首发|创新智能直流转换开关,为绿色微网注入新动力
2024-09-27(年-月-日)
在当今世界,面对气候变化和能源危机的双重挑战,直流微网技术正迅速崛起,成为我们迈向绿色未来的关键一步。菲尼克斯电气,作为电气连接和自动化领域的领导者,正站在这股创新潮流的前沿,积极推动直流微网技术的发展。
在本届工博会上,菲尼克斯电气中国公司高级副总裁邢震先生和工业器件与工业电子事业群市场总监林涛先生,携手为全球观众揭晓了一款革命性新品——智能直流转换开关。这款于中国开启全球首发之旅的创新产品,以其卓越的性能和紧凑的设计,立即成为了全场焦点,吸引了众多行业内外观众的目光。
这款智能直流转换开关采用先进的混合固态技术,集开关、保护和测量通讯功能于一体。与传统解决方案相比,它体积更小,可节省高达70%的柜内空间。混合固态技术可避免机械触点断开时产生拉弧,使用寿命可延长20倍以上。此外,它支持通过网络远程启停,自带IO-LINK功能,能够将电流、电压等参数通过PROFINET或Ethernet/IP网关实时传输至系统。预充电功能可有效防止直流负载启动时的过压过流冲击,确保负载的可靠长期运行。通过Type-C接口,用户可以使用菲尼克斯电气CLIPX Engineer软件快速设置参数。
随着直流微网技术的不断推广和应用,智能直流转换开关将在风力发电、光伏发电、储能、物流、汽车、机器人等多个领域发挥重要作用。它不仅能够提高能源利用效率,还能促进可再生能源的广泛应用,为实现能源可持续发展提供强有力的支持。
菲尼克斯电气致力于以更先进的技术、更优质的产品和更卓越的解决方案,为直流微网的发展提供坚实的保障。我们相信,智能直流转换开关的全球首发,将成为我们赋能更加绿色、可持续全电气社会旅程的新起点。让我们携手菲尼克斯电气,共创绿色、智能、高效的未来。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com