您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

重磅新品|坚固易用的意选电源ESSENTIAL-2G POWER SUPPLY

2023-06-01(年-月-日)
ESSENTIAL-2G POWER SUPPLY

随着科技的快速发展,机械制造设备越来越纷繁复杂,而电源的稳定供应一直是不变的重点。
简单易用,坚固防护的设计理念让新一代的意选电源成为基础供电需求中的最优选择,为基础供电提供了安全可靠的平台。

Essential-2G Power supply重磅来袭,它:

  • 适用于全球各地的电网电压的宽范围输入电压;
  • 适用于多种电源应用场景的75W至480W功率范围覆盖;
  • 适用于基础工业供电的宽范围运行温度;
  • 坚固的抗振防护保证了供电的稳定;
  • 简易快速的安装方式极大减少了人工操作时间降低了人工成本。

> 新一代意选电源到底有多厉害呢?
Vol.1/ 坚固的防护不仅仅是外在的壳体
意选电源内置的过压保护、过流保护、短路保护等多重开关电源保护功能,可以轻松应对各类异常情况,保证电源的可靠运行。

Vol.2/ 并不简单的“简单方法”
意选电源无需风扇,采用了空气自然对流的设计,在细致的设计验证下,保证了供电稳定,同时避免了风扇失效的风险,提高了供电可靠性。

Vol.3/ 核心的安全保障——安全变压器认证
开关电源的安全核心器件变压器,变压器承载的隔离安全的重任,新一代意选电源的变压器符合61558-2-16安全认证,无需前级安全隔离变压器。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications