市场营销图案:漂浮在空中的多功能电能监测设备,带有通信标志

多功能电能监测设备

多功能EMpro电能监测设备采集能源数据,并可通过多种方式将数据传输至上级控制和管理系统。借助基于Web的用户安装向导,只需几步即可完成电能监测设备配置和集成。该设备可直连传统罗氏线圈,支持多种面向应用的Web服务器和功能,优势明显。

优势

  • 使用直观的安装助手,只需三步即可完成能源测量
  • 可直接连接传统罗氏线圈,减轻接线和配置工作量
  • 智能Web服务器和显示功能助力实现轻松调试与维护
  • 针对性停用按键配置功能和接口以保护数据
  • 通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,快速集成到控制和管理系统中

新产品

展示在显示器上的Energy Management Service On-Premises,配有电能监测设备和边缘PC机

能源管理软件

本地采集、存储和可视化

Energy Management Service On-Premises是实现本地电能监测的理想解决方案。系统经预配置,功能直观灵活,可提供信息丰富的可视化服务以及能源数据分析。

主要特点

  • 提供多种许可证,支持5、10、20、50和100台测量设备
  • 适配边缘PC机:EPC 1502、EPC 1522
  • 图表类型:饼图、折线图、条形图、桑基图
  • 能源报告:表格、图表
  • 可描述的介质:电力、燃气、石油、水、压缩空气、温度等

优势

  • 本地获取各项能源数据,无需使用外部服务器
  • 系统灵活、可扩展,无重复收费
  • 预配置的完整系统,具备自动设备检测和配置向导功能
  • 通过控制面板和创建能源报告,实现透明监测
  • 开放式系统,适用于个性化EnPI以及燃气和水等其他形式能源

EMpro电能监测设备:快速测量能源

优势详解

位于分配电装置控制柜门上EMpro电能监测设备前手持平板电脑的人员
站在打开的控制柜门前,正在将罗氏线圈直接连接到EMpro电能监测设备的人员
EMpro电能监测设备前面板的人员操作按钮,设备出错时会变色
支持前面板安装的电能监测设备,屏幕上显示着挂锁符号
带有通信标志的EMpro电能监测设备
位于分配电装置控制柜门上EMpro电能监测设备前手持平板电脑的人员

仅需三步即可完成能源测量:
设置通信接口,选择电网类型,以及配置测量输入。EMpro电能监测设备仅需三步即可完成配置并集成到网络中。设备首次开机时将自动启动安装向导。另外,也可通过用户指导操作键直接在设备上设置配置基线。

站在打开的控制柜门前,正在将罗氏线圈直接连接到EMpro电能监测设备的人员

在接线和配置时,罗氏线圈测量输入将节省大量时间。产品支持直连任意传统罗氏线圈,可直接处理毫伏级信号。无需使用测量变送器。单击一下即可配置电流输入。线圈参数已存储在Web服务器上。

EMpro电能监测设备前面板的人员操作按钮,设备出错时会变色

多种便捷的Web服务器与设备功能可简化日常工作,诸如监测系统的正常运行、维护支持操作中的故障分析等作业。除配置设备外,Web服务器还具备如数据记录、电网质量评估及使用清晰趋势图展示能量流等功能。
显示器通过颜色变化快速并清晰地指示现场系统中出现的故障和警报状态。

支持前面板安装的电能监测设备,屏幕上显示着挂锁符号

关闭设备上运行的组件,保护能源数据免遭未经授权的访问,防止现场误操作。通过停用接口避免对能源数据进行不必要的访问或误更改配置。

带有通信标志的EMpro电能监测设备

EMpro电能监测设备测量能源数据并将其传输至上级控制和管理系统。除代表性工业通信接口外,产品还集成了REST API。
EMpro设备支持物联网,通过路由器即可直接将数据安全传输至云端。因此无论用户身处何处,均可访问测量和组件数据。无论是聚合数据,还是在本地网络协议与物联网协议之间转换或加密,均无需物联网网关。

位于正在进行REST编程的笔记本电脑前的手

使用REST API轻松组网 通过任意浏览器轻松集成到本地网络

在本地网络中,可通过集成的REST API轻松访问设备。REST或“具象状态传输”是IT领域广泛应用的架构,现也逐渐应用到工业领域中。该易用型接口架构支持各类常见互联网协议。只需通过几条HTTP GET请求命令,即可在任意浏览器查询数据。因此无需冗长的注册表或掌握工业通信协议相关专业知识。

使用REST API的优势:

  • HTTP/REST/JSON格式可轻松实现系统集成
  • 借助可配置请求以及序列号和设备型号等附加信息简化数据分析
  • 只读方案可提高安全性
  • Modbus/TCP等通信接口可并行使用
  • 通过固件更新不断扩展功能范围

EMpro拆箱 安装视频

仅需三步即可完成安装,实现能源测量:

  • 设置通信接口
  • 选择电网类型
  • 配置电流和电压测量输入
控制柜前正在使用平板电脑上EMpro电能监测设备在线文档的安装人员

了解EMpro电能监测设备在线文档

新型EMpro电能监测设备在线文档彻底改变了产品信息提供方式。文档支持在手机、平板电脑、笔记本电脑和台式机上查看,可快速查找到产品的安装说明、功能描述和技术数据。
除上述内容外,EMpro在线文档还将提供更多信息。通过动态内容筛选器即可显示与特定产品相关的信息。您也可使用收藏夹列表保存感兴趣的主题,以便必要时再次将其快速调出。

智能电能监测设备和服务,实现能源和电力数据分析


带有Proficloud.io标志的EMpro电能监测设备

无需使用网关,即可直连云端 全球数据访问

EMpro电能监测设备支持直连云端,可随时随地与设备进行交互。无需网关,即可在世界上的任何地方访问能源数据和组件信息。

优势

  • 无需使用物联网网关,即可将电能监测设备直连至Proficloud.io
  • 通过Proficloud.io智能服务随时随地访问能源数据和组件信息
  • 通过TLS加密,在支持物联网的电能监测设备与Proficloud.io之间实现安全通信
  • 动态IT资源扩展性强,可快速满足个性化新需求

支持能源和电力数据分析的智能服务 电能监测服务和软件解决方案

功能直观灵活,可实现具有针对性、信息丰富的可视化服务以及能源数据分析。

Energy Management Service - On-Premises

基于Proficloud.io的能源管理服务

电能监测解决方案 Energy Management Service - On-Premises是实现本地电能监测的理想选择。 使用基于Proficloud.io的能源管理服务解决方案,摆脱位置限制。
访问 将EMpro监测设备连接至PC机,并直接分析和可视化数据。 使用EMpro电能监测设备,可直接连接至物联网。
功能和监测 通过直观的定制化功能,即可监测和分析能源数据。 产品支持基于云的数据采集,功能直观灵活,优势众多。
可视化和可访问性 通过选型软件,即可轻松订购Energy Management Service - On-Premises。 随时随地访问分析数据,实现信息可视化。
交互式图像映射:基于物联网的能源管理应用示例
公司情况概览
无论是选用本地EMMA on-premises解决方案,还是基于物联网的EMMA服务,用户均可全面了解过程、能源流以及公司内部生成的数据。
公司情况概览
各项数据尽在掌握
电能监测数据会在边缘PC机上进行本地评估和存储,随后显示在显示屏或平板电脑上。EMMA On-Premises软件在边缘PC机上运行,可创建多种图表并进行评估。边缘PC机支持预安装软件,通过选型软件即可订购。
开放式通信接口
以太网通信设计可将不同设备连接到EMMA On-Premises。软件通过REST API或Modbus/TCP进行通信。
轻松连接多达100台测量设备
边缘PC机依托交换机可轻松连接多达100台测量设备。无需配备其他路由器或控制器。
轻松连接多达100台测量设备
轻松自动集成
EMMA On-Premises可自动搜索和集成菲尼克斯电气EMpro测量设备。同样,EMpro系列的前面板和DIN导轨安装型设备均可通过REST-API集成到软件。
轻松自动集成
面向通用硬件的开放式连接
附加测量设备可通过数据记录仪连接到EMMA On-Premises,进而测量温度、流速、电能以及其他形式的能量。软件通过Modbus/RTU或M-Bus与数据记录仪通信,并使用Modbus/TCP建立与边缘PC机的通信。
面向通用硬件的开放式连接
Proficloud.io
菲尼克斯电气的Proficloud.io工业物联网平台会自动存储支持物联网的EMpro电能监测设备数据。
传输层安全 (TLS)
通过TLS加密协议安全传输数据。
轻松连接
支持物联网的EMpro电能监测设备通过以太网接口直接连接至交换机或互联网路由器,无需额外使用物联网网关。
EMpro EMMA控制面板——系统总体概念

数据可视化和分析 易于使用的控制面板和小组件

只需点击数下,即可获得有关数据和能耗的初步状态信息。按需设置控制面板,其上提供多种可视化选项以供使用,如饼图、条形图、折线图等。
使用上述小组件比较各个产线、系统或时间段,发掘节能潜力。

EMpro EMMA控制面板——系统总体概念

功能概览

  • 通过集成不同能源形式的外部数据源来提高数据透明度,如电能数据、功率、流量、温度等
  • 导入和导出数据,供其他系统使用
  • 直接在界面中警告即将超过或低于限值
  • 根据收集到的测量数据,公式编辑器可创建自定义关键指标
  • 使用报告功能展示能源绩效指标 (EnPI) 可视化
身着西装的人员手持发光连环

持续不断开发

持续以用户为中心进行开发,不断提高电能数据分析的价值。负责智能解决方案的团队响应快速,紧跟客户和市场需求,应对瞬息万变的挑战。

Proficloud.io设备管理服务

设备管理服务

通过设备管理服务,可管理和监测支持连接云端的菲尼克斯电气电能监测设备和其他智能设备。用户通过数字铭牌直接了解设备概况,比如设备类型、序列号以及已安装的固件和硬件版本。
此外,还可查看设备的性能状态。设备发出警告或发生故障时,可通过TrafficLight直接查看。设备日志将提供更多详细信息。
为确保设备安全性,必须定期更新固件。菲尼克斯电气服务提供直接更新功能。

优势

  • 设备概况
  • 设备性能状态
  • 从云端更新固件
  • 数字铭牌和设备日志
显示时序数据服务截图的屏幕

时序数据服务

时序数据服务作为Proficloud.io工业物联网平台的智能服务之一,可随时随地访问生产数据。
时序数据服务的其他优势:

  • 规划停机时间和工作量
  • 通过数据提高产品质量
  • 通过智能服务的直接警告或电子邮件指明即将发生的问题
  • 所有员工均可了解专业知识
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册