Maintenance license (1 year) for the Emalytics Controller license NC4-250
Sistema de gestão de edifícios
Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics oferecemos-lhe uma plataforma para todos os elementos centrais da infraestrutura digital do seu edifício. O Emalytics reúne numa plataforma inteligente o sistema de gestão e operação, bem como a monitorização de energia. Com a estrutura baseada na IoT, é possível controlar, avaliar e processar os dados e as informações de todas as unidades parciais, em função da necessidade. Beneficie de uma engenharia simples e de uma plataforma para todos os processos e aplicações no seu edifício.
Emalytics Controller license to integrate 500 data points (separate maintenance license required)
Maintenance license (5 years) for the Emalytics Controller license NC4-5000
Maintenance license (1 year) for the Emalytics Controller license NC4-1250
Emalytics Controller license to integrate 250 data points (separate maintenance license required)
Maintenance license (5 years) for the Emalytics Controller license NC4-500
Upgrade of the Emalytics Supervisor license for connectivity to an additional Emalytics Controller (it is possible to use several update licenses to integrate more than one additional controller).
Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 500 Niagara data points to 5000 data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.
Emalytics Niagara Cloud Service Remote annual subscription for the supervisor (separate maintenance license required)
Maintenance license (1 year) for the NC4-50 Emalytics Controller license