Videovigilância na gestão de recursos hídricos Com os mais rigorosos padrões de qualidade.

Torre para a extração de água de uma barragem

O abastecimento de água potável em estados soberanos revelou ser particularmente importante logo desde a década de 60. Sobretudo quando se encontram em situações de conflito com outros países. À semelhança do que acontece em outras empresas de abastecimento, trata-se de uma infraestrutura crítica, cuja manutenção e proteção exige medidas especiais. Aqui, a videovigilância é usada como uma medida preventiva.

Tanque de água potável

Tanque de água potável

Água potável suficiente

A videovigilância de instalações de abastecimento de água é, frequentemente, um instrumento adequado. Em comparação com os operadores da rede elétrica, as redes, mesmo para áreas descentralizadas do abastecimento de água, não são normalmente construídas de forma redundante e, por isso, estes trajetos são particularmente importantes.

O vandalismo ou outros acessos não autorizados a reservatórios elevados, poços ou outras instalações técnicas são recorrentes e, na maioria das vezes, os responsáveis ​​não estão cientes dos danos que realmente estão a causar. Nos EUA, após um incidente, foram descarregados cerca de 1,43 milhões de hectolitros (38 bilhões de galões) de água potável, o que representou igualmente significativos danos monetários. Com um sistema de aviso precoce através de videovigilância, provavelmente teria sido possível prevenir esta infração. Por isso, é necessária uma tecnologia de ligação instalada ao ar livre, que proteja contra vandalismo e funcione de forma fiável ao longo de vários anos.

Armazenamento temporário da água da chuva num sistema de água da chuva e água de inundações

Armazenamento temporário da água da chuva

Proteger os sistemas de água da chuva e água de inundações

As soluções de videovigilância comprovaram o seu valor no tratamento de água. Em muitos países existem ainda estratégias para a monitorização do tratamento de águas residuais.

Existe grande potencial de poupança na monitorização de entradas, redes de filtragem, reservatórios, canais e edifícios empresariais, visto ser possível dispensar dispendiosas viagens de controlo e iniciar medidas eventualmente necessárias com base nas gravações de vídeo.

A combinação entre a visualização do processo e as imagens reais é uma grande vantagem nas zonas centrais, visto que, assim, os colaboradores têm acesso aos dados no local pretendido. Mas é uma vantagem significativa também para serviços de emergência ou no caso de chuva forte, inundações ou acidentes.

Smart Ethernet Box com porta aberta

Tecnologia de monitorização para a gestão de recursos hídricos – Smart Ethernet Box

Videovigilância com a Smart Ethernet Box

Todos os componentes de uma infraestrutura CCTV fiável num único equipamento: a Smart Ethernet Box é um equipamento tudo-em-um, ligado diretamente às câmaras. O adaptador de montagem integrado para a montagem em parede e em poste faz com que a instalação seja significativamente mais simples e rápida. Basta encaixar, ligar e está pronto! Assim, não perde nenhuma imagem.

Mais informações sobre o tema
Videovigilância para a indústria e o comércio

Aqui pode ficar a saber mais sobre a infraestrutura correta para a videovigilância - adequada para cada aplicação.

Descarregar brochura agora
Robô com cabeça de câmara