Monitorização por vídeo CCTV em pistas de descolagem de aeroportos

Videovigilância em aeroportos Segurança máxima ao descolar e aterrar

A videovigilâncias em locais públicos está a aumentar. Com a finalidade de proteger os pontos nevrálgicos do tráfego aéreo são feitos esforços no sentido de expandir a videovigilância nos aeroportos, tendo em vista o crescente ambiente de risco. Além disso, as câmaras de videovigilância contribuem significativamente para a otimização dos processos comerciais através da aquisição de dados baseados em vídeo.

Videovigilância num aeroporto na instalação exterior

Segurança de aeroportos através da videovigilância de áreas críticas

Tecnologia de monitorização em áreas interiores e exteriores dos aeroportos

A videovigilância está presente em diversas áreas de operação de aeroportos: desde as zonas públicas para passageiros e visitantes, passando pela área de segurança até áreas exteriores, tais como Apron, Taxiway ou Runway. A videovigilância também é indispensável em garagens de estacionamento ou no tráfego ferroviário.

Nos edifícios dos aeroportos são, obviamente, vigiadas as entradas, as zonas de espera, mas também os balcões de embarque e a tecnologia de câmaras ajuda a acelerar os processos. A monitorização por vídeo com processos automatizados ajuda também o pessoal da segurança no controlo de segurança. Todas estas áreas são relativamente pouco críticas para a instalação da tecnologia.

Tecnologia de segurança para áreas críticas do aeroporto

Por outro lado, instalações que influenciam a operação do voo ou áreas que podem colocar em risco a segurança do voo são críticas em termos de tempo. Por isso, a monitorização do edifício, das vedações e do perímetro é essencial para a operação. Aqui, é particularmente importante uma monitorização centralizada.

As áreas particularmente críticas em termos de instalação são a Apron ou plataforma de estacionamento, o Taxiway e a pista de ligação, bem como a Runway. Muitos grandes aeroportos internacionais trabalham acima das suas capacidades e um encerramento parcial destas áreas comporta elevados custos. Por este motivo, é essencial uma instalação ou posterior instalação rápida e simples da videovigilância.

Vista interior da Smart Ethernet Box com tampa aberta

Smart Ethernet Box – tudo num equipamento

Solução integrada para a videovigilância de aeroportos

A Smart Ethernet Box da Phoenix Contact integra as funcionalidades das convencionais caixas de ligação, equipadas com dispositivos padrão de calha metálica, num equipamento com invólucro compacto. Assim, poupa tempo durante o planeamento e a instalação. O adaptador de montagem integrado para a montagem em parede e montagem em poste faz com que a instalação seja significativamente mais simples e rápida. Economiza 70 % do tempo em comparação com instalações convencionais. Outra vantagem especial: o reinício de câmaras que não se encontram acessíveis no funcionamento normal para trabalhos de manutenção através da função Reboot a partir da central de controlo.

Além disso, a Smart Ethernet Box da Phoenix Contact está equipada com switches geríveis e pode, assim, ser ativamente integrada na monitorização do controlador por Simple Network Management Protocol. É possível uma monitorização do estado da rede de câmaras e os componentes nas mais variadas áreas estão protegidos contra sobretensão.

Mais informações sobre o tema
Videovigilância para a indústria e o comércio

Aqui pode ficar a saber mais sobre a infraestrutura correta para a videovigilância - adequada para cada aplicação.

Descarregar brochura agora
Robô com cabeça de câmara