PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext技术是由开放式硬件、模块化工程软件、全球社区和数字化软件交易平台组成的工业自动化生态系统。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - 控制器
AXC F 1252 - 控制器
1646469

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - 控制器
AXC F 2000 EA - 控制器
1551772

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A53, 3x 1.2 GHz; 产品根据IEC 62351-3和IEC 62443 (SL2) 进行认证 (认证条件请见用户文档), 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 1000 - 控制器
1737875

控制器; 订阅, 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 许可证期限: 12 月; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 2000 - 控制器
1738453

控制器; 订阅, 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 许可证期限: 12 月; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - 控制器
VPLCNEXT CONTROL 3000 - 控制器
1738454

控制器; 订阅, 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 许可证期限: 12 月; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - 控制器
AXC F 3152 - 控制器
1069208

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - 控制器
AXC F 2152 - 控制器
2404267

控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.

PLCnext Technology标志

PLCnext Technology连接IT和OT世界 打造适配工业物联网和工业4.0的应用

全球的数字化转型对工业自动化提出了全新要求。开放式自动化系统的量身定制设计与灵活的模块化扩展同样重要。除依照IEC 61131-3标准对PLC系统进行标准编程外,还可通过PLCnext Control实现并行编程,实时组合使用C/C++、C#和Matlab® Simulink®等编程语言。PLCnext Engineer将提供免费基础版本,加快应用程序开发进程。用户也可选择常用的编程环境, 实现灵活操作。

得益于简便的云端集成、开源软件的使用以及PLCnext Community日趋丰富的技术知识,PLCnext Technology可打造全新协作模式。由此衍生出的解决方案App、软件模块、运行时系统和功能扩展模块均可从PLCnext Store下载,确保在创建应用程序时节省大量时间和成本。因此PLCnext Technology是应对现代自动化技术挑战的理想生态系统。

PLCnext Control

IEC 61131-3与高级语言的实时性和可组合性 PLCnext Control

PLCnext Control是PLCnext Technology的控制平台。通过此平台,即可不受专属系统限制轻松实现自动化。此类基于Linux的控制器具备实时能力,支持IEC 61131-3以及C/C++和MATLAB® Simulink®等高级语言。依托获专利的任务处理设计,可在单个任务中组合使用IEC代码、高级语言和基于模型的工具。

云服务与其他服务通过开放式接口集成。依托系统数据优化过程、提高质量并降低成本,同时不会干扰正在运行的系统。PLCnext Control通过TÜV认证,符合IEC 62443-4-2 ML 3全过程规范和IEC 62443-4-2标准。AXC F 2152和AXC F 3152控制器还获得了IEC 61850 Ed. 2.1及IEC 62351-3标准认证。

该产品组合内含可扩展控制解决方案,涵盖模块化IP20控制器、高性能控制器、基于PC机的边缘设备以及Virtual PLCnext Control。I/O、接口和功能均可灵活扩展。针对人工智能和边缘应用,提供经优化的硬件。开源的Linux内核支持集成OPC UA、TSN和5G等技术,确保满足未来应用要求。

电子文档
全新PLCnext Technology电子文档

浏览全新PLCnext Technology交互式电子文档,一站式获取各项所需信息。
该电子文档配有用于进一步交互的按钮。您可从精彩应用中获得灵感,通过3D图像详细查看硬件,在网上商城中了解相关产品,或者了解生态系统四大部分的更多信息。此外,文档还将提供关于有趣主题的大量链接和内嵌视频。

跳转至电子文档
PLCnext Technology电子文档
显示PLCnext Engineer软件部分内容的屏幕

适用于工业自动化的工程软件 PLCnext Engineer

PLCnext Engineer提供了面向工业自动化的开放式开发环境,兼顾传统PLC编程、前沿软件开发设计以及基于人工智能的辅助功能。在此基础上,即可更高效地开发、测试和优化自动化解决方案,涵盖从初期项目构想到调试的方方面面。PLCnext Engineer将开发PLCnext Control应用程序所需的各项关键功能整合到单个软件包中:

• 符合IEC 61131-3标准的编程
• 可视化
• 配置
• 诊断

借助PLCnext Technology的开放式架构,传统PLC编程、高级语言、现代软件开发以及基于人工智能的功能均可灵活互联。这使得自动化专家和IT专家能够同步开发同一款应用程序,各自使用自己偏好的工具和编程语言。由此摆脱了专有开发环境的局限性。该设计以此简化了开发流程,改善了跨学科协作,并缩短了新应用的上市时间。

依托人工智能实现更高效的工程设计

这款内置的生成式人工智能可帮助开发人员更快完成任务、更高效地利用知识,并加快开发进程。人工智能可提供基于上下文的信息,协助应用程序的创建和优化,简化了现有程序代码、配置和文档的处理操作。由此能够更快实施全新应用,高效扩展和优化现有的自动化解决方案。

尤其是在复杂的应用场景中,人工智能可帮助用户更快获取现有的项目和应用知识,缩短培训时间,并减轻工程团队的日常工作负担。用户始终掌握控制权:建议内容呈现清晰透明,更改仅会在确认后生效。这使工程团队能够腾出更多时间用于创新,缩短开发周期,并加快全新自动化解决方案的落地。

无限的编程潜力

显示着Matlab Simulink软件的屏幕
显示着CODESYS软件的屏幕
显示着Eclipse®软件的屏幕
显示着Podman软件的屏幕
显示着Matlab Simulink软件的屏幕

Matlab Simulink®是The MathWorks公司推出的一种软件环境,用于动态系统和控制算法的图形建模、仿真、开发及实施。搭配使用PLCnext Technology,Simulink助力工程师创建复杂的自动化逻辑,而无需进行传统的PLC编程。借助PLCnext Target for Simulink,可将模型直接转换为符合IEC 61131-3标准的功能块或PLCnext Engineer程序,并在PLCnext Control上执行。这一无缝集成弥合了基于模型的开发与工业自动化之间的鸿沟。该设计可优化开发过程,减少错误并缩短上市时间。

显示着CODESYS软件的屏幕

CODESYS是一类应用广泛、功能强大的开发环境,可灵活、直观地实施符合IEC 61131-3标准的控制项目。CODESYS具有开放式架构、丰富功能库并集成可视化工具,有效完善了PLCnext Technology生态系统。解决方案兼顾常用的CODESYS开发环境与PLCnext Technology的优势和开放性。利用C++的灵活性和性能,增强CODESYS应用程序的实时性能。通过将PLCnext Control的全局数据空间 (GDS) 无缝集成到CODESYS,即可将任意应用程序连接到CODESYS实时环境。

显示着Eclipse®软件的屏幕

PLCnext Technology Toolchain为致力于重塑工业自动化的用户提供理想解决方案。开发人员借此可自由使用C++和C#等现代高级语言,用于实时和非实时应用程序。借助PLCnext CLI、Eclipse®插件和Visual Studio®扩展等功能强大的工具,该工具链可无缝集成到既有开发环境,确保顺畅的工作流程。无论是使用Windows还是Linux,PLCnext Technology Toolchain均为定制型自动化解决方案提供了充分的灵活性和开放性。这可将传统PLC编程转化为面向未来的工程设计体验:开放、联网和无限可能性。

显示着Podman软件的屏幕

菲尼克斯电气将基于Podman容器的解决方案应用于工业自动化领域。作为兼容docker的轻量级容器引擎,Podman可直接在控制器上部署和管理应用程序,无需任何额外的开销或根守护进程。自2023.0固件版本发布以来,Podman已成为PLCnext Technology操作系统不可或缺的一部分。开发人员只需发布几条命令,即可启动、管理和自动化运行容器化应用程序。此类应用程序包括Node-RED、OPC UA通信以及自定义微服务。这一集成特性使PLCnext Control成为模块化自动化解决方案的平台。PLCnext Control兼容开源工具,并支持无根容器。采用Podman,即可获得灵活性、可扩展性以及面向未来的架构。

SPS展会期间的菲尼克斯电气

菲尼克斯电气与您相约2026年SPS展览会

在11月24日至26日期间,欢迎到访9号展厅310展位,了解开放式生态系统、工业人工智能和整体安全方案如何保障工业自动化的未来可行性。

展示商业模型的PLCnext Store示意图

节省应用程序开发时间和成本 PLCnext Store

在自动化项目中,复杂软件功能正变得越来越重要,而这需要具备专业知识。作为数字化软件交易平台,PLCnext Store可提供相关解决方案。

PLCnext Store提供的软件App能轻松扩展PLCnext Control功能。解决方案涵盖软件库以及完整App,无需任何编程知识也可使用。第三方供应商也可提供自有App。商店可提供适于各种使用场景的解决方案。

解决方案阵容不断扩充,从而拓宽了应用范围。PLCnext Store还提供针对专业需求的解决方案。

办公室中正在交谈的两人

受益于集体智慧 PLCnext Community

数字化和全球化的发展要求采取新型协作形式。开发周期的缩短和日趋激烈的竞争,给企业带来了新的挑战。借助PLCnext Technology,多名来自不同领域的开发人员可协同开发同一项目。这将显著提高应用程序开发速度,特别是对于复杂应用程序而言。

系统可使用来自GitHub等平台的开源软件。社区确保代码更不易出错,漏洞修复更快速。用户由此得以增强创新能力,节约资源。欢迎浏览PLCnext Community网站和社交媒体账号,时刻了解动态。您将收到有关固件更新和产品新闻的信息。与他人交流想法,善用论坛资源。分享个人经验。

成为PLCnext Community会员!#iamplcnext #plcnext

菲尼克斯电气与Yaskawa、Festo公司之间的合作

PLCnext Technology创新平台兼具开放式技术与强大的合作伙伴

在网络化自动化领域,合作伙伴关系是创新与进步的关键。PLCnext Technology为跨越组织边界的协作奠定了基础。开放、信任和共同价值观有助于促进专业知识的交流,缩短开发周期,并推动新技术的整合。

开发人员、分销商、大学和应用商店合作伙伴凭借相应解决方案,为生态系统的创新能力做出了重要贡献。PLCnext Technology的开放式架构支持集成各种技术,并可针对行业特定需求打造定制化解决方案。

PLCnext Technology生态系统的核心是PLCnext Technology Core,这是一款可授权的操作系统,旨在为嵌入式系统提供灵活、安全的控制解决方案。Festo和Yaskawa等公司通过自有解决方案丰富了生态系统内容。合作伙伴与社区各方携手并进,共同推动工业自动化发展。

我们需善用现有潜力,实现加速发展,增强创新能力。
而PLCnext Store就旨在充分利用整个行业的集体智慧。

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 工业管理和自动化业务领域总裁兼首席运营官
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

PLCnext Technology的优势

联合办公图标
PCB数据交换
男子站在闪烁着星光的夜空下
闪烁着星光的夜空
正在笔记本电脑上工作的程序员
联合办公图标

借助PLCnext Technology,多名不同的开发人员可使用不同的编程语言并行独立开发同一个控制器程序。因此,结合PLC的传统优势与PLCnext Technology的开放性和灵活性,用户可快速开发复杂的应用程序。

PCB数据交换

根据任务需要组合不同语言的程序。PLCnext Technology在处理任务时可自动识别高级语言程序,运行不同来源的程序,如传统的IEC 61131 PLC代码运行一样。该技术已获专利申请。通过该平台可持续交换数据并同步执行程序代码。

男子站在闪烁着星光的夜空下

通过PLCnext Technology平台,独立开发的部分或全套应用程序可按需组合。使用开源软件和App可提高开发过程的效率。未来扩展也不存在任何限制。

闪烁着星光的夜空

PLCnext Technology可在高度网络化的自动化系统中集成当前和未来的接口和开放式通信协议。只需直连基于云的服务和数据库即可实现基于物联网的新业务模式。

正在笔记本电脑上工作的程序员

PLCnext Technology具有高度的开放性,支持各种编程语言,包括IEC 61131和高级编程语言。用户可在熟悉的开发环境,如PLCnext Engineer、Matlab Simulink、Eclipse或Visual Studio中轻松开发个性化解决方案。

确保IT安全并及时更新是重中之重。

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, 过程监测
Philipp Eiben

Philipp Eiben