机械安全 机械安全是现代机械制造的核心要素。机械安全可保护人员,保障生产流程的安全性,确保符合法律要求。菲尼克斯电气提供功能安全整体解决方案,符合行业标准、灵活扩展且面向未来。

安全栏急停
交互式图像映射:机械制造领域的功能安全
理想的安全功能设计
符合标准的经济型安全功能设计,确保设备安全运行。
理想的安全功能设计
菲尼克斯电气提供全面的机械安全服务和支持
从规划到运行,在设备的整个安全生命周期内,菲尼克斯电气专家将全程为您提供专业支持。
菲尼克斯电气提供全面的机械安全服务和支持
连贯的文档记录
符合标准且连贯一致的文档记录是可验证法律保护的先决条件。
连贯的文档记录
快速调试和认证
理想的安全功能设计有助于快速完成调试,并及早获取设备认证。
快速调试和认证
依照标准安全完成设备规划
深入的安全评估是实现理想安全功能设计的前提。该过程可大幅缩短安装和调试的用时及工作量。
依照标准安全完成设备规划

产品概览

针对机械制造业的功能安全应用,菲尼克斯 电气可提供一系列获SIL认证的产品。

了解有关成功案例和应用示例的更多信息

凭借数十年的经验、创新的产品和全球化的网络,菲尼克斯电气是您在机械制造领域确保机械安全的可靠合作伙伴。从风险分析、选择合适组件到调试和验证安全功能,菲尼克斯电气均可提供支持。

机械安全为何至关重要

在自动化程度越来越高的当下工业环境中,为设备和系统提供可靠的保护至关重要。菲尼克斯电气的机械安全解决方案助力满足法律要求,如机械指令EN ISO 13849-1和EN 62061,同时还能提高生产率。

  • 保护人员和设备
  • 遵守法律标准
  • 有效减少停机时间
  • 提高系统可用性

符合标准的安全性:全球通用

菲尼克斯电气助力落实国际安全标准。产品和解决方案全球通用,并符合设备出口的各项相关要求。

支持的标准:

各国对机械安全的要求大相径庭。这对于面向全球的设备制造商来说是一个决定性因素。

世界地图
世界地图
世界地图
世界地图

在欧洲,__机械指令__规定了相关标准。指令规范了协调标准中规定的基本安全要求。尽管标准使用为自愿性质,但确实具有法律优势。制造商提供__CE标志__和__一致性声明__即可,无需官方批准。只有高风险产品才必须有认证机构介入。__欧盟机械法规2023/1230__的新规定必须在2027年1月27日前实施。

世界地图

美国施行__OSHA标准__,主要针对运营商,但也间接对制造商提出了要求。__ANSI和UL标准__并不具有法律约束力,但在合同中有所要求。产品未受市场监督,但调试时需要NRTL(美国国家认可实验室)的测试标志。

世界地图

中国采用了许多国际标准,但有些标准得不到及时更新。__CCC认证__仅对某些组件是强制性的。机械安全主要受海关管制和地区标准的影响。
日本已将ISO 13849-1和IEC 62061等国际标准转化为国家JIS标准。对于欧洲的机械制造商来说,这意味着在出口时没有额外的技术障碍。

常见问题解答

有关机械安全的常见问题

1.机械制造中的机械安全意味着什么?
机械安全包括各项技术和组织措施,用于避免或尽量减少机械所造成的危害。通过遵守机械指令等法律要求,旨在保护人员、设备和生产流程免受损害。

2.机械的功能安全和一般安全有什么区别?
机械安全是各类保护措施的总称。功能安全特指与安全相关的控制功能,例如在急停时安全关断电机。

3.如何将机械安全融入设计?
在设计阶段就及早实施风险评估。这种分析用于定义合适的安全功能,然后使用经认证组件来实现这些功能。SISTEMA或Pascal等工具可助力实施验证。

4.如何证明安全措施是有效的?
根据EN ISO 13849-2或EN 62061标准进行的验证可证明措施有效性。这包括检查已实施的安全功能是否符合要求。验证包括文档记录、测试报告和任何适用的TÜV认证。