广连高速隧道采用了菲尼克斯电气的先进控制系统方案,此方案分别在项目的白石隧道、狮子岭隧道、杨梅隧道、前岗隧道和麦子顶隧道中稳定运行。
其中主控部分使用了菲尼克斯电气下一代的全新开放式控制器PLCnext系列,区控部分使用菲尼克斯电气的高性能的MAX100系列控制器。整体项目合计使用20台基于PLCnext的主控控制器,38台MAX100区域控制器。
新闻 及时了解我们产品、技术、公司、战略业务发展以及可持续发展方面的最新资讯。您可以在下载区轻松下载新闻资讯和图片资料。
- Filters:
-
新闻类型
-
主题
-
产品分类
- 已应用的过滤选项 (1):
PLCnext+智慧交通-菲尼克斯电气助力打通粤北交通新动脉
紧凑型电源分配解决方案:FIX系列电源分配模块
24V电源和电位分配是控制柜内常见的应用需求,可靠的电源分配方案同样是构建稳定供电系统必不可少的部分。
创新高效的FIX电源分配模块解决方案,可节省大量接线时间,适用于各种类型的电源分配应用。
以客户价值为中心,打造场景化解决方案,助力工厂物流数字化转型
菲尼克斯电气结合多年的实践经验,提出了基于“机电软”场景化解决方案的数字化转型支持。我们专注于构建面向OTD(从接单到交付)过程的制造运营工业软件支撑平台MOMnext,并提供针对具体场景的机电软一体化方案。通过让生产运营更简单,我们旨在提升工厂的运作效率、设备节能性、物流透明度和品质可控性,从而实现数字化转型的成功。
一体式无线供电和通讯——NearFi无线供电和通讯模块
相比传统的机械连接,菲尼克斯电气NearFi无线供电和通讯模块同时为设备提供无线供电和实时以太网通信,非接触,无磨损,免维护,能够解决各种机械连接带来的磨损、变形、频繁维护等问题,轻松实现移动设备的无线供电和无线通讯。
菲尼克斯电气隧道智能照明解决方案
良好的能见度与合理的照明对隧道安全至关重要。
车流量和可能发生的紧急状况均会影响具体的适宜照明水平。为降低事故风险,在车辆驶入隧道时就需精细调节照明条件,以适应逐渐变化的环境。按需定制的照明方案有助于驾驶员在进出隧道时快速适应照明条件,防止事故发生,优化隧道环境亮度,并确保实现理想能效。
解决方案 | GreenPro:算好每一吨碳,助您实现双碳目标
气候变化是人类面临的全球性问题。随着二氧化碳持续排放,温室气体造成地球温度升高,对人类及其他生命带来生存威胁。在这一背景下,世界各国以全球契约的方式减排温室气体,中国2020年提出“双碳”目标,二氧化碳的排放力争于2030年前达到峰值,2060年前努力争取实现“碳中和”。
MAX100 PLC:为光热行业镜面追踪系统装上“最强大脑”
截至2021年底,光热累计装机容量580MW。在国家大力推进建设风光热互补基地项目的大趋势下,进入“十四五”以来,各地“十四五”能源/可再生能源规划等陆续发布,其中多省市、尤其是已在国家首批光热示范项目建设过程中有所突破的西北多地,纷纷继续加码布局光热发电。我国在建/拟开发光热发电项目总装机超4000MW。
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
汽车制造业具备行业集中度较高、产业链庞大、产品更新迭代快、对安全性要求高等特点,这使得汽车制造必须按高标准、严要求的方式进行管理。在汽车自动化生产日趋成熟的今天,车厂数字化转型升级也离不开标准化的基础。
第三代Valueline 系列IPC解决方案,迈向未来的正确选择
人工智能越来越多的应用于工业场景,除了环境苛刻的高负荷边缘计算要求外,所需的硬件还必须满足高鲁棒性和热插拔等条件。越来越多的IT/OT/DT网络,产生了巨量的数据;复杂的工艺需要超强的处理和优化能力。选择具有强大Intel®处理器和 Intel® Deep Learning Boost 的工业PC,为未来做好规划非常必要。
解决方案 | 10000+面镜子,万亿市场,零排放
光热发电也称聚光型太阳能热发电,发电方式为“光能→热能→机械能→电能”。特有的光热转换过程,让光热发电集发电与储能为一身,可以承担“基荷电源+调节电源+同步电源”多重角色,能够与光伏、风电起到较好的协同,因而“风光热储”、“光热储能”等一体化项目成为未来重要的发展趋势。
全球视野、中国引领,成就最进取的中国领袖企业——PHIIDF2022深圳专场圆满收官
2022年12月2日,PHIIDF2022深圳专场如期而至,不负鹏城之约!
本届PHIIDF以“引领数字工业 赋能全电气社会”为主题,包括高峰论坛、Highlights 创新产品技术论坛、行业应用及整体解决方案专题论坛,以及创新展示专区,线上线下联动举办,跨越时空全方位直击活动盛况。
全国首座!菲尼克斯电气助力光储充检智能超充站顺利投入使用
全国首座光储充检智能超充站于本月在宁德正式投入使用,这也是全国首个采用全直流微网技术,把光伏、储能、充电桩等集成为一体的标准化智能充电站。
菲尼克斯电气智慧隧道监控解决方案,助力中国新基建
从上个世纪90年起,中国的高速公路建设进行了大规模的建设和发展。2010年以来,我国平均每年新增的公里里程超过10万公里,并长年在通车里程上位居世界第一。
为储能系统保驾护航,我们“菲”常专业
在可再生能源“十四五”规划、“双碳”目标的双重加持下,与之相配套的新型储能行业,迅速进入发展的快车道
助推“数据中心+新能源”打通零碳路
在智慧时代,计算力就是生产力,数据中心作为算力的承载体,是支撑数字经济发展的核心基础设施。然而,数据中心在迎来爆发式增长的同时,其高能耗的问题也日益凸显。
新一代制造运营管理平台MOMnext全景揭秘
在数字工业时代,企业需实现在柔性、快速响应和交付水平等核心竞争力方面的全面突破。