您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

第三代Valueline 系列IPC解决方案,迈向未来的正确选择

2023-01-12(年-月-日)
Valueline 系列IPC解决方案

人工智能越来越多的应用于工业场景,除了环境苛刻的高负荷边缘计算要求外,所需的硬件还必须满足高鲁棒性和热插拔等条件。越来越多的IT/OT/DT网络,产生了巨量的数据;复杂的工艺需要超强的处理和优化能力。选择具有强大Intel®处理器和 Intel® Deep Learning Boost 的工业PC,为未来做好规划非常必要。

菲尼克斯电气最新推出的第三代Valueline 系列,完美满足边缘计算AI和IIoT解决方案的新需求。
第三代Valueline IPC集成了用于工业用途的第11代 Intel® Core i7/i5/i3和赛扬处理器,该处理器基于第三代10 纳米工艺技术低功耗平台中提供性能和响应能力的平衡。这些处理器专为物联网市场而设计,可支持低延迟和时间敏感型应用程序,并能够在单个平台上运行多个工作负载,包括AI和深度学习应用程序。与上一代相比,当前处理器的特点是性能显著提高:单线程性能提高32%,多线程性能提高65%,图形性能提高70%。

对于数据存储,第三代Valueline IPC需要配合工业固态硬盘使用,可实现24*7全天候运行,支持-20 … 50 °C宽温。集成两个数据存储接口,支持RAID1(磁盘冗余阵列)技术。将故障停机时间降至最低,从而大大提高机器或设备的可用性。RAID1技术提供了高级别的数据安全,即使单硬盘出现故障,数据仍然可用。

目前很多工厂将IPC用于操作、可视化或者数据采集。这使得适应各类应用需求变得更加重要。在设计时,菲尼克斯电气优先考虑满足各类应用需求以及苛刻工业环境的部件,例如选择处理器时,确保15年内的可用性,以及长期的图像和驱动程序的兼容。

在外设方面,第三代Valueline IPC已经支持多种通信接口,例如USB3.1,以太网接口等。如果现有接口不足,可以通过扩展模块配置其他接口。集成数字I/O可用于传感器和执行器的直接集成,这在用于边缘设备时非常有用。如果不方便铺设网线,可以配置WiFi模块将设备连接到网络。

当涉及到与操作员的界面时,系统的设计,尤其是人机界面变得越来越重要。这是新一代Valueline IPC将功能设计与高性能技术相结合的原因。

第三代Valueline IPC 人机界面继续依靠PCAP技术优势,并持续迭代,即使在潮湿条件下或者戴手套时也可实现最佳操作。全高清显示器尺寸范围从15.6英寸到21.5英寸(分辨率1920 x 1080HD),为可视化和复杂流程显示提供了足够的可能。如果系统无法整体显示,通过手势控制可以在人机界面上快速显示相关细节。因此操作更清晰,减少误操作等。

除了为工业PC和工业边缘设备提供有效的计算能力外,第11代 Intel® CPU还为计算机视觉和深度学习提供了解决方案。这些技术可以用于大型系统的实时自动化、控制和预测性维护等,并与其他核心功能并行。菲尼克斯电气提供的Intel® CPU支持加速的计算机视觉和AI处理应用程序(AI和Intel® Deep Learning Boost)。AI和深度学习处理可以在集成的GPU或CPU上运行。这意味着IPC的潜力可以得到更好的利用。Intel® CPU支持时序协调运算 (TCC)以物联网为中心的全新硬件,可支持需要提供及时性能的应用程序,短周期和低延迟,适用于可编程逻辑控制器和机器人等应用。

凭借Box-PC和面板式PC,菲尼克斯电气提供了一整套模块化IPC系统,该系统可以满足未来工业环境中几乎所有的相关需求。在PLCnextControl、I/O组件和软件解决方案的补充下,用户可以实现完整的自动化系统解决方案。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications