解决方案 | GreenPro:算好每一吨碳,助您实现双碳目标

2023-04-27(年-月-日)
GreenPro  「一站式低碳管理平台」

气候变化是人类面临的全球性问题。随着二氧化碳持续排放,温室气体造成地球温度升高,对人类及其他生命带来生存威胁。在这一背景下,世界各国以全球契约的方式减排温室气体,中国2020年提出“双碳”目标,二氧化碳的排放力争于2030年前达到峰值,2060年前努力争取实现“碳中和”。

作为一家有着百年历史的德国企业,菲尼克斯电气有强烈的社会责任感,并坚持通过赋能全电气社会实现世界的可持续发展。

基于这样的使命,我们以Proficloud数智化的工业平台底座,打造了面向企业的一站式低碳管理平台产品GreenPro,帮助每一位用户算好每一吨碳,并且为用户的日常运营提供碳数据的实时监控,为节能降碳打下基础。

产品特性:

GreenPro是一款先进的绿色低碳管理系统,能够帮助企业制定和实施绿色低碳发展战略,有效控制和减少碳排放,同时还能够提升企业的形象和品牌价值。

GreenPro具备高效的能力,可以跟踪和评估企业的碳排放情况,并提供个性化的优化建议。这些建议旨在帮助降低企业的能源消耗和碳排放,并推进企业实现可持续发展和环境保护目标。如果企业是碳市场的控排/报送企业,GreenPro还能够通过信息化赋能企业的MRV(监测、报告、核查)工作,提高能源和碳排放数据的准确性和及时性。

对于进出口企业,GreenPro还可以帮助企业应对欧盟理事会的“碳边境调节机制(CBAM)”要求,收集并报告产品的碳足迹数据,确保企业负责任的环保行为,同时还可以降低潜在的贸易壁垒,提高企业的竞争力。

功能介绍:

碳核算标准库
各行业核算标准和规范各不相同,企业不知道怎么进行核算。同时人工核算准确性难以保证,核算难度大,如何应对?

1.全面支持

  • 内置国内24种行业核算标准库,实现对140个核算公式的支撑。
  • 同时兼容国际通用的主流行业核算标准ISO-14064以及GHG Protocol。

2.灵活配置

  • 灵活配置和管理核算标准库和排放因子数据库。
  • 满足企业的多种温室气体排放计算场景。

碳足迹管理
企业碳数据分散,数据处理依赖人工,工作不成体系。碳排放数据需要经过多个环节的处理,成本巨大,且易受人为因素的干扰。如何解决数据管理和处理难的问题?

1.一站式

  • 针对不同行业、不同企业碳排放管理需求,提供集采集、核算、分析、展示等一站式碳管理的服务。

2.精细化

  • 全面、实时、准确、可靠的碳排放数据计量,实现企业和组织的碳足迹精细化管理。

碳核算报告
报告编写依赖人工处理,效率低,结果准确性低。而且不同行业的核算报告要求存在差异,企业难以完全理解并满足要求。如何快速编写满足要求的碳核算报告?

1.信息化赋能

  • 一键生成碳核算报告。摆脱传统碳排放MRV(监测、报告、核查)工作。

2.专业化服务

  • 提供企业碳排放源的识别、碳排放数据统计、碳排放盘查报告等服务。

架构优势

多种部署方式
云原生的架构,既支持SaaS,让用户注册即用,无需投入运维成本;也支持本地私有化部署,满足企业个性化需求,让企业无后顾之忧。

数据开放
对外提供数据接口,也可通过接口调用多种外部系统数据。

智能化
支持监测表计的远程自动采集和智能纠错,有效地提高了数据采集的准确率和效率。

同时,我们独有的智能化数据分析功能和趋势预测算法,可以帮助用户更好地了解用能和排放数据的关键趋势和变化,为用户提供可靠的决策辅助。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications