您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

为储能系统保驾护航,我们“菲”常专业

2022-09-15(年-月-日)
为储能系统保驾护航

在可再生能源“十四五”规划、“双碳”目标的双重加持下,与之相配套的新型储能行业,迅速进入发展的快车道

2021年7月,国家发改委,国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出,到2025年,我国新型储能累计装机规模要达到30GW以上,什么概念呢?

截止2021年底,我国新型储能装机规模仅为5.76GW。也就是说四年内市场空间将增长5倍以上。

2022年上半年,我国新型储能新增装机量已经达到了12.7GW,有望年底就达成累计30GW的小目标。

菲尼克斯电气赋能全电气社会,从电网侧,到场站控制,再到现场侧,小菲可提供全面的控制柜解决方案,将关心体现到每一个角落。

菲尼克斯电气的能量监测,不间断电源,电涌保护,电位分配等产品,使以上问题迎刃而解。

QUINT 4电源

-- 动态功率裕度,满足数百个散热风扇同时启动( 2倍额定电流,持续5s)

-- 短路故障时,SFB技术保障其他散热风扇正常工作(6倍额定电流,持续3-5ms)

QUINT 4 UPS组合产品

-- 低能耗,输出效率高达93%(1AC/240W)

-- 高可靠,具有预防性诊断功能且可高海拔应用

-- 电池健康管理,支持多种通讯等功能

浪涌保护器

-- 品类全,从交流电源,直流电源,再到各类通讯信号等,提供全面的浪涌保护;

-- 适用1000VDC/1500VDC系统。

-- 紧凑式中间继电器,轻松实现信号隔离、倍增或是放大,同时大大节省空间;

-- PSR安全继电器,可安全启动以及安全停机,提高系统安全性;

-- 灵活开放的PLCnext控制系统,易于集成开源软件、App和云连接,助力储能系统的数字化转型。

-- 直插自锁式导轨端子,无需工具即可轻松完成连接,大大节省接线时间;

-- 可选正面和侧面接线产品,小空间也有大作为;

-- 储能专用电池连接器,具有“三防一转”专利设计,既安全又可靠。

菲尼克斯电气还可提供

从简单定制到全套新产品研发的各类服务。

您有需求,我有本土研发团队为您满足;

您有问题,我有百年技术沉淀为您解决!

目前,小菲已与储能行业的客户达成多个定制开发的项目,期待我们一起走进您的现场。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications