Abastecimento de água potável Soluções inteligentes para água potável tratada de forma sustentável e um abastecimento de água seguro.

Água potável na unidade de tratamento de água
Central hidroelétrica

Sistemas de automação para uma qualidade de água especialmente elevada

A gestão do abastecimento global de água potável tornar-se-á cada vez mais exigente no futuro devido a diferentes fatores. Devido às alterações climáticas, tempestades e períodos de seca afetam inúmeras regiões do mundo de forma mais intensa do que acontecia no passado. O acesso a água limpa a todos nem sempre está garantido. A crescente sujidade da água dificulta o fornecimento deste recurso escasso.

A Phoenix Contact vê os recursos hídricos naturais com responsabilidade e, nesse sentido, implementa projetos de abastecimento de água potável e moderniza sistemas já existentes, utilizando sistemas de automação completos. Garantimos um abastecimento de água seguro e sustentável, desde o tratamento de água à sua distribuição, passando por uma otimização dos processos baseada na cloud.

Mapa de imagem interativo: Resumo das aplicações para abastecimento de água potável
Captação de água
A Phoenix Contact oferece soluções para todos os aspetos da captação de água. Os sistemas e as soluções de software padronizados garantem uma comunicação remota segura para poços descentralizados.
Mais sobre a captação de água
Captação de água
Transporte e distribuição da água
Para tornar a água potável disponível em vários locais, frequentemente é necessária uma ampla rede de abastecimento. Minimize as perdas de água com soluções completas, desde a monitorização remota até à gestão de fugas.
Mais sobre o transporte e distribuição da água
Transporte e distribuição da água
Tratamento de água
Impurezas, bem como pressões provocadas por bactérias e vírus, são eliminadas de forma sustentável antes da distribuição. Cumpra os elevados requisitos em relação à qualidade da água com as soluções da Phoenix Contact.
Mais sobre o tratamento de água
Tratamento de água
Remoção de matérias em suspensão
Com as soluções da Phoenix Contact pode registar todos os valores de medição relevantes para o processo, provenientes de componentes do sistema relacionados com a remoção de matérias em suspensão. Uma tecnologia de comando aberta permite uma regulação simples e segura do processo.
Mais sobre remoção de matérias em suspensão
Remoção de matérias em suspensão

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei muito gosto em apoiá-lo a tornar as suas instalações e processos mais transparentes e eficientes em termos de recursos.

Referências


Torneiras

A EW Wasser GmbH fornece todos os dias cerca de 5,8 milhões de litros de água potável a aproximadamente 45 500 pessoas. Além disso, é efetuada a eliminação de águas residuais para 72 000 habitantes, com um total de 894 km de rede de esgotos em funcionamento. Os disjuntores eletrónicos de proteção proporcionam uma proteção segura e fiável contra correntes de sobrecarga e de curto-circuito. Na EW Wasser GmbH, não só trazem mais transparência à instalação, como também asseguram o abastecimento de forma fiável e eficaz.

A razão por que os nossos clientes da área de abastecimento de água potável escolheram a Phoenix Contact

O abastecimento de água a 3 milhões de pessoas do estado alemão de Baden-Württemberg e uma rede de 770 km de tubagens exigem que os sistemas individuais comuniquem entre si. Num grande projeto de modernização com a Zweckverband Landeswasserversorgung, o abastecimento de água foi equipado com controladores da Phoenix Contact.