Comutar, medir e monitorizar na rede separada DC Descubra as vantagens de uma distribuição de energia à base de corrente contínua. Neste caso, a comutação fiável, a medição precisa e a monitorização contínua dos fluxos de energia são particularmente importantes. Saiba mais sobre estas funções decisivas.

Comutar, medir e monitorizar na rede separada DC

O que deve ser observado ao comutar, medir e monitorizar em redes separadas DC?

A principal diferença entre a corrente contínua (DC) e a corrente alternada (AC) está na forma como a carga elétrica passa pela rede. Na corrente contínua, a carga passa constantemente num sentido, enquanto na corrente alternada muda periodicamente de sentido.

Ao comutar em redes separadas DC, a corrente não passa por zero, como acontece em redes de corrente alternada. Isso torna a comutação de corrente contínua potencialmente mais perigosa, pois podem ocorrer arcos elétricos que são mais difíceis de extinguir. A medição em redes separadas DC é mais fácil porque a tensão e a corrente são constantes. Os valores eficazes são medidos numa rede de corrente alternada porque a tensão e a corrente variam de forma senoidal.
Os sistemas de monitorização para redes separadas DC também têm de ser concebidos para tensão e corrente constantes. Alguns tipos de falhas que ocorrem em redes de corrente alternada podem não ser detetados como, p. ex., uma falha de fase.

Comutação na rede separada DC Requisitos para a comutação sem arco elétrico

No âmbito do projeto DC-INDUSTRIE2, a Phoenix Contact investigou o tema de redes separadas DC com membros da indústria e da investigação. Neste contexto, foram formulados os seguintes requisitos para a comutação numa rede separada DC.

Símbolo de isolamento galvânico
Símbolo de proteção contra sobrecorrente e curto-circuito
Símbolo de proteção contra sobretensão e subtensão
Símbolo de pré-carregamento da bateria
Símbolo de proteção contra falha à terra com raio
Símbolo de isolamento galvânico

A conceção de equipamentos com comutadores de semicondutor nem sempre assegura o isolamento fiável do circuito. Por conseguinte, o isolamento galvânico de todos os polos é realizado com componentes eletromecânicos, semelhantes a contactores ou relés.

Símbolo de proteção contra sobrecorrente e curto-circuito

A principal tarefa de um equipamento de proteção é desligar com segurança dentro de um tempo razoável em caso de sobrecorrente ou curto-circuito. Em cargas DC, o desligamento seguro em caso de sobrecorrente ou curto-circuito é tão importante como em cargas AC. Por esta razão, o desligamento fiável é decisivo para a estabilidade e segurança destes sistemas.

Símbolo de proteção contra sobretensão e subtensão

Em caso de tensões muito elevadas, a proteção contra sobretensão evita em particular o perigo de danos em consumidores.
A proteção contra subtensão garante que uma carga é ligada quando a tensão é suficientemente elevada.

Símbolo de pré-carregamento da bateria

Cargas capacitivas não carregadas na saída do dispositivo de comutação (p. ex., circuitos intermédios) geram no momento da comutação um estado de curto-circuito por um curto período de tempo. Para evitar estes picos de corrente, as capacidades são pré-carregadas até as tensões da saída do equipamento e da capacidade serem similares.

Símbolo de proteção contra falha à terra com raio

Uma falha de ligação à terra pode causar danos a pessoas e instalações. Estes riscos devem ser considerados. Enquanto a proteção contra curto-circuito é desligada em caso de falhas no equipamento, a proteção contra falha à terra protege em caso de falhas entre o equipamento e a terra.

Duas pessoas estão num pavilhão de produção com um laptop para discutir dados de energia

Medição na rede separada DC Precisão conforme a Lei de Calibração alemã

Uma grande essencial das redes separadas DC é a capacidade de realimentar energia. No entanto, esta aplicação requer medições exatas. Se forem usados para a faturação, os contadores de energia para corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) estão sujeitos à Lei de Calibração alemã. Para aumentar a precisão e reduzir as perdas de conversão, em redes separadas DC recomenda-se a medição direta em DC. Ao contrário de redes de corrente alternada, a medição DC é mais simples, uma vez que não é necessário considerar o deslocamento de fase.

Pavilhão de produção com robôs

Monitorização na rede elétrica DC A regulação é mais fácil do que na rede de corrente alternada

A medição é o pré-requisito para a monitorização em redes elétricas. A monitorização prevê o cumprimento de valores limite no sistema, p. ex., a tensão na rede DC não deve exceder um máximo de 650 V. Em caso de divergências do valor nominal, um sistema de monitorização tem de reagir e iniciar contramedidas. Isto pode significar regular ou, em caso de emergência, mesmo desligar a instalação. A monitorização na rede elétrica DC é mais fácil do que na rede de corrente alternada, uma vez que a tensão "apenas" tem de ser mantida constante. Um exemplo é a All Electric Society Factory da Phoenix Contact. Aqui, o AIC (Active-Infeed-Converter) é o núcleo para a monitorização e a regulação. Se a tensão na rede cair, o AIC fornece energia do acumulador de bateria ou da rede AC. Se a tensão na rede aumentar, a energia é armazenada ou realimentada na rede pública.

Instalação do disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC no quadro de comando

Disjuntor DC inovador CONTACTRON ELR HDC para a comutação de cargas DC elevadas

A integração de geradores, acumuladores e consumidores na rede separada DC apresenta desafios especiais, como a comutação sem arco elétrico. A comutação segura tem de ser garantida em todas as derivações DC. O CONTACTRON ELR HDC é o primeiro disjuntor DC multifuncional do mercado que cumpre os requisitos para uso em redes separadas DC.

Produtos e soluções para uma rede separada DC segura


Pessoas observam um produto recém-desenvolvido

Investigação e desenvolvimento Caracterizamo-nos pela força inovadora e garantia de futuro

O uso de redes separadas DC na indústria ainda está a dar os primeiros passos. Por esta razão, os obstáculos técnicos e a falta de normas ainda representam alguns desafios para os nossos clientes. Para contrariar esta situação e impulsionar a expansão de redes separadas DC, a Phoenix Contact está envolvida há anos em projetos de investigação e comités internacionais, como a ODCA, o Shift2DC e o HybSchaDC, sobre o tema da corrente contínua, e investe bastante no desenvolvimento dos seus próprios produtos.

Contacto

Vamos juntos moldar um futuro mais sustentável através da expansão das redes de corrente contínua

Teremos todo o gosto em apoiá-lo na realização da sua rede DC e aconselhá-lo sobre produtos e soluções.