Ligação na rede separada DC A expansão das redes de corrente contínua na indústria é uma chave para a transição energética. Aposte na sua rede separada DC em tecnologia de ligação segura e fiável.

Robôs numa máquina de grandes dimensões com esteira transportadora

Tecnologia de ligação inovadora em redes separadas DC

Numa rede separada DC, a corrente não oscila, ao contrário de uma rede de corrente alternada. Isto é, a carga elétrica na corrente contínua passa apenas num sentido e não há passagens por zero. Assim, sob certas condições podem ocorrer arcos elétricos em redes separadas DC, que são difíceis de extinguir. Em termos de tecnologia de ligação, isto resulta em requisitos especiais em algumas áreas de aplicação.

Instalação de produção com robôs e quadros de comando

Transmissão eficiente de energia e sinais Cablagem inovadora do quadro de comando e de campo

A tecnologia de ligação é fundamental para a produção, o armazenamento e a distribuição de energia em redes separadas DC e necessária para um sistema integrado. A nossa abrangente oferta de soluções para a cablagem do quadro de comando e de campo é adequada para o uso com corrente alternada e também corrente contínua. Réguas de bornes, blocos de distribuição, conectores, bem como cabos e fios com tecnologias inovadoras de ligação e bloqueio sem ferramenta oferecem um manuseamento extremamente fácil e poupam tempo e custos durante a instalação.

Conector ArcZero numa instalação de teste na produção automóvel

Evitar arcos elétricos com segurança Requisitos especiais em redes separadas DC

Em caso de processos de comutação e isolamento podem ocorrer arcos elétricos perigosos em redes separadas DC. Isso pode causar danos nos contactos e nos invólucros e, no pior dos casos, representar um risco para o operador. Por conseguinte, é essencial garantir a prevenção de arcos elétricos, especialmente em locais onde as máquinas e instalações são acessíveis ao público. Aqui ajuda o novo conector ArcZero, que extingue ativamente o arco elétrico através de um circuito eletrónico diretamente no conector. Isso não só garante uma maior segurança, mas também simplifica o manuseamento durante a instalação e a manutenção. Em caso de manutenção, a substituição do equipamento pode ser simplesmente efetuada sob carga.

Vista de um acumulador de bateria com uma pessoa

Cablagem flexível e potente Interfaces modulares com conectores industriais

Para a transmissão e o armazenamento de energia renovável, a necessidade de conectores aumenta com correntes nominais a partir de 40 A. Em sistemas de acumuladores de bateria, os conectores CEE clássicos estão a ser cada vez mais substituídos por conectores industriais HEAVYCON. Devido à menor resistência de contacto, a dissipação de potência é reduzida e poupa custos de eletricidade. Além disso, HEAVYCON modular cria uma interface altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão num invólucro. A Push-in Technology oferece uma ligação de condutor segura e sem ferramenta.

Sistema de instalação QPD com sistema de ligação rápida

Configuração de distribuição segura de energia Ligação fixa graças a conectores de instalação que podem ser desbloqueados com ferramenta

Com os nossos sistemas de instalação QPD e PRC, pode configurar a sua distribuição de energia de forma flexível e sem esforço. Dependendo da aplicação, opte por uma ligação de cabo simples, distribuição de energia prática ou ligação de equipamento compacta. Os invólucros robustos e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência segura. Além disso, as variantes de conector com bloqueio que pode ser desbloqueado com ferramenta oferecem-lhe segurança contra a desconexão acidental dos conectores.

Produtos e soluções para uma rede separada DC segura


Pessoas observam um produto recém-desenvolvido

Investigação e desenvolvimento Caracterizamo-nos pela força inovadora e garantia de futuro

O uso de redes separadas DC na indústria ainda está a dar os primeiros passos. Por esta razão, os obstáculos técnicos e a falta de normas ainda representam alguns desafios para os nossos clientes. Para contrariar esta situação e impulsionar a expansão de redes separadas DC, a Phoenix Contact está envolvida há anos em projetos de investigação e comités internacionais, como a ODCA, o Shift2DC e o HybSchaDC, sobre o tema da corrente contínua, e investe bastante no desenvolvimento dos seus próprios produtos.

Contacto

Vamos juntos moldar um futuro mais sustentável através da expansão das redes de corrente contínua

Teremos todo o gosto em apoiá-lo na realização da sua rede DC e aconselhá-lo sobre produtos e soluções.