Funcionamento suave das eclusas no Canal de Kiel O sistema de eclusas de Kiel-Holtenau foi equipado com um novo sistema de sinalização no âmbito de um processo de modernização. As luzes de sinalização resistem a condições climatéricas adversas e asseguram uma comunicação fiável com o centro de controlo.

Sistema de eclusas Kiel-Holtenau

Modernização do sistema de eclusas em Kiel-Holtenau

Perfil do cliente


Funcionários no Canal de Kiel

Canal de Kiel, Kiel-Holtenau

O Canal de Kiel liga a foz do Elba ao fiorde de Kiel e poupa aos navios um desvio de até 460 km. A via navegável de cerca de 100 km de comprimento atravessa Schleswig-Holstein e é uma das vias de navegação artificial mais movimentadas do mundo.

Desafio


Poste com lâmpadas de sinalização

Condições ambientais adversas e monitorização necessária

O sistema de eclusas de Kiel-Holtenau foi equipado com um novo sistema de sinalização no âmbito de um processo de modernização. As lâmpadas encontram-se instaladas nos postes e indicam aos barcos, através de sinais vermelhos, verdes e brancos, se estes podem entrar na eclusa.

Para as funções de monitorização são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial. As lâmpadas de sinalização estão expostas a condições climatéricas adversas e têm assim de cumprir exigências especiais. Estas incluem ventos fortes, água salgada e ainda exposição direta aos raios solares.

A utilização de tecnologia industrial de comunicação moderna permite que o centro de comando seja permanentemente informado sobre o estado das lâmpadas. Além disso, para a manutenção também é preferível uma instalação simples sem necessidade de definição de endereços ou identificação de utilizadores. Este facto é particularmente importante quando é necessário trocar as lâmpadas no âmbito da manutenção.

Solução


O pessoal de assistência técnica acede aos dados de operação de forma móvel

Instalação simples e estados transparentes do sistema

Na eclusa, dois postes novos foram equipados com a lâmpada de sinalização LED 300, que ajuda o pessoal da manutenção disponibilizando-lhe informações sobre o estado e informações de diagnóstico. Tal é possível graças à utilização da tecnologia industrial de comunicação.

As lâmpadas são ligadas com cabos pré-fabricados e conectores híbridos M17 da Phoenix Contact. A fonte de alimentação e o cabo de dados são ligados à lâmpada em simultâneo através do conector híbrido. Assim, é impossível trocar acidentalmente os cabos. Uma instalação simples é particularmente importante quando é necessário trocar as lâmpadas no âmbito da manutenção. Aqui manifestam-se as vantagens da etiqueta de características eletrónica, que pode ser lida através da ligação de comunicação. Deste modo, a unidade de controlo pode determinar se a lâmpada correta está ligada.

São transferidas, p. ex., as informações relativas à cor, ao tamanho e ao ângulo de feixe. Em caso de instalação incorreta ou de substituição, a unidade de controlo emite um alarme e impede que a lâmpada acenda. As horas de operação da lâmpada e dos LED individuais são registadas em separado e guardadas ciclicamente na lâmpada.

Luzes de sinalização do funcionamento do sistema com tecnologia LED

Funcionamento do sistema energeticamente eficiente com tecnologia LED

A tecnologia LED na lâmpada oferece eficiência energética e uma maior disponibilidade. Esta última é possível não apenas graças a uma vida útil mais longa, mas também graças ao circuito especial da lâmpada.

Em caso de avaria de um LED, esta é detetada por meio da monitorização de corrente e de tensão e comunicada ao sistema superior. De acordo com as indicações do controlador, os outros LED podem ser reajustados de forma a alcançarem a mesma potência de luz.

Para além da monitorização dos LED, as lâmpadas de sinalização têm dois sensores de difusão de luz integrados que registam se os LED emitem luz e a sua respetiva intensidade.

De forma a assegurar sempre a fiabilidade operacional das lâmpadas de sinalização, a temperatura também é registada. Se a temperatura da lâmpada aumentar para além do intervalo permitido, a potência da luz é reduzida ou até mesmo desligada. Esta função é apoiada por mensagens de aviso e alarmes. Se a temperatura voltar a baixar, após a confirmação da mensagem, a lâmpada volta a funcionar.

Vantagens

  • Lâmpadas de sinalização resistentes à água salgada com tecnologia LED de alta eficiência energética
  • Fácil manutenção por meio de assistência com informações de estado e de diagnóstico
  • Fácil instalação graças a cabos e conectores pré-montados

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei todo o prazer em apoiá-lo em projetos que visem aumentar a segurança do tráfego para eclusas, pontes móveis e portões.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

Conclusão


Mudança de lâmpadas de sinalização para vias navegáveis

Funcionamento sem problemas e processos eficientes

As eclusas, que compensam a diferença de altura entre o mar Báltico e o mar do Norte, desempenham um papel fundamental para o bom funcionamento do Canal de Kiel. As lâmpadas de sinalização LED da Phoenix Contact facilitam a manutenção das comportas, uma vez que permitem ler facilmente os respetivos dados de operação a qualquer momento.

O pessoal de manutenção é apoiado por meio de informações de estado e de diagnóstico e é, deste modo, constantemente informado sobre as lâmpadas de sinalização. Uma outra vantagem da lâmpada é a tecnologia LED, com a qual é possível poupar energia e aumentar a disponibilidade.