Transmitir sinais

Enquanto o controlador das máquinas se encontra bem protegido das influências meteorológicas dentro dos quadros de comando, inúmeros sensores e atuadores, assim como a respetiva ligação, estão expostos aos elementos no campo. O COMPLETE line oferece soluções para uma ligação flexível, modular e eficiente destes componentes no campo.

Exemplos de uma transmissão de sinal no campo

Image Map interativo: transmissão de sinal
Caixas de distribuição passivas
Na tecnologia de ligação descentralizada, os sistemas de distribuição passivos representam a ligação entre os periféricos e o PLC. A Phoenix Contact oferece caixas de distribuição adequadas para todas as tecnologias de ligação.
Saber mais
Caixas de distribuição passivas
I/Os descentralizadas
O Axioline E é o seu sistema de I/O em construção modular para a automação descentralizada sem armário de comando. Os equipamentos estão adaptados às necessidades atuais e futuras e foram concebidos para a utilização direta numa máquina sob condições ambientais muito adversas.
Saber mais
I/Os descentralizadas
Master IO-Link
A utilização do Master IO-Link Axioline E e dos dispositivos IO-Link adequados permite ampliar o leque de funções da sua aplicação e reduzir os custos, assim como a complexidade da cablagem.
Saber mais
Master IO-Link
Dispositivo IO-Link
Aumente de forma fácil e económica o número de canais no campo com as caixas I/O IO-Link em invólucro de plástico.
Saber mais
Dispositivo IO-Link
Segurança I/O descentralizada
Processe sinais de entrada e saída seguros em aplicações com PROFIsafe com a caixa I/O IO-Link segura.
Saber mais
Segurança I/O descentralizada
Estabelecer ligações no campo
Desde o quadro de comando até ao campo, o COMPLETE line fornece produtos inovadores para a tecnologia de ligação que convencem pela sua robustez, flexibilidade e manuseamento simples.
Saber mais
Estabelecer ligações no campo
Alimentar e proteger no campo
Um requisito frequente no fabrico de máquinas é a alimentação fiável de consumidores instalados de forma descentralizada no campo. O COMPLETE line oferece soluções contínuas com proteção IP67 para dar resposta a esta tarefa.
Saber mais
Alimentar e proteger no campo
Comunicar com segurança no campo
A estrutura e o funcionamento de uma instalação exigem, em determinadas circunstâncias, uma comunicação fora do quadro de comando. O COMPLETE line tem ao seu dispor as mais diversas soluções para a comunicação no campo.
Saber mais
Comunicar com segurança no campo

Uma solução clássica para a ligação de equipamentos de campo são as caixas de junção ou as caixas de cablagem passivas de sensor/atuador com cabo principal para o controlador. Os equipamentos de campo são ligados em segurança através da cablagem de sensor/atuador. Neste caso, os cabos de sinais são colocados individualmente com os respetivos bornes ou IOs no quadro de comando. As caixas de cablagem passivas de sensor/atuador assumem a cablagem de campo sem que seja necessária programação. A implementação é muito simples e flexível do ponto de vista técnico. O número crescente de sensores e atuadores, o aumento dos comprimentos de cabos e a consequentemente necessária adaptação de sinal fazem com que a cablagem manual se torne cada vez mais complexa, cara e pouco atrativa.

Os elementos de controlo descentralizados dão suporte à ligação de sensores e atuadores com um nível de controlo no campo, tendo por base, p. ex., redes PROFINET. Também estão disponíveis soluções para outras redes correntes. Por estarem ligados através de cabos de Ethernet com proteção IP67, os I/Os descentralizados Axioline E podem ser implementados no campo de forma rápida, robusta e simples. Recolhem dados e encaminham-nos para o controlador, incluindo as informações sobre a fonte do sinal.

Com a tecnologia IO-Link, as opções alargam-se: a interface I/O padrão em todo o mundo enriquece a comunicação com dados do processo e do serviço. Isto permite, p. ex., antecipar o plano de limpeza graças à deteção do nível de sujidade do sensor. Além disso, permite aceder à parametrização remota – seja para adaptar atuadores aos processos alterados ou para transmitir parâmetros guardados a equipamentos IO-Link substituídos.

A cablagem de campo é realizada através de uma ligação simples de equipamentos de campo IO-Link descentralizados a um master IO-Link de nível superior. Os conversores analógicos Axioline E também permitem ligar sensores e atuadores analógicos à caixa IO-Link. Com o IO-Link, também é possível ligar caixas I/O ativas que transmitem outros sinais digitais – mesmo quando não são provenientes dos equipamentos de campo IO-Link.

As caixas I/O Safety especiais também garantem segurança funcional. As caixas I/O Axioline E Safe possuem entradas e saídas seguras. A tecnologia SafetyBridge permite ligar estas caixas a aplicações PROFIsafe.