Sustentabilidade e Green Shipping

Soluções para hoje, amanhã e depois de amanhã

O futuro da navegação reside na sustentabilidade.
A Phoenix Contact é o seu parceiro competente para implementar os seus requisitos marítimos para tecnologias de propulsão inovadoras, a utilização de combustíveis renováveis e outras soluções sustentáveis.

Beneficie das nossas soluções potentes e fiáveis para Green Shipping, mesmo para condições adversas. Testadas e aprovadas em conformidade com todas as aprovações de construção naval relevantes.

Entrar em contacto agora
Baía com um navio vista de cima

Empowering the All Electric Society – A nossa contribuição para uma indústria marítima sustentável

Para tornar o futuro da nossa Terra mais ecológico, a Phoenix Contact prepara o caminho para a imagem de futuro "Empowering the All Electric Society". Para a conversão da produção de energia a partir de fontes renováveis, o Global Industry Management Marine presta também um valor acrescentado significativo. Com soluções de Green Shipping, tal como uma gestão de bateria ecológica, podem ser implementadas as propulsões elétricas do navio e automatizados os acionamentos elétricos de nacele. Com os componentes marítimos certificados em design Ex, é possível concretizar propulsões com combustíveis ecológicos altamente explosivos, tais como, p. ex., hidrogénio verde e metanol sintético. Para a realização de soluções de automação relevantes, o respetivo portfólio de automação para a Zona 1 ou Zona 2 tem de possuir a certificação marítima.

Mapa mundial com linhas de rede – Imagem de futuro "All Electric Society

Circular de forma sustentável pelos mares

Vantagens

  • Reduzir as emissões em até 20 % e poupar custos graças às novas tecnologias e à moderna tecnologia de comando
  • Parceiro de confiança para Green Shipping com muitos anos de experiência na automação náutica convencional
  • Um passo à frente com dados seguros e inteligentes
  • Proteção contra o acesso não autorizado graças à segurança informática de acordo com a IEC 62443
Criança com papagaio junto ao mar

Aproveitar o potencial da energia eólica ilimitada

Novos ventos para a navegação 20 % menos emissões – Propulsão natural de navios com a força do vento

Para reduzir as emissões, são necessárias propulsões alternativas. Desde há séculos que a força do vento leva os navios pelos oceanos. O vento está também a mudar o futuro das empresas de transporte marítimo.

Com um papagaio como suplemento da propulsão regular do navio, o consumo de combustível pode ser reduzido em até 20 %. Os pré-requisitos são novas tecnologias e tecnologia de automação fiável. Com o nosso ecossistema PLCnext, os dados meteorológicos, a velocidade do navio e as rotas são automaticamente registados e avaliados. A montagem segura do papagaio é feita através da tecnologia de botões de pressão a partir da ponte.

A proteção do ser humano e da máquina é também garantida a todo o momento graças ao novo, económico e compacto sistema de controlo de segurança PLCnext.

Kite Management Solution Mas como é que funciona?

Mapa de imagem interativo: Kite Management Solution
Kite Management Solution com a PLCnext Technology
Maximizar a força de tração e poupar combustível com à tecnologia de gémeos digitais
Bridge Box
O papagaio é convenientemente montado a partir da ponte de navio através da tecnologia de botões de pressão
Gestão de cenários
Posicionamento ideal do papagaio através de cenários calculados de forma digital
Reduzir as emissões
Máxima poupança graças a um desempenho otimizado
Ferry para transporte de passageiros em Copenhaga, no rio, com a cidade em segundo plano

Energia sempre sob controlo com gestão inteligente das baterias

Gestão de bateria inteligente para ferries elétricos E-mobility na água

Desde rebocadores portuários a ferries, o desejo de operar navios de forma autossuficiente e sem emissões está a tornar-se cada vez mais prevalecente. E-mobility é aqui a palavra-chave. Mas qual a melhor forma de utilizar soluções totalmente elétricas para reduzir os custos e as emissões?

A localização na água coloca exigências especiais ao sistema de acumulação de energia, de forma assegurar uma alimentação elétrica e da propulsão redundante a bordo. As flutuações na rede de alimentação, os sinais de interferência e as vibrações constantes da propulsão do navio e dos geradores devem ser tidas em conta e automaticamente compensadas durante a operação. A gestão de baterias desempenha um papel decisivo. A complexidade da solução varia em função das suas necessidades e do tipo de navio.

A Phoenix Contact oferece os componentes certos para a monitorização, a segurança e a comunicação, de forma a assegurar uma alimentação elétrica e da propulsão redundante a bordo.

Navio porta-contentores pioneiro com a inscrição Hydrogen Fuel Cells

Rumo ao futuro marítimo com células de combustível de hidrogénio

Automação de células de combustível Um sinal para uma navegação sem emissões

As células de combustível oferecem a possibilidade de gerar energia elétrica diretamente a bordo – com baixas emissões, ruído e vibrações. A automação das células de combustível é assim um sinal para uma navegação sustentável. Este é um fator importante, já que cada vez mais regiões costeiras e zonas portuárias estão sujeitas a regulamentos ambientais rigorosos.

Não importa se pretende equipar uma aplicação marítima com células de combustível ou se está a planear um novo navio. Estamos prontos para o ajudar a implementar sistemas sustentáveis e escaláveis de células de combustível de hidrogénio marítimo. Tratamos da digitalização, automação e monitorização da sua aplicação.
Uma variedade de protocolos pode ser utilizada para elaborar uma fácil ligação ao sistema de controlo do navio. Graças à PLCnext Technology, tem à sua disposição um ambiente de programação simples e aberto. As medidas de cibersegurança em conformidade com a IEC 62443 asseguram a proteção dos seus dados.

A Phoenix Contact é membro da European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Para além da produção, transporte e distribuição de hidrogénio, a aliança também se concentra em aplicações para a indústria e mobilidade. A Phoenix Contact é assim um parceiro fiável para o desenvolvimento e a implementação de sistemas marítimos sustentáveis e escaláveis de células de combustível de hidrogénio.

Cooperações
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

A plataforma europeia ECH2A para projetos de hidrogénio foi criada em julho de 2020 pela União Europeia. O seu objetivo é a construção e promoção de uma economia de hidrogénio na Europa.

A aliança ECH2A une stakeholders da economia, política e sociedade civil para acelerar a construção de uma economia de hidrogénio na Europa e organizar a implementação da produção, do transporte e da distribuição. Entre os seus mais de 800 membros encontram-se empresas industriais, produtores de energia, investidores, ONGs, associações e institutos de investigação europeus, assim como comunidades locais, cidades e ministérios.

Saiba mais sobre a European Clean Hydrogen Alliance
Molécula de hidrogénio com a bandeira da UE
Cruzeiro com Hydrogen Fuel Cells (células de combustível de hidrogénio)

Hydrogen Fuel Cells na navegação

Power-to-X para Green Shipping Com Power-to-X para a All Electric Society

Nós damos o apoio necessário para automatizar, eletrificar e digitalizar os processos relacionados com Power-to-X.

As nossas soluções já são utilizadas na indústria marítima. Saiba mais sobre como muitos dos nossos casos de aplicação também cumprem os requisitos da indústria do hidrogénio.

Produtos

Muitos anos de experiência e um know-how específico no ramo resultam em excelentes soluções para a sua indústria.

Tecnologias

Saiba mais sobre as nossas tecnologias abertas e seguras para um futuro sustentável.

Campo solar com turbinas eólicas e ícones de tecnologia de comunicação em rede
Ícones de cibersegurança com mão
Segurança funcional numa linha de produção
Logótipo Proteção contra explosões
Campo solar com turbinas eólicas e ícones de tecnologia de comunicação em rede

As novas tecnologias 5G, APL, TSN e OPC UA formam, juntas, a comunicação do futuro. Isto porque, apenas assim, os pontos de dados podem ser interligados de forma segura, simples e rápida.

Empenhamo-nos em todos os órgãos de padronização importantes. Moldamos para si assim um novo padrão de comunicação para a automação, compatível com todos os fabricantes.

Mais sobre as tecnologias de comunicação e transmissão
Ícones de cibersegurança com mão

A instalação de firewalls num ou noutro local da infraestrutura crítica não é suficiente para satisfazer os elevados requisitos de segurança de TI. É importante definir os objetivos de segurança para minimizar todos os riscos em termos de cibersegurança. Estes objetivos baseiam-se na norma corrente IEC 62443 "Segurança de TI para soluções de automação industriais".

Enquanto prestador de serviços de proteção ICS, garantimos-lhe um apoio sustentável. A abordagem integrada também inclui o desenvolvimento de produtos orientados para a segurança.

Mais sobre segurança industrial
Segurança funcional numa linha de produção

O controlo de riscos é essencial e não só quando falamos da proteção do ambiente e das pessoas. Também é importante para a conservação das instalações e, desse modo, para a proteção dos investimentos. Para além do nível de integridade de segurança (SIL), o nível de desempenho (PL) também desempenha um papel importante na utilização de sistemas de segurança automatizados. Soluções descentralizadas e de configuração flexível, como a tecnologia SafetyBridge, já são usadas em aplicações SIL3 em diversas aplicações. Podem ser facilmente integradas no controlador.

Beneficie dos nossos controladores de segurança para aplicações complexas que permitem a integração em redes Profisafe e Profinet. O desligamento seguro ou uma deteção segura de gás, bem como outras funções da segurança funcional, podem ser implementadas independentemente do fabricante. Além disso, os nossos componentes garantem proteção contra sobretensão. As câmaras monitorizam a infraestrutura descentralizada e a segurança. Além disso, damos apoio com vastos programas de formação.

Mais sobre segurança funcional
Logótipo Proteção contra explosões

Um fator de segurança importante resulta dos gases combustíveis que são gerados, transportados e armazenados no âmbito das aplicações de Power-to-X. Caso haja uma fuga não detetada, pode gerar-se uma atmosfera potencialmente explosiva ou tóxica. São necessários sensores e detetores de gás adequados para avisar o pessoal sobre este tipo de casos. O tráfego interno também não pode atravessar estas áreas. Para regular o tráfego, ligamos os seus semáforos aos detetores de gás com uma tecnologia de transmissão adequada.

Também dispomos de uma vasta oferta de soluções e produtos para cumprir os requisitos de áreas com atmosfera potencialmente explosiva com diferentes zonas. Os nossos produtos incluem desde bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos até à proteção contra sobretensão e sistemas I/O, passando por bornes Ex, condicionadores de sinal Ex e transdutores.

Mais sobre proteção contra explosões
Estamos sempre disponíveis para ajudar
Juntos por um futuro melhor

Teremos todo o prazer em aconselhá-lo sobre o seu projeto. Não importa se pretende tornar a sua instalação existente mais sustentável ou elaborar um projeto (piloto) connosco. Beneficie da nossa experiência de muitos anos e da abrangente oferta de serviços.

Contacte-nos
Reunião numa instalação offshore ao PC, dois homens falam em frente do equipamento sobre projetos com o PLCnext Store