Internet das Coisas Industrial A IIoT fornece informações em tempo real para um melhor controlo operacional e uma produção mais eficiente. Otimiza os processos de manutenção, reduz os tempos de paragem e usa os recursos de forma mais eficiente. A IIoT é escalonável e adapta-se aos seus requisitos.

Pessoa a trabalhar com a Internet das Coisas Industrial (IIoT)
Caso de aplicação da Internet das Coisas Industrial: gémeo digital num tablet

A Internet das Coisas Industrial (IIoT) é uma subcategoria da Internet das Coisas (IoT). Esta representa a especificação industrial da Internet das Coisas e centra-se em aplicações no ambiente industrial e de produção.

O que é a Internet das Coisas Industrial?

A Internet das Coisas Industrial (IIoT) é uma subcategoria da Internet das Coisas (IoT). Esta representa a especificação industrial da Internet das Coisas e centra-se em aplicações no ambiente industrial e de produção. Ao contrário da IoT, em que os consumidores e os utilizadores estão no centro das atenções, a IIoT centra-se em processos e fluxos industriais.

O objetivo da IIoT é melhorar a eficiência operacional, reduzir os custos de produção, acelerar os processos e implementar novos modelos de negócio. A interligação de máquinas, instalações de produção e processos de produção permite elaborar análises de dados para otimizar a produtividade, a eficiência e a manutenção na produção.

As tecnologias de IIoT constituem a espinha dorsal de uma fábrica digital sustentável e preparada para o futuro.

Características da IIoT - da TO até à TI

Características da IIoT - da TO até à TI

Internet das Coisas Industrial: ao contrário da IoT, em que os consumidores e os utilizadores estão no centro das atenções, a IIoT centra-se em processos e fluxos industriais

PLCnext Control
O gateway de cloud da Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: o PLCnext Control é o hardware para o ecossistema PLCnext Technology. Permite implementar projetos de automação sem as limitações dos sistemas proprietários.

Tecnologia de comando
Gateway de cloud
Interligação inteligente através de ligações de cloud

Internet das Coisas Industrial: o uso das vantagens de serviços individuais de cloud permite otimizar processos

Any Cloud: interligação inteligente através de ligações de cloud

Tire o máximo proveito dos seus dados. Para otimizar os seus processos, use as vantagens de serviços individuais de cloud. Assim, pode aumentar a qualidade dos seus produtos ou da sua instalação, evitar custos e não tem de intervir em aplicações em funcionamento. Neste processo, os seus dados são protegidos de forma ideal.

Enquanto todos os PLCnext Control possuem por padrão uma ligação direta à Proficloud.io, para cada outra cloud, pode transferir através da PLCnext Store conectores cloud prontos, poupando esforços incómodos de programação, ou pode usar uma comunicação padrão como OPC UA ou MQTT, para ligar-se à sua solução de cloud pretendida.

Aplicações A Internet das Coisas Industrial (IIoT) oferece diversas opções de aplicação. Aqui encontra apenas uma pequena seleção de casos práticos de aplicação:

Otimização da produção baseada em IA
Automação industrial
Centro de logística
Gestão inteligente do meio ambiente
Pessoa à frente de um ecrã com adaptador MORYX Omniverse
Serviços, no local, Edge: abordagens baseadas na IIoT
Otimização da produção baseada em IA

O MLnext possibilita processos de produção eficientes e com poupança de recursos graças a uma avaliação inteligente dos dados. Os dados das máquinas de produção formam a base das soluções de digitalização e fornecem informações sobre o consumo de recursos. As avaliações de aprendizagem automática oferecem vantagens em relação às análises manuais e à escalabilidade dos processos de produção. O MLnext da Phoenix Contact permite criar redes neurais para a interligação de dados e otimiza o planeamento de pessoal e a utilização das máquinas.

Otimização da produção baseada em IA com MLnext
Automação industrial

70 variáveis criam 416 000 pontos de dados por hora – esta demonstração mostra uma solução de IIoT escalonável com PLCnext Technology numa fábrica de engarrafamento. O projeto consiste num programa PLC que simula dados de processo e alimentação que podem ser publicados usando a estrutura de IIoT. Uma aplicação Node-RED lê todos os pontos de dados da estrutura de IIoT e guarda-os numa base de dados InfluxDB. A partir daqui, todos os valores são visualizados em painéis de controlo Grafana.

Centro de logística

Gestão energética inovadora graças a serviços de cloud – uma empresa líder em imóveis de logística otimiza as cadeias de abastecimento dos clientes e melhora as capacidades de entrega. No âmbito das iniciativas de monitorização de energia e sustentabilidade da UE, os dados de energia para veículos, iluminação e robôs de armazém foram adquiridos e transmitidos para os clientes. Em conjunto com a Phoenix Contact foi desenvolvido um sistema de monitorização de energia e aquisição de dados. Um painel de controlo mostra o consumo de energia dos pacotes e pode ser expandido.

Gestão inteligente do meio ambiente

Mantenha os dados ambientais tendo em vista a solução IoT ambiental.

Mais sobre a gestão inteligente do meio ambiente
Pessoa à frente de um ecrã com adaptador MORYX Omniverse

O MORYX Industry e a NVIDIA tornam possível a criação de gémeos digitais em tempo real. Porque o MORYX serve de ponte digital entre o metaverso industrial e a fábrica real e as suas áreas de produção. Isto é possível graças ao nosso adaptador MORYX Omniverse.

Vantagens: consistência digital, menos esforço manual, custos mais baixos, maior qualidade dos dados, menos desperdício e melhor colaboração digital para maior flexibilidade.

Serviços, no local, Edge: abordagens baseadas na IIoT

A IIoT oferece diversas opções de aplicação. As empresas podem escolher entre as opções de implementação. A IIoT baseada em serviços não necessita de uma infraestrutura de TI local e oferece uma capacidade de computação flexível. A segurança é garantida por serviços centralizados. A IIoT no local permite a execução no local com tempos de resposta muito rápidos e potência de computação definida. O Edge Computing combina ambos, sendo ideal para processos que requerem um trabalho intenso. A Phoenix Contact oferece soluções IIoT personalizadas.

FAQ Aqui respondemos às suas perguntas frequentes e damos respostas sobre a Internet das Coisas Industrial:

Pessoa a operar tecnologia de IIoT
Pessoa a operar tecnologia de IIoT
Pessoa a operar tecnologia de IIoT
Pessoa a operar tecnologia de IIoT
Pessoa a operar tecnologia de IIoT

  • Sensores: adquirem dados no local.
  • Edge Computing: processamento próximo da fonte.
  • LPWAN: baixo consumo de energia, longo alcance.
  • 5G: elevada largura de banda, baixa latência.
  • Diferenças em termos de alcance, latência e eficiência energética.

Pessoa a operar tecnologia de IIoT

  • Aumento da eficiência: dados em tempo real e automação melhoram a produtividade.
  • Manutenção preditiva: evitar tempos de paragem através de deteção antecipada de problemas.
  • Melhor base para a tomada de decisões: a análise abrangente de dados permite decisões fundamentadas.

Pessoa a operar tecnologia de IIoT

Os exemplos incluem MQTT, OPC UA e CoAP. Estas normas asseguram a interoperabilidade e a segurança.

A Phoenix Contact tem todo o gosto aconselhá-lo de forma abrangente numa conversa pessoal.

Pessoa a operar tecnologia de IIoT

Proteção contra ataques: implemente medidas de segurança para impedir o acesso não autorizado.

Encriptação: proteja a comunicação entre equipamentos e redes.

Autenticação: garanta que apenas os utilizadores autorizados podem aceder aos equipamentos de IIoT.

Configuração segura de equipamentos: evite palavras-passe padrão e configure os equipamentos de forma segura.

Solicitar já aconselhamento!