Fonte de alimentação para montagem em painel agora também com ligação push-in

27.08.2025
TRIO POWER para montagem em painel com tecnologia de ligação push-in

As fontes de alimentação TRIO POWER para a montagem em painel com uma saída de até 2,5 kW dispõem agora de uma ligação push-in. Os equipamentos com uma tensão de saída de 24 ou 48 V DC caracterizam-se por densidade de potência e eficiência elevadas num formato compacto.

Agora, as novas fontes de alimentação para montagem em painel dispõem de tecnologia de ligação push-in, que permite uma instalação fácil e rápida. Além disso, as várias opções de montagem oferecem possibilidades flexíveis de aplicação: podem ser montadas tanto na lateral quanto no painel traseiro do invólucro ou com adaptadores. Com um intervalo de tensão de entrada de 85 a 264 V AC e tensões de saída de 24 V DC ou 48 V DC, as fontes de alimentação são extremamente versáteis. O boost dinâmico permite um aumento de potência a curto prazo até 140 por cento durante 5 segundos. Os dispositivos com díodo O-ring integrado podem ser ligados tanto em série como em paralelo, o que facilita o aumento da potência e da tensão de saída. As fontes de alimentação também estão equipadas com uma fonte de alimentação auxiliar de 5 V/2 A. Além disso, os equipamentos TRIO POWER cumprem os requisitos EMC mais elevados da Classe B, o que resulta em menos interferência eletromagnética dos equipamentos. As abrangentes funções de monitorização, como sinalização LED e interface de bus CAN, permitem a deteção e eliminação atempadas de problemas.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications