Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

A Single Pair Ethernet System Alliance mais uma vez com o seu próprio stand na Feira de Hanover

21.03.2024
A Single Pair Ethernet System Alliance na Feira de Hanover e com logotipo

Em abril, a Feira de Hanover voltará a ser o evento internacional mais importante para todas as tecnologias relacionadas com a transformação industrial.

Sob o lema "Energizing a Sustainable Industry", as empresas dos setores do fabrico de máquinas, da indústria elétrica e digital, bem como do setor da energia, irão apresentar conjuntamente soluções para uma indústria igualmente eficiente e sustentável. Mais de 4000 empresas atuam como um ecossistema industrial em rede e mostram como a neutralidade climática pode ser alcançada através da eletrificação, digitalização e automação - e a Single Pair Ethernet System Alliance volta a marcar presença.

A Single Pair Ethernet é já um dos temas principais da feira.
Tanto as start-ups como os big players irão apresentar em Hanover soluções inovadoras baseadas na nova norma de Ethernet. A comunidade para esta tecnologia está a crescer cada vez mais: muitas empresas já são membros da associação registada Single Pair Ethernet System Alliance.

O stand (pavilhão 9, stand D28) foi concebido como um centro aberto, transversal a todas as empresas e a todos os setores. O foco principal será sobretudo o tópico central comum: o estabelecimento da Single Pair Ethernet como uma norma internacional para todas as áreas, nas quais as ligações Ethernet são substituídas ou reestruturadas. O código para bilhetes gratuitos para a Feira de Hanover pode ser solicitado diretamente através do site da Single Pair Ethernet System Alliance em https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Com mais de 70 empresas associadas, a Single Pair Ethernet System Alliance é uma organização forte e em rápido crescimento que se inspira e apoia mutuamente. Para o efeito, o stand contará com a presença de peritos de alto nível de diversos setores.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications